Zum Inhalt springen
Modernes Bad in Betonoptik mit begehbarer Dusche, freistehender Wanne und markanten Lichtstreifen.

Kosten für eine Badsanierung: Die wichtigsten Faktoren im Überblick

Das Badezimmer ist in die Jahre gekommen und es wird Zeit für eine Sanierung. Doch wie viel kostet so etwas eigentlich? Und welche Faktoren müssen berücksichtig werden? Dieser Artikel gibt Ihnen einen Überblick über die Kosten einer Badsanierung. 

Die Kosten für eine Badsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab. Je nach Größe des Badezimmers, Umfang der Sanierung und eigenen Ansprüchen an die Ausstattung ist eine Badsanierung unterschiedlich teuer. Wichtig ist nur, nicht am falschen Ende zu sparen, damit Sie langfristig Ihre Freude mit Ihrem neuen Badezimmer haben. 

Gira Ratgeber Schalterdesign im Magazin Mockup

Schalterdesign neu gedacht – ein Ratgeber von Gira

Die wichtigsten Infos rund ums Thema Lichtschalter und Schalterdesign – kompakt und stilvoll als kostenloses PDF.

Was kostet ein neues Bad?

Jedes Badezimmer ist individuell. Deshalb kann man gar nicht pauschal sagen, wie hoch die Kosten für Ihre Badsanierung ausfallen werden. Die wichtigsten Faktoren sind folgende: 

  • Größe des Badezimmers 

  • Umfang der geplanten Sanierung 

  • Eigene Ansprüche an die Ausstattung 

  • Nachhaltigkeit der Materialien und Produkte 

  • Zusatzkosten wie Handwerksleistungen und Material 

Tatsächlich ist es auch dann, wenn all diese Faktoren bekannt sind, nicht immer ganz einfach, die genauen Kosten im Vorfeld zu berechnen. Gehen Sie daher immer nur von einer groben Schätzung aus. 

Helles Bad mit freistehender Wanne, großen Oberlichtern und fugenloser Marmoroptik auf Boden und Wänden.
Die Größe des Badezimmers und die Wahl der Materialien beeinflussen die Sanierungskosten.

Badezimmergröße: Gesamtkosten versus Kosten pro Quadratmeter

Die Größe Ihres Badezimmers beeinflusst die Sanierungskosten, allerdings auf zwei verschiedene Weisen, die man klar unterscheiden sollte. Als grobe Orientierung gilt: Die Kosten für eine Badsanierung – ohne Badezimmer-Ausstattung – liegen in Deutschland durchschnittlich zwischen 1.100 und 3.000 Euro pro Quadratmeter, je nach Ausstattungsqualität, Umfang der Arbeiten und Region.  

Dunkles modernes Badezimmer mit großformatigen Fliesen und indirekter Beleuchtung.
Die Badezimmergröße beeinflusst sowohl die Gesamtkosten als auch den Preis pro Quadratmeter.

Bei einem Standardbad von sechs Quadratmetern bedeutet das Gesamtkosten von rund 5.400 bis 21.000 Euro, bei einem Zehn-Quadratmeter-Bad können es bereits 9.000 bis 35.000 Euro sein.

Wer mehr Fläche hat, zahlt also insgesamt mehr, weil mehr Material, mehr Verlegearbeit und mehr Installationsaufwand anfallen. 

Allerdings gilt das Gegenteil beim Blick auf den Preis pro Quadratmeter: Kleinere Bäder sind hier oft teurer, weil bestimmte Fixkosten, wie Handwerkeranfahrt, Mindestinstallationen und Entsorgung, unabhängig von der Raumgröße anfallen und sich auf weniger Fläche verteilen.

Große Bäder treiben also die Gesamtrechnung in die Höhe, kleine Bäder den Quadratmeterpreis. 

Gefliestes Bad versus fugenloses Bad: Gibt es Kostenunterschiede?

Wer sein Bad saniert, steht heute vor einer grundsätzlichen Stilentscheidung: klassisch gefliest oder lieber ein Bad ohne Fliesen? Der optische Unterschied ist erheblich, ebenso wie der finanzielle. 

Beim gefliesten Bad mit halbhoher Wandverfliesung ergibt sich beispielsweise für ein 8-Quadratmeter-Bad (Boden plus circa 14 Quadratmeter Wandfläche halbhoch = rund 22 Quadratmeter Gesamtfläche) mit Standard-Keramikfliesen folgende Übersicht:  

Die Handwerkerkosten für ein klassisches Fliesenbad liegen bei etwa 75 Euro pro Quadratmeter. Die Materialkosten für Wandfliesen betragen 5 bis 15 Euro, für Bodenfliesen 4 bis 20 Euro pro Quadratmeter. Bei einem realistischen Mittelwert von rund 15 Euro pro Quadratmeter für das Material und 75 Euro für die Verlegung ergibt das für 22 Quadratmeter Gesamtkosten von rund 2.000 bis 2.200 Euro, nur für die Fliesenarbeiten.  

Beim fugenlosen Bad sieht die Rechnung deutlich anders aus: Die Handwerkskosten liegen hier bei rund 150 Euro pro Quadratmeter, also etwa doppelt so hoch wie beim klassischen Fliesenbad, zuzüglich Materialkosten von etwa 20 bis 30 Euro pro Quadratmeter. Für dieselben 22 Quadratmeter bedeutet das Gesamtkosten von rund 3.700 bis 4.000 Euro, also fast das Doppelte.  

Helles, fugenloses Badezimmer mit schwebendem Waschtisch, hinterleuchtetem Spiegel, freistehender Badewanne und offenen Holzregalen.
Fugenloses Badezimmer: moderne Alternativen zu Fliesen

Putz, Holz oder Beton statt klassischer Fliesen: Entdecken Sie moderne Ideen für ein stilvolles, pflegeleichtes Badezimmer ohne Fugen.

Für ein komplett fugenlos gestaltetes Bad von 6,5 bis 8,5 Quadratmetern sind aus der Praxis Gesamtkosten von 9.000 bis 15.000 Euro realistisch, dann allerdings inklusive aller Vorbereitungs-, Abdichtungs- und Versiegelungsarbeiten für das gesamte Bad.  

Das fugenlose Bad punktet dafür langfristig: Ohne Fugen entfällt der aufwändige Schimmel- und Reinigungsaufwand, und der moderne Look kann den Immobilienwert steigern. Wer das Budget im Blick behalten möchte, sollte jedoch wissen: Der Aufpreis gegenüber einem klassisch gefliesten Bad ist erheblich und für die Verarbeitung sollten erfahrene Fachbetriebe hinzugezogen werden. 

Helles, modernes und fugenloses Badezimmer.
Fugenlose Badezimmer sind teurer in der Umsetzung, überzeugen jedoch mit moderner Optik und geringem Pflegeaufwand. Quelle: Murface

Was kostet die Badezimmer-Ausstattung bei einer Badsanierung? 

Dieser Kostenfaktor ist wohl der individuellste. Jeder Geschmack ist unterschiedlich. Und jede/r hat einen anderen Anspruch. Was für andere nach dem perfekten Badezimmer aussieht, kann für Sie viel zu wenig sein. Brauchen Sie es schick und luxuriös? Oder geht es Ihnen lediglich um eine solide Standard-Ausstattung?  

Je nach Ihrem persönlichen Anspruch können die Kosten für die Badsanierung in diesem Bereich weit auseinandergehen. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung und ungefähre Preisangaben für Ausstattungsobjekte, die sie bei einer Badezimmer-Komplettsanierung neu anschaffen müssten:  

  • Waschbecken oder Waschtisch: Das Waschbecken ist aus dem Badezimmer nicht wegzudenken und daher ein absolutes Muss. Die Kosten variieren je nach Form und Größe des Waschbeckens. Ausladende Doppelbecken schlagen mit mehr Kosten zu Buche als ein kompaktes, kleines Becken. Beliebt sind aktuell auch Waschschalen. Je nach Material gibt es verschiedene Preisklassen. Der Klassiker ist Keramik, doch Glas oder Naturstein werden inzwischen immer beliebter.  

  • WC: Boden- oder Wandmontage? Flach- oder Tiefspüler? Rückseitiger Abgang oder Bodenabgang? All das wirkt sich beim WC auf die Kosten aus. Zudem gibt es Toiletten mit besonderen Eigenschaften wie Dusch-WCs, erhöhte Bauformen oder raumsparende Varianten. Bodentoiletten mit Spülkasten sind mit 200 bis 900 Euro am günstigsten, während Sie bei einer Wandtoilette mit Unterputz-Spülsystem mit 500 Euro bis 1.500 Euro rechnen sollten.  

  • Dusche: Der Klassiker ist die Bauform, die aus Duschwanne und Rundum-Verkleidung aus Kunststoff oder Glas besteht. Immer beliebter werden jedoch Walk-in-Duschen, bei denen eine Seite offenbleibt.  

Modernes Badezimmer mit großflächigen weißen Fliesen, dunklem Waschbereich und blauen Akzenten.
Ebenerdige Dusche: diese Kosten sollten Sie einplanen

Von der Planung bis zum Einbau: Erfahren Sie, welche Kosten bei einer ebenerdigen Dusche entstehen und welche Faktoren den Preis beeinflussen.

  • Badewanne: Die Auswahl reicht von einfachen Standardmodellen um die 200 Euro bis hin zu freistehenden, luxuriösen Wannen. Diese sind sowohl in der Anschaffung als auch im Einbau wesentlich kostspieliger – planen Sie hier mit Beträgen ab 1.500 Euro, nach oben sind keine Grenzen gesetzt.  

  • Armaturen: Jedes Waschbecken, jede Badewanne und jede Dusche braucht Armaturen, schließlich müssen Sie die Wasserabgabe irgendwie steuern können. Es gibt auch hier sehr einfache Modelle neben Varianten mit Zusatzfunktionen. Mehr Kosten für die Badsanierung entstehen durch Infrarotsensoren, LED-Beleuchtungen oder anspruchsvolle Mischbatterien, doch sie fügen dem Bad das gewisse Etwas hinzu.  

  • Heizkörper: Auch hier haben Sie einen sehr großen Spielraum: Möchten Sie die Sanierung nutzen, um eine elektrische Heizmatte als Fußbodenheizung zu verlegen? Dann rechnen Sie mit Material- und Verlegekosten von rund 100 bis 170 Euro pro Quadratmeter. Einen Handtuchheizkörper gibt es derweil schon für rund 300 Euro. 

Gira KNX RF Multi Thermostat mit Temperaturanzeige im Badezimmer verbaut
Intelligentes Heizen mit KNX: kabellos nachrüsten

Der Gira RF Multi Stellantrieb für KNX integriert Heizkörper kabellos ins KNX System – ideal für Nachrüstungen ohne zusätzliche Verkabelung.

  • Badmöbel: Optik, Material und Qualität spielen bei der Auswahl von Badmöbeln eine wichtige Rolle. Essenziell ist, dass Sie für das Badezimmer geeignete Möbel wählen. Es handelt sich um einen Feuchtraum, weshalb nicht alle Materialien in Frage kommen. Für Möbel mit gehobener Qualität sollten Sie 1.500 bis 3.000 Euro für ein kleines Bad von rund 4 Quadratmetern einplanen. 

  • Beleuchtung: Minimalistische Beleuchtung oder lieber smarte LED-Technik in allen erdenklichen Farben für den Luxus-Faktor im Bad – hier gehen die Präferenzen stark auseinander. In jedem Fall sollten Sie die Badezimmerbeleuchtung in die Preiskalkulation einbeziehen. 200 Euro pro Leuchte ist bei smart vernetzten Modellen das Minimum. Möchten Sie indirekte Beleuchtung integrieren, schlagen Sie am besten 200 Euro pro Quadratmeter auf. 

Modernes Badezimmer mit schwebendem Holzwaschtisch, rundem Aufsatzwaschbecken, hinterleuchtetem Spiegel und Betonoptik-Wänden.
Ausstattung, Materialien und Beleuchtung beeinflussen die Kosten einer Badsanierung maßgeblich. Quelle: Murface

Nachhaltigkeit und warum sie die Kosten beeinflusst 

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema bei Sanierungen im Allgemeinen, aber ganz besonders auch im Badezimmer. Schließlich schont nachhaltiges Bauen nicht nur die Umwelt, sondern langfristig auch Ihr Portemonnaie. Wie das? 

Bestimmt kennen Sie das Sprichwort: „Wer billig kauft, kauft zweimal.“ So ein doppelter Kauf generiert nicht nur Mehrkosten, sondern ist auch nicht gerade umweltfreundlich. Besser ist es daher, gleich in eine hochwertige Ausstattung zu investieren. Das gilt für jeden Bereich des Badezimmers: 

  • Badezimmermöbel 

  • Armaturen 

  • Toiletten, Waschbecken, Duschen 

Um noch nachhaltiger sanieren zu können, empfehlen wir Ihnen, bei der Auswahl von Produkten und Materialien auf ihre Klimaneutralität, ihre Recycling-Fähigkeit und ihre Langlebigkeit zu achten. 

Übrigens: Smart Home spielt eine wichtige Rolle in puncto Nachhaltigkeit. Wenn Sie bei Ihrer Badsanierung darauf achten, smarte Technologie zu integrieren, kann das Ihre Kosten langfristig senken. Es gibt Möglichkeiten, um den Energie- und Wasserverbrauch automatisch individuell anpassen zu lassen – dadurch sparen Sie während der Badnutzung effektiv Geld.

Junger Mann mit Laptop
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihr Smart Home in weniger als zehn Minuten – inklusive Vermittlung zum Fachpartner.

Zusatzkosten bei der Renovierung des Badezimmers

Wenn Sie Ihr Badezimmer renovieren wollen, geht es nicht nur um die passende Ausstattung und um die Gestaltung von Wänden und Badezimmerboden. Denken Sie auch daran, dass vermutlich auch Kosten für die Demontage und Entsorgung alter Fliesen und Co. entstehen. Rechnen Sie am besten mit rund 350 Euro pro Quadratmeter. 

Nicht zu vergessen sind auch Handwerkskosten. Diese setzen sich wie folgt zusammen: 

  • Arbeitsstunden: Je umfangreicher die Sanierung ist, desto mehr Stunden müssen bezahlt werden. 

  • Fahrtkosten: Ideal ist ein Betrieb, der keine weite Anfahrt zu Ihnen nach Hause hat. 

  • Materialien: Kleber, Rohre, Verbindungsstücke … die Liste an nötigem Material ist lang. 

Dabei teilen sich die entstehenden Kosten in Handwerkskosten, die erfahrungsgemäß rund 60 Prozent der Gesamtkosten ausmachen und Materialkosten, die die restlichen 40 Prozent ausmachen. Sind sie handwerklich geschickt, können Sie einige Sanierungsarbeiten in Eigenleistung angehen und somit Handwerkskosten sparen.  

Bedenken Sie jedoch, dass selbst gut gemeinte Eigenleistung schnell zur Kostenfalle werden kann: Wer Fliesen schief verlegt, Abdichtungen nicht fachgerecht ausführt oder Installationen falsch anschließt, zahlt am Ende nicht nur für die Korrektur, sondern häufig auch für die Beseitigung von Folgeschäden wie Schimmel im Bad oder Wasserschäden. 

Modernes Bad mit freistehender Wanne, Holzwaschtisch und hellen Badezimmerböden in Fischgrätoptik.
Badezimmerboden neu gedacht: stilvolle Alternativen zu Fliesen

Ob Holz, Beton, Vinyl oder Linoleum: Entdecken Sie moderne Bodenbeläge fürs Badezimmer, die Design, Komfort und Pflegeleichtigkeit verbinden.

Kosten für ein neues Bad: Beispielrechnungen 

Damit Sie ein Gefühl für die Kosten einer Badsanierung erhalten, haben wir für Sie drei Kostenübersichten erstellt. Zwei wichtige Hinweise zu den Tabellen: Der Preis pro Quadratmeter sinkt mit zunehmender Badgröße, weil Fixkosten wie Sanitäranschlüsse, Elektroanschlüsse und Handwerkeranfahrt gleichbleiben, egal wie groß das Bad ist. Kleine Bäder sind daher teurer pro Quadratmeter, aber günstiger insgesamt.  

Außerdem empfiehlt sich generell ein Puffer von 10 bis 15 Prozent für unvorhergesehene Kosten, etwa für Schäden an Leitungen oder Estrich, die erst beim Abriss sichtbar werden. Natürlich gelten die angeführten Kosten nur als Richtwerte. Je nach Materialwahl und Handwerksbetrieb kann die Badsanierung teurer oder günstiger ausfallen. 

Alle Angaben sind Richtwerte inklusive Mehrwertsteuer für eine einfache Komplettsanierung (Fliesen Standard, Keramiksanitär Einstiegsklasse, Standardarmaturen). Regionale Preisunterschiede von 10 bis 20 Prozent sind möglich. 

Alle Angaben sind Richtwerte für eine Luxus-Komplettsanierung (Naturstein- oder Designerfliesen, freistehende Badewanne, bodengleiche Dusche mit Regenpanel, Smart-Home-Steuerung, Markensanitär, Fußbodenheizung). Ab 25.000 Euro aufwärts ist alles möglich, einschließlich Spa-Ambiente mit Soundanlage und smartem Lichtkonzept. Nach oben gibt es keine Grenze. 

Luxuriöses Badezimmer mit grüner freistehender Badewanne, kupferfarbenen Wandfliesen und moderner Dusche.
Luxuriöse Ausstattung und hochwertige Materialien treiben die Kosten einer Badsanierung deutlich nach oben. Quelle: Deutsche Fliese / Agrob Buchtal

Badsanierung: Kosten richtig berechnen und planen 

Wie Sie jetzt wissen, beeinflussen viele verschiedene Faktoren, wie teuer eine Badsanierung wird. Bei so vielen Aspekten kann es schon einmal sein, dass man den Überblick verliert. Deshalb ist es ratsam, sich vorab eine individuelle Checkliste anzufertigen. 

Je nachdem, ob Sie ein komplett neues Bad brauchen oder nur kleine Veränderungen vornehmen möchten, wird diese Liste mehr oder weniger lang. Berücksichtigen Sie dabei alle Faktoren, von den Deckenlampen über die Fliesen bis hin zur Heizung.  

Sinnvoll ist es auch, sich direkt Angebote einzuholen – bei Handwerksbetrieben, aber auch bei Lieferanten. Nehmen Sie einen Preisvergleich unterschiedlicher Anbieter für Fliesen, Badezimmermöbel und Armaturen vor.  

Das Internet macht es Ihnen sehr leicht, auf alle Informationen vorab zuzugreifen. Denn Luxus und eine kosteneffiziente Planung schießen sich gegenseitig nicht aus. So wird Ihre Badsanierung ein voller Erfolg.