Zum Inhalt springen
Modernes Badezimmer mit großflächigen weißen Fliesen, dunklem Waschbereich und blauen Akzenten.

Ebenerdige Dusche einbauen: Mit diesen Kosten müssen Sie rechnen

Der Einbau einer ebenerdigen Dusche ist für viele moderne Badezimmer naheliegend. Sie bietet nicht nur für Menschen mit beweglichen Einschränkungen mehr Komfort. Dabei können die Kosten jedoch stark variieren und sind oft entscheidend für die Umsetzung. Erfahren Sie welche Optionen es gibt, mit welchen Preisen Sie rechnen sollten und welchen konkreten Mehrwert eine ebenerdige Dusche bietet.

Beim Einbau einer ebenerdigen Dusche spielt die Ausgangssituation eine wichtige Rolle: Während sich im Neubau eine Duschfläche von Anfang an optimal mitdenken lässt, stellt die Sanierung eines Badezimmers eine planerische Herausforderung dar.  

Auch die gewünschte Ausführung beeinflusst den Platzbedarf und die Kosten, denn offene Duschen ohne Türen benötigen in der Regel mehr Raum als Varianten mit Glasabtrennung, damit das Wasser auf der Duschfläche abläuft.  

Zudem kann die Dusche individuell gemauert, konstruiert oder als vorgefertigtes System eingebaut werden. All diese Faktoren wirken sich maßgeblich auf den Aufwand und die Gesamtkosten aus. Folgende Dinge sollten Sie daher beim Einbau einer ebenerdigen Dusche und der Kostenrechnung beachten. 

Gira Ratgeber Schalterdesign im Magazin Mockup

Schalterdesign neu gedacht – ein Ratgeber von Gira

Die wichtigsten Infos rund ums Thema Lichtschalter und Schalterdesign – kompakt und stilvoll als kostenloses PDF.

Ebenerdige Dusche: Welche Vorteile sprechen für den Ein- oder Umbau?

Als ebenerdig oder bodengleich werden Duschen mit schwellenarmem Zugang bezeichnet. Es gibt also keine Stufe oder Kante, die überwunden werden muss. Barrierefrei ist ein Bad durch den Einbau nicht automatisch, denn hierfür spielen beispielsweise auch Bewegungsflächen im Raum, rutschfeste Oberflächen oder die Erreichbarkeit von Ablageflächen eine wichtige Rolle. 

Eine ebenerdige Dusche erleichtert also den Einstieg. Sie müssen keine hohe Duschtasse übersteigen. Das macht die Nutzung im Alltag angenehmer. Auch Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit langfristigen sowie vorübergehenden körperlichen Einschränkungen profitieren davon. 

Hinzu kommt mehr Bewegungsfreiheit. Der Duschbereich wirkt meist offener und großflächiger, da auch der Rand mit zum Nutzraum gehört, statt eine Abgrenzung schafft. In gut geplanten Bädern kann das hilfreich sein, wenn im höheren Alter einmal ein Duschstuhl oder Unterstützung im Alltag nötig wird. 

Schimmel im Bad vermeiden: Helles Badezimmer mit Dusche, Fenster und Naturlicht.
Ein offenes Duschkonzept schafft Bewegungsfreiheit und kann den Alltag für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen erleichtern. Quelle: Gira

Viele Menschen entscheiden sich auch wegen der Materialpflege für eine ebenerdige Dusche. Es gibt meist weniger Kanten und Übergänge als bei einer klassischen Duschtasse. Das kann die Reinigung erleichtern. Besonders praktisch sind Lösungen mit klaren Flächen und wenigen Fugen. 

Auch gestalterisch bietet die bodengleiche Bauweise Vorteile. Der Boden läuft ohne sichtbare Stufe weiter. Dadurch wirkt das Bad oft ruhiger und großzügiger. Das passt gut zu kleinen Bädern, aber auch zu offen geplanten Raumkonzepten.

Woraus setzen sich die Kosten zusammen?

Für eine ebenerdige Dusche fallen selbstverständlich Materialkosten an. Sie benötigen eine geflieste, gegossene oder anderweitig geschaffene Duschfläche oder ein vorgefertigtes bodenartiges Duschelement, einen Ablauf, die Abdichtung, Armaturen sowie möglicherweise Wandfliesen und Duschabtrennungen. Dabei macht die Substanz nur einen Teil der Rechnung aus.  

Der handwerkliche Aufwand, zu dem zum Beispiel Fliesenlegen oder Montage gehören können, muss ebenfalls bezahlt werden, sofern er nicht in Eigenleistung gestemmt wird. Hinzu kommen Arbeiten, wenn Leitungen verlegt oder Wände angepasst werden müssen.  

Beim Einbau einer ebenerdigen Dusche im Rahmen einer Badsanierung fallen im Normalfall auch Kosten für den Rückbau und die Entsorgung alter Elemente an.

Badezimmer im Casa Sa Tuna
Eine ebenerdige Dusche geht direkt in den Raum über, sodass weniger Stellen entstehen, an denen sich Schmutz, Kalk oder Schimmel festsetzen können. Quelle: The Room Studio

Was ist beim Einbau einer ebenerdigen Dusche zu beachten?

Bei der Planung und dem Ein- oder Umbau Ihrer Dusche sollten Sie einige Dinge berücksichtigen. Nur so bringt Ihre ebenerdige Duschlösung Ihnen tatsächlich den erhofften Mehrwert. 

  • Ausreichend Platz: Berücksichtigen Sie, wer Ihre Dusche in Zukunft nutzen soll. Für ältere Menschen oder Menschen mit körperlichen Behinderungen sollte genügend Bewegungsspielraum vorhanden sein. Auch eine Sitzgelegenheit kann potenziell auf der Duschfläche vorgesehen sein, beispielsweise in Form einer Abstufung an der Wand.  

  • Gefälle im Boden: Planen Sie einen leichten Abfall des Duschbodens, sodass das Wasser in Richtung Abfluss fließen kann, statt sich im gesamten Raum zu verteilen.  

  • Duschwanne oder gefliester Boden: Beim Einbau einer ebenerdigen Dusche können Sie sowohl mit einer vorgefertigten flachen Duschwanne planen als auch mit der Weiterführung ihres Badezimmerbodens durch Fliesen.  

  • Rutschfeste Oberfläche: Wird der Duschboden gefliest oder mit einem anderen Belag versehen, sollten rutschhemmende Materialien verwendet werden. Spezielle Beschichtungen für Bodenfliesen sorgen auch bei Nässe für sicheren Halt. 

  • Abdichtung: Ganz egal für welche Oberfläche Sie sich entscheiden, darunter sollte eine fachgerechte Abdichtung angebracht werden, die die unter ihrem Bad liegende Decke beziehungsweise den Boden vor Feuchtigkeit schützt.  

  • Bodenaufbau: Für Abdichtung, Gefälle und Abfluss muss zwischen der Bodenkonstruktion und dem ebenerdigen Duschboden genügend Platz sein. Der sogenannte Bodenaufbau muss also gegebenenfalls angepasst werden.  

Modernes kleines Bad mit bodengleicher Dusche, Glasabtrennung, großformatigen beigen Fliesen, wandhängendem WC und indirekter Deckenbeleuchtung.
Ebenerdige Dusche mit Glasabtrennung. Quelle: Blomenburg

Die Kosten für eine ebenerdige Dusche im Neubau

Wenn Sie eine ebenerdige Dusche im Rahmen eines Neubauprojekts planen, kommen Sie mit verhältnismäßig weniger Kosten davon. Bodenaufbau, Ablauf und Bodengefälle lassen sich direkt in die Bauplanung integrieren und bedeuten so keinen zusätzlichen Aufwand.

Einfache bodengleiche Lösungen beginnen preislich ab rund 1.500 Euro. Berücksichtigt man die Kosten für die Fliesen, eine saubere Abdichtung und eine Glasabtrennung, landen viele Projekte eher bei 2.500 bis 4.000 Euro.

Aufwendig ausgestattete Varianten oder sehr große Duschen können selbstverständlich auch über diesem Wert liegen. Wie für viele Dinge gilt leider: Nach oben gibt es kaum Grenzen.

Was kostet die Nachrüstung im Altbau?

Im Altbau wird es oft deutlich teurer. Oftmals reicht die Aufbauhöhe nicht aus. Dabei handelt es sich um die Bodenschicht über der Stahlbeton- oder Holzdecke, die im Falle einer bodengleichen Dusche Platz für Ablauf, Gefälle und Abdichtungsschicht bieten muss. Der Boden muss also an betreffender Stelle zunächst geöffnet und aufgebaut werden.  

Außerdem müssen meist neue Abwasserleitungen gelegt werden oder sogar das Bodenniveau im gesamten Badezimmer angepasst werden. Genau dieser Aufwand treibt die Kosten nach oben. Zudem fallen meist Kosten für den Rückbau und die Entsorgung der vorherigen Elemente im Badezimmer an. 

Für den Umbau zur ebenerdigen Dusche im Altbau sind deshalb eher 3.500 bis 8.000 Euro realistisch. Bei besonders engen Bädern mit Sondermaßen, ungünstig liegendem Abfluss oder zusätzlicher Leitungsarbeit kann die Summe darüber liegen.  

Unter Umständen ist die vollständige Angleichung des Duschniveaus an den Boden unter den gegebenen Umständen des alten Gebäudes gar nicht möglich. Lassen Sie sich von Fachkräften beraten, um die bestmögliche Lösung zu finden. 

Was kostet der Umbau von einer Badewanne zur ebenerdigen Dusche?

Wanne raus, Dusche rein! Eine solche Umbaumaßnahme ist beliebt, aber selten mit wenig Aufwand möglich. Die Badewanne muss entfernt und entsorgt werden. Dazu kommen Arbeiten am Boden, am Ablauf und an den freigelegten Wandflächen.  

Für den Ausbau in Kombination mit dem Einbau eines standardisierten ebenerdigen Duschsystems nennen aktuelle Ratgeber grob 4.000 bis 6.000 Euro. Individuell geflieste Lösungen liegen eher bei 4.000 bis 8.000 Euro.

Helles, minimalistisches Badezimmer mit Doppelwaschbecken, grauen Waschbecken und eleganter freistehender Badewanne.
Badezimmer renovieren

Bei der Badrenovierung haben Sie zahlreiche Möglichkeiten – von kleinen Optimierungen bis hin zur kompletten Neugestaltung.

Wo liegt eine gemauerte begehbare Dusche preislich?

Eine elegante ebenerdige Option ist eine begehbare Dusche, die als eine Art abgetrennter Raum in das Badezimmer eines Hauses oder einer Wohnung gemauert wird. Vor allem im Zuge eines Neubaus bietet sich die Planung einer solchen Dusche an.

In einem bereits bestehenden Badezimmer erfordert der Einbau einer gemauerten Dusche wiederum einen vergleichsweisen hohen Aufwand.  

Hinzu kommt sowohl im Neu- als auch im Altbau, dass offene gemauerte Lösungen oft mehr Fläche brauchen als eine geschlossene Kabine.

Denn ein Gemäuer ist im Normalfall wesentlich dicker als beispielsweise eine Glasabtrennung. Bei einfachen rechteckigen Varianten sind die reinen Materialkosten für das Mauerwerk noch überschaubar.  

Die Gesamtsumme steigt jedoch schnell, sobald bodengleicher Ablauf, Abdichtung, Fliesen und Handwerksleistung hinzukommen. Realistisch sind deshalb Kosten ab 5.000 Euro.

Bei einem besonders großen oder individuellen Grundriss, beispielsweise mit Rundungen, Nischen oder Sitzecken, kann es deutlich teurer werden.

Magazin Wandgestaltung Bad
Eine ebenerdige Dusche kann praktisch und elegant zugleich sein. Quelle: Deutsche Fliese / Ströher

Was treibt die Einbaukosten grundsätzlich nach oben?

Einer der größten Kostenfaktoren bei ebenerdigen Duschen ist im Normalfall die Entwässerung. Liegt der Ablauf im Badezimmer ungünstig, muss mehr Aufwand betrieben werden. Auch eine geringe Aufbauhöhe im Boden ist ein typischer Kostentreiber, da Umbaumaßnahmen erforderlich sind, um den Einbau der Dusche überhaupt zu ermöglichen.  

Auch die Oberfläche zählt. Großformatige Fliesen, Naturstein oder besondere Beschichtungen erhöhen die Materialkosten. Gleichzeitig steigt der Aufwand beim Verlegen, da größere Formate präziser verarbeitet werden müssen.  

Ein weiterer Faktor ist die Größe der Dusche. Je größer die Fläche, desto mehr Material wird benötigt. Offene Lösungen ohne Tür oder Abtrennung benötigen oft mehr Platz, damit das Wasser weitestgehend im Duschbereich bleibt.  

Auch die Ausstattung spielt eine Rolle. Glasabtrennungen, integrierte Nischen für Shampoo oder zusätzliche Elemente wie Sitzflächen erhöhen die Kosten. Gleiches gilt für hochwertige Armaturen oder spezielle ästhetisch ansprechende Ablaufsysteme. 

Nicht zuletzt wirkt sich die bauliche Situation auf die Kosten einer ebenerdigen Dusche aus. Schiefe Wände, alte Leitungen oder schwer zugängliche Bereiche können den Einbau aufwendiger machen. In solchen Fällen steigt der Zeitaufwand für die Handwerksarbeiten deutlich.

Modernes Badezimmer mit natürlichen Holzelementen, zwei weißen Aufsatzwaschbecken auf einer schwebenden dunklen Ablage und einer offenen, bodengleichen Dusche mit Wandarmaturen.
Barrierefreies Bad

Ein Bad, das auch im Alter oder bei körperlichen Einschränkungen selbstständig genutzt werden kann, trägt wesentlich zur Lebensqualität bei. Hier finden Sie wichtige Infos zur Planung.

Ebenerdige Duschen: So können Sie sinnvoll sparen

Die Kosten für den Einbau einer ebenerdigen Dusche lassen sich an einigen Stellen gezielt beeinflussen. Ziehen Sie diese fünf Sparmaßnahmen für Ihre individuelle Lösung in Betracht, um die Kosten möglichst gering zu halten: 

  1. Frühzeitig planen: Wenn Sie den Einbau einer bodengleichen Dusche direkt in die Bau- oder Sanierungsplanung integrieren, vermeiden Sie spätere Anpassungen. Der nachträgliche Einbau einer ebenerdigen Dusche in ein grundsätzlich fertiges Badezimmer ist mit zusätzlichem Aufwand verbunden. 

  1. Material bewusst wählen: Einheitliche Fliesenformate und reduzierte Gestaltung sind meist günstiger und sorgen gleichzeitig für ein ruhiges, nahtloses Gesamtbild. 

  1. Nicht an der Technik sparen: Ablauf, Abdichtung und fachgerechte Ausführung sind entscheiden für die langfristige Funktion Ihrer ebenerdigen Dusche. Eine saubere Umsetzung lohnt sich, um spätere Schäden und zusätzliche Kosten für Reparaturen zu vermeiden. 

  1. Standardmaße wählen: Sonderanfertigungen bei Glasabtrennungen oder Duschflächen sind meist deutlich teurer als Lösungen, die sich in Standardgrößen „von der Stange“ kaufen lassen. 

  1. Vorgefertigte Systeme nutzen: Vorgefertigte Duschbodenelemente mit integriertem Gefälle sind in der Regel günstiger als individuell aufgebaute Lösungen. Sie lassen sich schneller einbauen und sind bei möglichen Schäden leichter austauschbar.  

Ob sich die genannten Sparmaßnahmen für Ihre Dusche lohnen, hängt selbstverständlich von ihren Wünschen und Vorstellungen, was die Optik, Funktionsweise und Größe der Dusche betrifft. Auch die räumliche Ausgangssituation kann Einschränkungen mit sich bringen. 

Modernes Badezimmer mit großen Marmorfliesen, dunklem Holzwaschtisch und beleuchtetem Spiegel.
Bodengleiche Dusche mit gläserner Abtrennung zum Waschbeckenbereich des Badezimmers. Quelle: Deutsche Fliese / Agrob Buchtal

Förderungen: Gibt es Zuschüsse für ebenerdige Duschen?

Zurzeit fördert die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Einzelmaßnahmen, die der Barrierereduzierung im Wohnraum gelten. Hierzu gehört unter anderem der Einbau einer ebenerdigen Dusche. Dabei spielt es keine Rolle, ob barrierefreies Wohnen für Sie selbst essenziell ist oder nicht. Der Zuschuss beträgt laut den Angaben der staatlichen Institution zwischen 10 und 12,5 Prozent und kann über das Formular 455-B beantragt werden. 

Für Menschen mit Pflegegrad 1 bis 5 kann bei der finanziellen Planung einer ebenerdigen Dusche zusätzlich die Pflegekasse interessant sein. Sie zahlt auf Antrag bis zu 4.180 Euro pro Person für sogenannte wohnumfeldverbessernde Maßnahmen. Gemeint sind Umbauten, die die Pflege zuhause erleichtern oder selbstständiges Wohnen unterstützen. Dazu zählt auch ein schwellenreduzierender Badumbau.  

Auch Mieter/innen können Förderungen in Anspruch nehmen. Für den Umbau brauchen Sie allerdings vorab die Zustimmung des/der Vermieters/in. 

Mit diesen Kosten sollten Sie beim Einbau einer ebenerdigen Dusche rechnen

Eine ebenerdige Dusche kann im Neubau im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich bleiben. Im Altbau oder beim Umbau von der Badewanne zur Dusche sollten Sie etwas großzügiger mit bis zu 8.000 Euro kalkulieren. Besonders teuer werden Projekte, wenn Bodenaufbau, Ablauf und Abdichtung kompliziert sind oder wenn Sie eine individuell gestaltete Lösung wünschen.  

Für eine belastbare Entscheidung lohnt sich ein Angebot, das Rückbau, Entwässerung, Abdichtung, Fliesen, Abtrennung und Nebenarbeiten separat ausweist.