Das Sicherheitssystem Gira Alarm Connect — für jeden Notfall gerüstet.

Das Sicherheitssystem Gira Alarm Connect — für jeden Notfall gerüstet.

Stellen Sie sich vor, einen persönlichen Leibwächter zu haben, der rund um die Uhr auf Sie und Ihre Liebsten aufpasst. Der Sie warnt, wenn einmal etwas nicht stimmt – und mit dem Sie überall smart vernetzt sind. Gira Alarm Connect ist genau dieser smarte Leibwächter für jede Lebenslage.

alarm connect funktionen
Für jede Art von Notfall gerüstet. Gira Alarm Connect steht Ihnen und Ihren Liebsten in jeder Lebenslage zur Seite.

Beruhigt schlafen: Hausalarmanlage für Fenster und Türen.

Erst mit einem Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit lässt es sich ruhig schlafen. Damit Sie das können, hält Gira Alarm Connect die Augen offen, während Sie Ihre geschlossen haben. Wenn Sie und Ihre Familie schlafen gehen, schalten Sie Gira Alarm Connect einfach auf den Modus „intern scharf“. Ab jetzt überwacht die Hausalarmanlage sämtliche Fenster und Türen, die Sie mit Magnetkontakten und Glasbruchmeldern ausgestattet haben. Sobald jemand versucht, eine Türe aufzuhebeln oder eine Fensterscheibe zu beschädigen, schlägt Gira Alarm Connect Alarm.

Und wenn sich ein Eindringling bei abgeschaltetem Alarm Zugang ins Haus verschafft hat? Dann haben Sie immer noch die Möglichkeit einen Panikalarm – beispielsweise per Zahlencode-Eingabe an der Bedieneinheit oder per App auf dem Smartphone auszulösen.

Alarm Connect Haus
Per Smartphone haben Sie auch unterwegs vollen Zugriff auf Ihre Alarmanlage.

Wenn es brenzlig wird: Schneller Alarm bei Rauch und Feuer.

Es kommt zu einem Kurzschluss – während Sie unterwegs sind. Fett in der Pfanne entzündet sich – während Sie abgelenkt waren. Eine vergessene Kerze setzt die Tischdecke in Brand – obwohl Sie nur kurz den Raum verlassen haben. Feuer entstehen vor allem in Momenten der Unachtsamkeit und können sich rasend schnell ausbreiten. Eine frühzeitige Erkennung solcher Brände gewährleisten die Gira Rauchwarnmelder, die Sie im vernetzten Sicherheitssystem Gira Alarm Connect auch auf dem Smartphone alarmieren. So sind Sie umgehend informiert – selbst wenn Sie unterwegs sind.

connect rauchwarnmelder
Der Gira Funk-Rauchwarnmelder ist speziell für die Vernetzung mit Gira Alarm Connect konzipiert.

Anpassbares Hausnotrufsystem: Mehr Selbstständigkeit für Senioren.

Vor allem im Alter kann ein sich verschlechternder Gesundheitszustand das selbstständige Wohnen beeinträchtigen. Was passiert im Fall eines Sturzes oder bei einem plötzlichen Notfall? Für solche Fälle können Sie Gira Alarm Connect als Hausnotrufsystem mit Anwesenheitsalarm und Notrufknopf einrichten.

Möchten Sie beispielsweise sichergehen, dass Ihnen oder Ihren Liebsten im Notfall sofort geholfen wird, empfiehlt sich das Einrichten eines Anwesenheitsalarms. Ein Bewegungsmelder, den Sie in das System einbinden, reicht dazu schon aus. Registriert Gira Alarm Connect innerhalb eines festgelegten Zeitraums keine Bewegungen im Wohnbereich, alarmiert es eingespeicherte Kontakte auf dem Smartphone.

Außerdem können Sie mit Gira Alarm Connect einen Serviceruf beziehungsweise einen Notrufknopf einrichten. Wird zum Beispiel jemandem, der alleine zu Hause ist, schwindelig oder droht ein Schwächeanfall, kann per Zugtaster oder durch Eingabe eines Zahlencodes an der Gira Alarm Connect Bedienzentrale ein Serviceruf ausgelöst werden. Daraufhin erhalten zugewiesene Personen eine Nachricht auf ihr Smartphone.

alarm connect
Um Gira Alarm Connect als Hausnotrufsystem zu verwenden, reicht das Kernsystem in Kombination mit einem Bewegungsmelder für den Anwesenheitsalarm bereits aus.

Dank Technikalarm wissen Sie umgehend, wenn etwas nicht stimmt.

Wasserschäden kommen häufiger vor, als Sie vielleicht denken. Hauptgründe dafür sind meist klassische Rohrbrüche und sich lösende Dichtungen. Wenn Sie davon nicht sofort etwas mitbekommen, sind weitreichende Schäden vorprogrammiert. Auch hier bietet das Gira Sicherheitssystem eine passende Lösung ohne Mehraufwand: Über einen Technikkontakt können Sie einen Wassermelder mit Gira Alarm Connect verbinden. Sobald der Sensor Nässe registriert, schlägt das Sicherheitssystem Alarm und benachrichtigt Sie über das Smartphone auch unterwegs.

waschmaschine
Bei einem Wasserschaden hilft nur schnelles Handeln, um größere Schäden zu verhindern.

So funktioniert das Sicherheitssystem Gira Alarm Connect.

Gira Alarm Connect bietet Ihnen zahlreiche praktische Vorteile, die es Ihnen erlauben, das Sicherheitssystem perfekt auf Ihre individuellen Anforderungen abzustimmen. Durch die kabellose Vernetzung per Funk haben Sie zunächst die Möglichkeit, Glasbruchsensoren, Magnetkontakte, Wassermelder, Sirenen, Bewegungsmelder und weitere Komponente einfach mit dem System zu vernetzen.

Ganz besonders praktisch: Jeden Alarm können Sie auf beliebige Telefonnummern per Anruf oder Textmitteilung weiterleiten lassen. So besteht die Möglichkeit, dass nicht nur Sie in einem Notfall alarmiert werden, sondern auch Nachbarn, Freunde oder andere Vertrauenspersonen, die umgehend nachsehen können. Bei Bedarf lässt sich Gira Alarm Connect auch direkt mit einem Sicherheitsdienst verbinden.

Sicherheit und Komfort für Ihr Zuhause — setzen Sie Ihr Projekt um.

Schauen Sie direkt auf der Produktseite von Gira Alarm Connect vorbei, um mehr zu den einzelnen Komponenten des Sicherheitssystems zu erfahren oder sich die Produktbroschüre anzusehen. Über die Händlersuche finden Sie außerdem einen direkten Ansprechpartner, der sich um weitere Beratung und die Installation kümmert.

Möchten Sie weitere Anregungen rund um das vernetzte Wohnen sammeln, sorgt der Gira Home Assistant für Orientierung. Das Planungstool hilft Ihnen dabei, die passenden Produkte zu finden, die zu Ihrem Vorhaben passen. Probieren Sie es doch gleich aus.

eNET SMART HOME

Gira Home Assistant

Konfigurieren Sie mit dem Gira Home Assistant Ihre Lichtschalter im Wunschdesign.

Jetzt loslegen

Ähnliche Artikel