Zum Inhalt springen
Ein modernes Badezimmer mit zwei weißen Aufsatzwaschbecken. Darüber hängt ein rechteckiger Spiegel mit Beleuchtung. An der Wand hängt eine Lampe mit zwei goldenen Kugeln.

Badfliesen-Ideen für kleine Bäder: Die schönsten Inspirationen

Mit verschiedensten Badfliesen lassen sich kleine Bäder optisch vergrößern und gleichzeitig ästhetisch gestalten. Neben der Farbe und dem Format der Fliesen ist auch die Verlegetechnik relevant. Außerdem können Sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um Ihrem Bad optisch mehr Größe zu verleihen.

Gerade bei kleinen Badezimmern sollte die Gestaltung gut durchdacht sein. Mit den richtigen Fliesen, Farben und Verlegetechniken lässt sich selbst auf wenigen Quadratmetern ein großzügiges Raumgefühl schaffen. Hier finden Sie unsere Tipps und Ideen zu Badfliesen in kleinen Bädern.  

Badfliesen-Ideen: Worauf kommt es bei kleinen Bädern an?

Bei der Gestaltung eines kleinen Badezimmers bekommt man schnell das Gefühl, die Möglichkeiten wären stark limitiert. Aber bedeutet wenig Platz automatisch wenig Optionen? Ganz im Gegenteil: Es gibt eine Vielzahl an Badfliesen-Ideen, die sich hervorragend in kleinen Bädern umsetzen lassen. 

Der Unterschied zur Gestaltung von großen Bädern ist, dass Sie bestimmte Faktoren berücksichtigen sollten, um möglichst viel aus dem Raum herauszuholen: 

  1. Fliesenformat: Gerade große Fliesen lassen kleine Bäder größer wirken. 

  1. Farbe: Helle Farben sind dafür bekannt, Räume optisch zu vergrößern. 

  1. Verlegetechnik: Wie die Fliesen verlegt werden, beeinflusst die Raumwirkung. Relevant sind hier vor allem Verlegerichtungen und -muster. 

In der Regel zielt man bei der Gestaltung von kleinen Bädern darauf ab, den Raum größer wirken zu lassen, als er ist. Ein No-Go ist eine Badgestaltung, die beim Betreten des Raums ein Engegefühl auslöst. Das kann zum Beispiel durch dunkle Farben, auffällige Muster oder einen zu bunten Farbenmix passieren. 

Gira Ratgeber Schalterdesign im Magazin Mockup

Schalterdesign neu gedacht – ein Ratgeber von Gira

Die wichtigsten Infos rund ums Thema Lichtschalter und Schalterdesign – kompakt und stilvoll als kostenloses PDF.

Herausforderungen bei der Gestaltung kleiner Bäder

Ein kleines Badezimmer kann schnell unordentlich oder erdrückend wirken. Gleichzeitig ist es auch bei diesem Raum wichtig, dass er Charakter hat. Während Sie ein großes Badezimmer mit zahlreichen Deko-Elementen und Bad-Acccessoires ausstatten können, ist der Platz bei einem kleinen Bad eher limitiert. 

Bei der Gestaltung von kleinen Bädern sind neben den richtigen Badfliesen-Ideen auch funktionale und platzsparende Badmöbel gefragt. Außerdem dürfen Akzente nur sehr dezent gesetzt werden, damit der Raum nicht überladen wirkt. 

Die Kunst bei der Sanierung und Einrichtung kleiner Bäder besteht darin, sich auf das Wesentliche zu beschränken und gleichzeitig nicht auf Komfort zu verzichten. 

Modernes Waschbecken mit schwarzer Armatur und runder Spiegel – stilvolle Lösung, um ein kleines Bad gestalten zu können mit Fokus auf Design und Funktion.
Kleines Bad gestalten

Die Gestaltung eines kleinen Badezimmers kann eine Herausforderung sein. Hier lesen Sie, wie sich der vorhandene Raum optimal nutzen lässt.

Sechs Fliesen-Ideen für kleine Bäder

Holen Sie aus Ihrem Badezimmer das Beste heraus. Mit den passenden Fliesen und der richtigen Technik ist das nicht schwierig. Wir haben die 6 besten Fliesen-Ideen für kleine Bäder für Sie zusammengetragen.  

1. Je größer die Fliese, desto größer der Raum 

Große Fliesen schaffen vor allem eines: Der Raum wirkt größer und einheitlicher. Das liegt daran, dass es bei großen Badfliesen weniger Fugen gibt, also die perfekte Idee für kleine Bäder.  

Im Allgemeinen liegen bei der Wandgestaltung von Bädern aktuell XXL-Fliesen mit einer Kantenlänge von 120 Zentimeter oder mehr im Trend. Noch stärker wird der raumvergrößernde Effekt, wenn Sie auf rektifizierte Fliesen setzen. Diese sind exakt geradlinig und rechtwinklig geschnitten, sodass die Fugen zwischen den einzelnen Fliesen besonders schmal ausfallen.  

Übrigens: Großformatige Fliesen sind oft aufwendiger, was das Verlegen angeht. Es ist daher ratsam, handwerkliche Fachkräfte zu beauftragen.

2. Helle Badfliesen für ein offenes Ambiente 

Dieser Tipp gilt nicht nur für das Fliesen in kleinen Bädern, sondern auch für alle anderen Wohnräume: Helle Farben lassen den Raum optisch größer wirken, da sie mehr Licht reflektieren.  

Vor allem dann, wenn Ihr Badezimmer wenig bis gar keine Fenster aufweist, ist dieser Tipp essenziell. Deshalb sind helle Fliesen auch so beliebt. Allerdings müssen Ihre Badezimmerfliesen nicht langweilig sein. Wie wäre es zum Beispiel mit einer rustikalen Steinoptik, einer modernen Betonoptik oder einer eleganten Marmoroptik?  

Wenn es etwas mehr Farbe sein darf, können Sie hier Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, solange der Farbton hell ist. Pastellige Nuancen sind für kleine Bäder ideal.  

Ein Badezimmer-Regal mit Pflegeprodukten, Naturmaterialien und goldener Armatur zeigt einen Badezimmertrend hin zu schlichter Eleganz.
Helle Fliesen vergrößern kleine Badezimmer optisch und sorgen für einen zeitlosen Look. Quelle: Woodio
Ein helles Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Holzelementen und moderner Beleuchtung zeigt den Badezimmertrend der Natürlichkeit und Funktionalität.
Helle Fliesen reflektieren Licht optimal und verteilen es im Raum. So wirkt selbst ein kleines Bad deutlich heller und offener. Quelle: iStock
Ein Badezimmer mit rosafarbenen Fliesen an der Wand. Ein weißes, eckiges Waschbecken ist an der Wand montiert. Darüber hängen drei runde Spiegel.
Helle Töne wirken einem bedrückenden Gefühl in kleinen Badezimmern entgegen. Quelle: Mada Casa

3. Spiegelnde Fliesen statt Matt-Optik 

Beim Stöbern durch die verschiedenen Badfliesen-Ideen werden Sie merken, dass es Fliesen in matter Optik sowie spiegelnde Varianten gibt. Was ist für kleine Bäder besser geeignet? 

Auch wenn matte Fliesen als pflegeleichter gelten, fällt die Entscheidung – zumindest was die Wände betrifft – auf spiegelnde, also glänzende Fliesen. Wie bei der Farbauswahl geht es hier um die Reflexion von Licht. Ihr Badezimmer wird optisch vergrößert und gleichzeitig erzeugen Sie eine edle Atmosphäre.  

Bei den Bodenfliesen kommt es darauf an: Wollen Sie Wände und Boden einheitlich gestalten? Gibt es eine ebenerdige Dusche, in der der Boden ebenfalls gefliest ist? Matte Fliesen sind grundsätzlich rutschfester als glänzende und eignen sich daher in einigen Fällen besser für den Boden.  

4. Das Spiel mit den Kontrasten 

Zugegeben, hier scheiden sich die Geister. Einige Experten/innen raten dazu, auf keinen Fall auf zu starke Kontraste zu setzen und auch Unterbrechungen zu vermeiden. Der Grund: Es kann das ohnehin kleine Bad noch kleiner wirken lassen. 

Andere plädieren für einen dezenten und zurückhaltenden Gebrauch von Kontrasten. Wenn Sie gekonnt damit spielen, kann das durchaus seinen Reiz haben. Mit farbigen Fliesen oder Mosaiksteinchen können Sie schöne Akzente setzen und Ihr Badezimmer bekommt eine persönlichere Note. 

Wenn Sie sich allerdings unsicher bei der Auswahl von Dekofliesen sind, sollten Sie bei dieser Badfliesen-Idee besser eine Designexpertin oder einen -experten zurate ziehen. So lässt sich die perfekte Auswahl für ihr kleines Bad treffen, damit die Gestaltung nicht überladen wirkt. 

Modernes Bad mit freistehender Wanne, Holzwaschtisch und hellen Badezimmerböden in Fischgrätoptik.
Moderne Badezimmerböden

Fliesenböden sind schon lange nicht mehr die einzige Option im Badezimmer. Welche Böden für die Gestaltung Ihres Badezimmers in Frage kommen, lesen Sie hier.

5. Warum die Verlegerichtung blei Fliesen im Bad eine Rolle spielt 

Wenn es darum geht ein kleines Bad zu fliesen, ist nicht nur die Auswahl der Fliesen selbst relevant. Auch die Verlegetechnik spielt eine große Rolle: 

  • Diagonal verlegte Bodenfliesen lassen kleine Bäder weitläufiger und dynamischer wirken. 

  • Waagerecht verlegte Wandfliesen sorgen für eine optische Verbreiterung. 

  • Senkrecht verlegte Wandfliesen strecken kleine Bäder in die Höhe.

Je nachdem, wie Ihr Badezimmer geschnitten ist, können Sie die eine oder andere Methode anwenden, um das Beste aus dem kleinen Raum herauszuholen.

6. Fliesen bis zur Decke anstelle von Teilfliesung

In vielen Badezimmern sieht man die sogenannte Teilfliesung. Dabei bedecken die Fliesen nur die untere Hälfte oder beispielsweise zwei Drittel der Wände, um die Bausubstanz vor Spritzwasser zu schützen. Bei kleinen Bädern ist das allerdings keine gute Idee. Auch die Wahl von verschiedenfarbigen Fliesen für den oberen und unteren Teil der Badezimmerwände, ist hier nicht zu empfehlen.

Die beste Raumwirkung erzielen Sie tatsächlich mit einheitlichen Fliesen, die bis hinauf zur Decke gehen. Der Grund: Es gibt keine optischen Unterbrechungen zu Putz oder Tapete und der Raum wirkt insgesamt ruhiger. Gerade bei quadratischen Bädern erzeugt eine durchgängige Fliesung einen ästhetischen Effekt. Der Raum wirkt stimmig.

Modernes Badezimmer mit mintgrünen Wandfliesen, großem Spiegel, rechteckigem Waschbecken und eingebauter Badewanne.
Helle Fliesen bis zur Decke lassen ein kleines Bad aufgeräumt wirken. Quelle: Grünewald

Weitere Gestaltungstipps für kleine Bäder

Neben unseren Top sechs Badfliesen-Ideen für kleine Bäder gibt es noch weitere Tipps, die Ihnen dabei helfen, einen Raum zu kreieren, in dem Sie sich wohlfühlen können: 

  • Halbhohe Vorwandinstallation an der Toilette: Möchten Sie den Spülkasten der Toilette in der Wand verstecken? Dann ist dieser Gestaltungstipp sehr praktisch. Lassen Sie Ihn in einer halbhohen Wand vor der eigentlichen Badezimmerwand verschwinden. So entsteht eine Ablagefläche für Toilettenpapier oder Deko-Elemente. Im Gegensatz zu einem raumhohen Vorwandelement gewinnen Sie kostbaren Platz und das Bad wirkt größer und offener. 

  • Fußbodenheizung: Anstelle eines großen, unpraktischen Heizkörpers ist eine Fußbodenheizung für kleine Bäder ideal. Sie ist maximal platzsparend und trägt in der Regel zur Energieeffizienz Ihres Gebäudes bei. Außerdem schaffen Fußbodenheizungen ein regelrechtes Wohlfühlklima.  

  • Bodenebene Dusche: Das sieht nicht nur absolut modern aus und ist äußerst praktisch – eine bodenebene Dusche lässt den Raum auch gleich offener wirken. Für ein barrierefreies Bad ist eine bodenebene Dusche ohnehin ein Muss. 

Modernes Badezimmer mit großflächigen weißen Fliesen, dunklem Waschbereich und blauen Akzenten.
Ebenerdige Dusche einbauen

Welche Kosten Sie beim Einbau einer ebenerdigen Dusche erwarten und welche Optionen es gibt, erfahren Sie hier.

  • Großer Spiegel: Mit einem besonders großen Spiegel vergrößern Sie optisch den gesamten Raum optisch. Wenn genug Platz ist, kann ein Ganzkörperspiegel an einer freien Wandfläche sinnvoll sein, die beim Duschen keine Wasserspritzer abbekommt. In den meisten kleinen Bädern reicht der Platz allerdings eher nur für einen Spiegel oberhalb des Waschbeckens. Dieser kann aber beispielsweise vom Waschtisch bis nach oben an die Decke reichen und so einen großen Teil der Wand optisch auflösen. 

  • Sparsamkeit mit Dekoration: Auch wenn Dekoration viele Räume aufwertet, kann sie kleine Bäder unordentlich und noch kleiner wirken lassen. Der Schlüssel ist, sie sparsam einzusetzen. Ideal ist es, in einer Farbfamilie zu bleiben und nicht zu viele Stile zu vermischen. Probieren Sie es auch einmal mit Pflanzen im Badezimmer. Wenn Sie sich auf das Wesentliche beschränken, macht sich das in kleinen Badezimmern am besten. 

  • Passendes Licht: Mit der richtigen Beleuchtung steht und fällt jede Badezimmergestaltung. Ihre Badfliesen-Ideen können noch so schön sein, ist das Licht falsch gewählt, kann das die gesamte Atmosphäre beeinträchtigen. Für die perfekte Ausleuchtung eignen sich Deckenstrahler und eine Lampe am Spiegel. Besonders wohnlich wirkt das Bad durch indirektes Licht, beispielsweise durch Spots. Im Optimalfall fällt tagsüber auch natürliches Licht durch ein Fenster ein. 

Kleine Bäder bergen ein großes Gestaltungspotenzial, auch wenn das auf den ersten Blick womöglich nicht zu erkennen ist. Die Auswahl der Fliesen sowie die Verlegung spielen eine wichtige Rolle, wenn es um die Raumwirkung geht. Unsere sechs Badfliesen-Ideen helfen dabei, kleine Bäder ästhetisch zu gestalten. So können Sie sich in Ihrem Badezimmer rundum wohlfühlen!