Pflanzen für das Badezimmer sind das gesündeste Dekorationselement, das Sie sich vorstellen können. Wir verraten Ihnen, welche Zimmerpflanzen sich für das feuchte Klima oder fensterlose Bäder besonders gut eignen und geben hilfreiche Deko-Tipps.
Badezimmer sind längst nicht nur funktionale Räume, sondern auch kleine Rückzugsorte, in denen wir uns entspannen und neue Energie tanken. Gerade in kleinen oder fensterlosen Bädern können Zimmerpflanzen für eine Extraportion Wohlfühlatmosphäre sorgen – und so selbst den schlichtesten Raum in eine grüne Oase verwandeln. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie mit Pflanzen Ihr Badezimmer in einen Wellnessbereich verwandeln.
 
                                    Warum sind Pflanzen im Bad wichtig?
Pflanzen fürs Badezimmer sind nicht nur schön anzusehen, sondern tragen maßgeblich zu Ihrem Wohlbefinden bei. Einige Arten können sogar Umweltgifte absorbieren, welche bei empfindlichen Menschen zu Schleimhautreizungen und Migräne führen. Wissenschaftliche Studien belegen, dass das bloße Betrachten einer Grünpflanze dafür sorgt, dass wir uns erholen.
Ihr Bad wird durch das Fliesen-Weiß sehr steril? Im Nu lockert eine Pflanze das Ambiente auf. Doch Achtung, aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit in Bädern, eignen nicht alle Pflanzenarten. Auch für fensterlose Bäder kommen nur bestimmte grüne Mitbewohner in Betracht.
 
                                    Pflanzen für dunkle oder fensterlose Badezimmer
Pflanzen für ein Badezimmer ohne Fenster müssen nicht nur die hohe Luftfeuchtigkeit ertragen können, sondern auch in der Dunkelheit gedeihen. Da die Möglichkeit der natürlichen Belüftung des Raumes entfällt, sollten Sie zu robusten und pflegeleichten Pflanzen fürs Badezimmer greifen.
Denken Sie auch an die Temperatur im Badezimmer, welche meist höher ist als in den umliegenden Räumen. Diese Pflanzen sind ideal für dunkle Badezimmer:
- Einblätter: Die Tropenpflanze aus Südamerika wächst im Schatten großer Bäume und ist an hohe Luftfeuchtigkeit gewöhnt. 
- Schusterpalme: Die Palme aus den dichten Wäldern Chinas ist eine optimale Pflanze für dunkle Badezimmer und zehrt von regelmäßiger Wassergabe. 
- Bergpalme: Ursprünglich aus Mittelamerika fühlt sich der schattenliebende Unterwuchs auch im Badezimmer wohl. Die Pflanze mag es feucht, jedoch gilt es, Staunässe zu vermeiden. 
- Dieffenbachie: Die leuchtend grünen Blätter sind ein wunderschöner Farbtupfer fürs Badezimmer. Die Tropenpflanze freut sich über regelmäßige Wassergabe, auch in Form eines lauwarmen Sprühregens. 
- Korbmaranthe: Die ideale Pflanze für dunkle Badezimmer. Sie reinigt mit ihren großen Blättern die Luft und sollte regelmäßig gegossen werden. 
- Alle Arten von Farnen: Farne eignen sich wunderbar als Pflanzen für Badezimmer ohne Fenster, da sie schattige und feuchte Standorte gewöhnt sind. Zudem sorgen die fedrigen grünen Blätter für eine lebendige Wohlfühlatmosphäre und einen angenehmen Frischekick. 
 
                                     
                             
                            Welche Pflanzen für Badezimmer mit Tageslicht?
Wer über ein Tageslichtbad verfügt, hat weitaus mehr Auswahl bei den Pflanzenarten. In solchen Räumen fühlen sich auch die sogenannte Glücksfeder, die hängende Efeutute und der Schwertfarn sehr wohl. Sorgen Sie dennoch für einen möglichst hellen Standort und vermeiden Sie ständig gekippte Fenster, auch wenn diese noch so klein sind – Zugluft tut nicht jeder Zimmerpflanze gut.
Aloe Vera als beliebte Heilpflanze ist nicht nur praktisch, sondern auch relativ anspruchslos. Da sie die Feuchtigkeit in ihren Blättern speichert, muss sie nur selten gegossen werden. Sie gedeiht sowohl an hellen als auch schattigen Orten – ganz ohne Fenster sollte das Bad aber nicht sein.
 
                                    Steine und Pflanzen als natürliche Deko-Elemente
Pflanzen sind nicht nur natürliche Dekorationselemente, sondern auch wahre Stimmungsmacher, die selbst kleine und dunkle Badezimmer freundlicher und lebendiger wirken lassen. Gerade innen liegende Bäder in Mietwohnungen, die oft vollflächig gefliest und dadurch eher steril wirken, profitieren von diesem grünen Akzent.
Ergänzt durch natürliche Materialien wie Holz, Steine oder Muscheln entstehen harmonische Kontraste, die das Badezimmer in einen persönlichen Rückzugsort verwandeln. Mit folgenden Inspirationen und Tipps gestalten Sie mit Pflanzen Ihr eigenes Spa-Erlebnis – selbst in fensterlosen Bädern.
- Hängende Gärten: Selbst in geräumigen Badezimmern ist oft nicht viel Platz. Waschmaschine, Trockner und Kosmetikutensilien beanspruchen viel Raum. Damit Ihr Bad zweckmäßig bleibt und gleichzeitig einladend ist, können Sie hängende Pflanzen für Ihr Badezimmer besorgen, die platzsparend in Blumenampeln drapiert werden können. 
- Beach-Feeling: Für das Urlaubsgefühl zuhause braucht es nicht mehr als etwas Sand und einige Muscheln des letzten Strandaufenthaltes. Richten Sie sich eine maritime Ecke ein. Eine Kentia-Palme, die es feucht und dunkel mag, rundet den Urlaubseindruck ab. 
- Naturstein-Akzentwände: Naturstein kann zur wohnlichen Atmosphäre im Bad beitragen. Durch individuelle Strukturen und Farben setzt er dezente, gestalterische Akzente. In Kombination mit schlichten Armaturen und punktuell ein paar Pflanzen, entsteht ein ruhiges und ausgewogenes Gesamtbild. 
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und verwandeln Sie mit verschiedenen Pflanzen Ihr Badezimmer in Ihren persönlichen Rückzugsort. Möbel aus speziellem Holz, das Feuchtigkeit verträgt, sorgen für mehr Gemütlichkeit.
 
                                    Licht setzt Pflanzen fürs Badezimmer optimal in Szene
Auch wenn künstliches Licht Pflanzen im Badezimmer nicht besser wachsen lässt, so setzt es Pflanzen besonders in dunklen Badezimmern doch gekonnt in Szene.
Spotlights: Eine zielgerichtete Beleuchtung auf die Pflanzen, wie zum Beispiel dimmbare LED-Spots oder einzelne Lampen sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre.
Farbenspiel: Veränderbare Lichtfarben sorgen für ein Höchstmaß an Flexibilität, indem Sie sie spielend leicht an Ihre Tagesstimmung anpassen können. Auch Zimmerpflanzen im Badezimmer entfalten durch unterschiedliche Farbtemperaturen ganz neue Wirkungen und beeinflussen so das Ambiente des Raumes positiv.
Spiegeltrick: Nutzen Sie Spiegel, welche Sie auch im Kleinformat zum leichten Ankleben an die Fliesen erhalten. Platzieren Sie diese in der Nähe der Pflanzen, um das Licht gekonnt zu reflektieren.
 
                                    Tageslichtlampen: Eine praktische Lösung für dunkle Badezimmer ohne Fenster oder mit wenig natürlichem Licht sind Tageslichtlampen. Sie sorgen für eine helle, gleichmäßige Ausleuchtung, die dem natürlichen Tageslicht sehr nahekommt – ideal für tägliche Pflegeroutinen.  
Gleichzeitig schaffen sie Bedingungen, unter denen auch bestimmte Zimmerpflanzen wie Bogenhanf oder Glücksfeder gedeihen können, was dem Raum eine frische und lebendige Note verleiht.
Fenster als natürliche Lichtquelle: Fenster sind ideal, um Ihre Pflanzen im Badezimmer optimal in Szene zu setzen. Kombiniert mit kleinen Treibhölzern, Steinen und Muscheln entsteht ein harmonisches Zusammenspiel aus Natur und Deko, das dem Badezimmer eine entspannte und wohnliche Atmosphäre verleiht.
Licht smart steuern: Mit etwas Übung verwandeln Sie selbst ein kleines und dunkles Bad in einen wahren Tempel der inneren Ruhe. Eine smarte Lichtsteuerung von Gira hilft Ihnen außerdem, die Beleuchtung gekonnt auf die Pflanzen fürs Badezimmer zu lenken.
Pflanzen im Badezimmer sind weit mehr als nur ein dekorativer Hingucker – sie fördern aktiv das Wohlbefinden und verbessern das Raumklima. Auch in fensterlosen Bädern gibt es zahlreiche Pflanzenarten, die sich mit wenig Licht und hoher Luftfeuchtigkeit wohlfühlen. Mit cleverer Platzierung und kreativen Gestaltungsideen wird selbst das kleinste Bad zur grünen Wohlfühloase und verwandelt sich in einen Ort der Entspannung und natürlichen Frische.