Zum Inhalt springen
Badezimmer mit abgeklebten Fliesen und geschützten Möbeln vor dem Streichen.

Fliesen streichen: Die Vor- und Nachteile und was Sie beachten sollten

Fliesen in Ihren Wohnräumen oder im Badezimmer zu streichen, kann eine günstige Alternative zur Neuverfliesung sein. Damit die neue Oberfläche gut aussieht und lange hält, kommt es jedoch auf die passende Farbe, eine sorgfältige Vorbereitung und sauberes Arbeiten an. Gleichzeitig sollten Sie mögliche Nachteile wie begrenzte Haltbarkeit und empfindlichere Oberflächen kennen. 

Vielleicht ziehen Sie in eine Altbauwohnung und die Fliesen im Bad oder in der Küche sind schon ziemlich in die Jahre gekommen. Oder Sie haben sich an Ihren Fliesen über die Zeit hinweg einfach sattgesehen. Die Folge bleibt die gleiche: Es muss eine Lösung gefunden werden, um die unansehnlichen Fliesen zu ersetzen – oder zu überdecken.  

Fliesen streichen wirkt im ersten Augenblick wie die einfachste und kostengünstigste Lösung. Schließlich benötigen Sie nicht mehr als einen Pinsel und etwas Farbe. Oder? Tatsächlich gestaltet sich das Überstreichen von Fliesen in der Praxis nicht ganz so einfach, wie es in der Theorie scheinen mag. Was Sie unbedingt beachten sollten, erfahren Sie im Folgenden.

Gira Ratgeber Schalterdesign Magazin Mockup hero

Schalterdesign neu gedacht – ein Ratgeber von Gira

Die wichtigsten Infos rund ums Thema Lichtschalter und Schalterdesign – kompakt und stilvoll als kostenloses PDF.

Fliesen im Badezimmer streichen: So gehen Sie vor 

Wir haben zunächst die wichtigsten Schritte des Streichens von Badezimmerfliesen für Sie zusammengetragen. Wenn Sie sich jedoch unsicher sind, sollten Sie nicht davor zurückschrecken, einen Profi ins Boot zu holen. Das kann einen großen Unterschied machen. 

 

1. Fliesen entfetten 

Fett, Schmutz und auch Reste von Reinigungsmitteln können dazu führen, dass die Farbe auf der Fliese nicht richtig haftet. Bevor Sie Ihre Fliesen streichen, sollten Sie sie daher unbedingt entfetten. 

Dazu eignen sich spezielle Reiniger. Spülen Sie die Fliesen anschließend gründlich mit klarem Wasser ab. Erst wenn die Oberfläche wirklich trocken ist, kann gestrichen werden. Nur so entsteht ein haltbares und gleichmäßiges Ergebnis. 

2. Anschleifen 

In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die Fliesen vor dem Streichen mit Schleifpapier anzurauen. Entscheiden Sie je nach den Gebrauchsanweisungen Ihrer Fliesenfarbe, ob dieser Schritt für Sie wirklich nötig ist. Einige Farben haften besser auf glatten Fliesen, andere auf groben Oberflächen.  

Helles, fugenloses Badezimmer mit schwebendem Waschtisch, hinterleuchtetem Spiegel, freistehender Badewanne und offenen Holzregalen.
Bad ohne Fliesen: moderne Ideen für stilvolle Badezimmer

Ob Putz, Holz oder Beton: Entdecken Sie fugenlose Alternativen, die Ihr Badezimmer modern, pflegeleicht und wohnlich wirken lassen.

3. Steckdosen und Lichtschalter demontieren 

Steckdosen und Lichtschalter sollten vor dem Streichen möglichst entfernt werden. So vermeiden Sie Farbränder, unsaubere Übergänge oder kleine Lücken, die später deutlich sichtbar sein können. Alternativ können die Elemente sorgfältig abgeklebt werden. Das ist jedoch meist weniger sauber, da Farbe an den Kanten verlaufen oder nach dem Entfernen des Klebebands abplatzen kann. 

Wichtig: Arbeiten an Steckdosen und Lichtschaltern sollten immer fachgerecht durchgeführt werden. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie die Elemente lieber von einem Profi demontieren und anschließend wieder montieren. Die offenen Stellen sollten während der Arbeiten sorgfältig abgeklebt und geschützt werden. 

 

4. Fliesen abkleben  

Bevor Sie mit Farbe arbeiten, sollten Sie die Ränder der Fliesen sorgfältig abkleben. Ohne Abklebung entstehen unsaubere Kanten und Farbübertritte. Farbe, die ungewollt in die Fugen läuft, kann Risse und Abplatzungen verursachen. Idealerweise arbeiten Sie mit einem speziellen Abklebeband und nutzen für die Zwischenräume geeignete Fugenfarbe.  

Das Klebeband sollte fest an den Fugenrändern anliegen, so kann keine Farbe darunter laufen. Zwar kostet die Vorbereitung vor allem bei kleinen Fliesen viel Zeit, doch für das bestmögliche Ergebnis lohnt sich der Aufwand. Decken Sie außerdem Ihre Möbel und Steckdosen im Badezimmer und in den anderen Wohnräumen gründlich ab.  

Übrigens: Sie sollten das Klebeband abziehen, solange die Farbe noch leicht feucht ist. So vermeiden Sie unschöne Abplatzungen. 

Mit Klebeband abgegrenzte Badezimmerfliesen vor dem Streichen vorbereiten.
Sorgfältiges Abkleben nimmt viel Zeit in Anspruch, ist aber essenziell für ein sauberes Ergebnis.
Grundierung auf Badezimmerfliesen sorgt für bessere Haftung der Fliesenfarbe.
Eine sorgfältige Grundierung verbessert die Haftung der Fliesenfarbe und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis im Badezimmer.
5. Grundierung beim Fliesen streichen als solide Basis

Wer seine Fliesen streichen möchte, vernachlässigt schnell eine vernünftige Grundierung. Dabei bildet sie die Basis für ein solides Endergebnis.

Auf einer passenden Grundierungsschicht haftet Fliesenfarbe deutlich besser, als wenn sie direkt auf der glatten Fliesenoberfläche aufgetragen wird. Ohne Grundierung entstehen Flecken oder Verfärbungen oder die alte Fliesenfarbe wird nicht vollständig verdeckt.

Gerade im Badezimmer, in dem die Fliesen einer hohen Feuchtigkeit ausgesetzt sind und häufig mit Reinigungsmitteln in Kontakt kommen, ist eine Grundierung essenziell. 

6. Hochwertige, (feuchtraumgeeignete) Farbe verwenden 

Im Badezimmer spielt auch die Auswahl der Fliesenfarbe eine entscheidende Rolle. Besonders heikel sind ungeeignete Farben, wenn Sie die Fliesen im Duschbereich streichen. Nur hochwertige, feuchtraumgeeignete Fliesenfarbe hält dem ständigen Einfluss von Wasser lange stand. 

Sogar wasserfeste Fliesenfarbe hält in der Dusche oftmals nicht lange.

Die Farbe kann abblättern, Risse bekommen oder sich verfärben. Im schlimmsten Fall kommt Feuchtigkeit unter die Farbschicht und verursacht Schimmelbildung. 
Lassen Sie sich daher eingehend beraten, um die bestmögliche Variante für Ihr Badezimmer oder andere Wohnräume wie die Küche zu finden.  

Grüne Fliesenfarbe wird mit Pinsel auf Badezimmerfliesen aufgetragen.
Achten Sie bei der Wahl des Fliesenlacks darauf, dass er sich speziell für den Bereich eignet, den Sie streichen möchten.

Egal, in welchem Raum Sie ihre Fliesen streichen möchten, in der Regel sollte hochwertiger Fliesenlack zum Einsatz kommen. Beachten Sie die Nutzungsanweisungen des Herstellers. In der Regel gehen Sie beim Streichvorgang wie folgt vor: 

  1. Fliesenlack mischen und rund 10 Minuten ruhen lassen 

  1. Ersten Anstrich auftragen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen 

  1. Ersten Anstrich anschleifen, um Unebenheiten zu korrigieren und ein einheitliches Ergebnis zu erzielen 

  1. Erneuten Anstrich auftragen und mindestens 8 bis 12 Stunden trocknen lassen; bei Bodenfliesen circa 7 Tage 

 

Die besten Ergebnisse erzielen Sie meist nicht mit einem Pinsel, sondern mit einer Walze für Lacke. Je nach Lack kann auch eine abschließende Versiegelung in Frage kommen, die die Oberfläche schützt und länger haltbar macht. 

Infografik zeigt die wichtigsten Schritte beim Streichen von Fliesen.
Diese Schritte kommen beim Fliesenstreichen in Frage.

Welche Lacke eignen sich für das Streichen von Fliesen? 

Auf der Suche nach geeigneten Lacken für das Streichen Ihrer Fliesen stoßen Sie auf unterschiedliche Möglichkeiten: Zunächst sollten Sie immer darauf achten, ob es sich um ein Produkt mit VOCs oder ohne VOCs handelt. Die Abkürzung steht für flüchtige organische Verbindungen, die stark umwelt- und gesundheitsschädlich sind.  

Diese können die Atemwege reizen, Herz-Kreislauf-Probleme verursachen und das Immunsystem schwächen. Achten Sie daher im besten Fall darauf, VOC-freie Lacke zum Fliesenstreichen zu verwenden. Zwar gibt es in Deutschland Grenzwerte für VOCs in Lacken, doch für empfindliche Personen können selbst geringe Anteile zum Problem werden. 

Es gibt 1- oder 2-Komponentenlacke. Die Unterscheidung ist einfach: 

  • 1-Komponentenlacke bestehen aus nur einer Komponente. 

  • 2-Komponentenlacke bestehen aus einem Träger und einem Bindemittel, die Sie vor der Verwendung selbst zusammenmischen müssen. Das ist zwar aufwendiger, doch durch das Mischen sind diese Lacke für anspruchsvolle Anwendungen wie das Streichen von Fliesen in Nassbereichen am besten geeignet. 

Modernes Badezimmer mit gestrichenen grünen Wandfliesen und Holzwaschtisch.
Das Überstreichen einer Fliesenwand kann eine völlig neue Raumästhetik schaffen, beispielsweise in der Küche.
Acryllack fürs Fliesen streichen: Vor- und Nachteile 

Grundsätzlich als sicher und umweltfreundlich gelten Acryllacke. Sie sind wasserbasiert und enthalten keine VOCs. Außerdem verzichten sie auf weitere mögliche gesundheitsschädliche Stoffe.

Jedoch sind sie weniger haltbar und widerstandsfähig. Bei starker Beanspruchung wie auf Bodenfliesen blättert Acryllack schneller ab. 

Silikatlack: Vor- und Nachteile  

Silikatlacke sind ebenfalls weitestgehend umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich. Sie sind allerdings nicht für alle Arten von Fliesen geeignet. Die Lacke sind primär für mineralische Untergründe wie Beton, Putz oder Ziegelsteine entwickelt.

Je nach Beschaffenheit Ihrer Fliesen können Sie dennoch gut zum Streichen geeignet sein.  

Kalkfarbe: Vor- und Nachteile 

Kalkfarbe ist besonders umweltfreundlich und eignet sich gut für Feuchträume, da sie feuchtigkeitsregulierend ist. Damit kann sie sogar Schimmel im Badezimmer entgegenwirken. Allerdings ist ihre Haltbarkeit nicht so hoch, weshalb Sie die Fliesen häufiger nachstreichen müssen. 

Schimmel im Bad vermeiden: Helles Badezimmer mit Dusche, Fenster und Naturlicht.
Schimmel im Badezimmer vermeiden

Hohe Luftfeuchtigkeit im Bad begünstigt Schimmelbildung. Erfahren Sie, wie Sie Schimmel im Badezimmer erkennen, entfernen und langfristig vorbeugen können.

Weitere Tipps zum Fliesenstreichen im Bad

Das Streichen von Fliesen erfordert nicht nur Sorgfalt, sondern je nach Größenverhältnissen auch ein hohes Maß an Geduld. Damit Ihr Projekt direkt beim ersten Mal gelingt, haben wir hier weitere Tipps zusammengetragen: 

  • Besonders haltbare Farbe für Bodenfliesen: Gerade beim Streichen oder Lackieren von Bodenfliesen sollten Sie auf die Haltbarkeit der Farbe achten, denn sie werden deutlich stärker beansprucht als Wandfliesen. Vermeiden Sie es, für mehrere Tage den frisch gestrichenen Badezimmerboden zu betreten. Nur so kann die Farbe richtig gut austrocknen. 

  • Zeitlose Fliesenfarben: Welche Fliesenfarbe kommt nie aus der Mode? Zu den besten Wandfarben für das Badezimmer gehören Beige- und Brauntöne, aber auch dezente Blau- und Grüntöne können eine sehr schöne Wirkung erzielen. 

Material- und Farbmuster für die Auswahl passender Fliesenfarbe im Badezimmer.
Je nach Fliesenmaterial und, Farbwahl und Gebrauchsanweisungen kann es sich lohnen, die Fliesen vor dem Streichen anzurauen.

Was ist besser? Fliesen streichen oder überkleben 

Um das optische Erscheinungsbild Ihrer gefliesten Wände und Böden zu verändern, ohne die Fliesen zu ersetzen, gibt es neben dem Streichen noch eine weitere Option: das Überkleben mit spezieller Folie oder Klebefliesen. Wir haben die Vor- und Nachteile beider Varianten für Sie zusammengefasst: 

Helle Küche mit großformatigen Wandfliesen und modernen Holzelementen
Neu gestrichene oder erneuerte Fliesen können Küchen und Badezimmer dauerhaft aufwerten.

Alte Fliesen streichen: Wann lohnt sich der Aufwand? 

Viele, die ihre Küche oder ihr Badezimmer renovieren, widmen sich eingehend den Fliesen. Und das Streichen großer gefliester Flächen kann hohe Kosten einsparen. Doch unter bestimmten Voraussetzungen ist es wenig sinnvoll zu streichen und am falschen Ende zu sparen.

Wenn Ihre Bad- oder Küchenfliesen durch Feuchtigkeitsschäden, Schimmel oder Bauarbeiten beschädigt sind oder bereits mehrfach überstrichen wurden, sollten Sie erwägen, die Fliesen komplett zu erneuern.

Zwar ist der Austausch von Fliesen teurer, doch das Ergebnis ist hochwertig und vor allem dauerhaft.  

Fliesen streichen: Die möglichen Nachteile

Wenn Sie bis zu diesem Teil des Artikels gelangt sind, haben Sie im Vorfeld mehrfach herausgehört, dass Fliesen streichen nicht nur Vorteile hat – vor allem dann, wenn es um den Fußboden geht. An dieser Stelle haben wir die wichtigsten Nachteile noch einmal für Sie zusammengefasst. 

  1. Haltbarkeit der Farbe: Gerade im Duschbereich ist die Haltbarkeit der Farbe oft begrenzt. Reinigungsmittel, starke Beanspruchung und Feuchtigkeit können dazu führen, dass die Farbe abblättert oder sich verfärbt. 

  1. Ungleichmäßige Ergebnisse: Fliesen zu streichen ist oft gar nicht so einfach, wie es scheint. Nach dem Trocknen können Sie von ungleichmäßigen Ergebnissen überrascht werden, in denen Pinselstriche oder Flecken zu sehen sind. 

  1. Unschöne Fugen: Die Fugenmörtel besteht aus einem anderen Material als die Fliesen selbst, daher nehmen sie die Farbe ganz anders auf. Das kann zu Rissen, Abplatzungen oder einem unruhigen Gesamtbild führen. 

  1. Versteckte Kosten: Fliesen streichen ist günstig – das ist die allgemeine Meinung. Doch wussten Sie, dass viele versteckte Kosten auf Sie warten können?  

Wenn Sie es richtig machen wollen, sollten Sie in eine spezielle Grundierung, hochwertige Fliesenfarbe und entsprechende Werkzeuge beziehungsweise Zubehöre investieren. Der (finanzielle) Aufwand ist häufig höher als erwartet. 

Fliesen streichen hat seine Vor- und Nachteile

Ob es sich wirklich lohnt, die Fliesen zu streichen, anstatt diese komplett zu erneuern, ist tatsächlich eine komplexere Frage. Vor allem, wenn Sie selbst aktiv werden wollen, empfehlen wir Ihnen, sich gut vorzubereiten.  

Denn wenn Sie unsere Tipps berücksichtigen und Ihr Projekt gut planen, können Sie von den Vorteilen profitieren: ein kostengünstiges und ästhetisches Endergebnis mit einer verlängerten Haltbarkeit.