Brände sind heimtückisch. Oft ist nicht das Feuer die Todesursache, sondern der Rauch. Im Schlaf funktioniert unser Geruchssinn nicht, deshalb werden Menschen vom Feuer überrascht. Glücklicherweise gibt es Rauchmelder, die Rauchpartikel zuverlässig und schnell erkennen. Damit Wohnungseigentümer an die kleinen Lebensretter denken, gibt es seit 2003 eine Rauchmelderpflicht in Deutschland. Darin ist beispielsweise geregelt, wie Sie die Rauchmelder anbringen und wo sie platziert werden. Wir geben ihnen Tipps, wie Sie Rauchmelder richtig anbringen.
Wo Rauchmelder richtig angebracht werden, entscheiden die Bundesländer. Nur in einem Punkt sind sich alle einig: Eigentümer müssen Neu- und Umbauten mit Rauchwarnmeldern ausstatten. Wohnen Sie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, benötigen Sie für Ihr Schlafzimmer, Kinderzimmer und den Flur Rauchmelder. In Brandenburg und Hamburg müssen Haus- und Wohnungsbesitzer alle Aufenthaltsräume mit Rauchmelder ausstatten – dazu zählen auch Wohn- und Arbeitszimmer.
Neben diesen Vorgaben bleibt es Ihnen überlassen, ob Sie weitere Räume in Ihrem Zuhause absichern. Wünschen Sie sich einen Mindest- oder Optimalschutz für Ihr Zuhause? Bei der Grundausstattung werden nur Aufenthaltsräume und Fluchtwege mit Rauchmelder ausgestattet. Für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen, empfehlen wir den Gira Rauchmelder Dual Q. Er bietet erhöhten Schutz vor Einflüssen wie erhöhter Luftfeuchtigkeit. Damit eignet er sich besonders gut für Kellerräume, Bäder oder ausgebaute Dachböden. Handelsübliche Rauchmelder werden durch die hohe Luftfeuchtigkeit zum Teil in ihrer Funktion eingeschränkt.
Der Rauchmelder Gira Dual Q bietet aber noch mehr als qualitativen Brandschutz. Er eignet sich auch als Hitzemesser in Küchen, da er Rauchpartikel sowohl optisch als auch mit einem Temperaturmesser erkennt: Stellen Sie sich vor, Sie braten gerade Essen in einer Pfanne an und plötzlich klingelt es an der Haustür. Sie verlassen kurz den Herd. In der Eile haben Sie vergessen die Temperatur der Herdplatte runterzudrehen und das Fett überhitzt. Noch bevor Sie zurück in der Küche sind, ertönt ein Pfeifton des Rauchmelders und der rote LED-Ring am Gehäuse blinkt. Sie können das Feuer noch nicht sehen, aber der Gira Dual Q hat die Rauchpartikel schon längst erfasst, indem die integrierten Sensoren den raschen Temperaturanstieg bemerkt haben. Damit werden Sie schnell vor der drohenden Gefahr gewarnt. Aber nicht nur dass – Sie können auf Wunsch den Gira Dual Q mit bis zu 39 anderen Gira Rauchmeldern desselben Modells vernetzen. Bei einem Feuer übertragen dann die Geräte per Funk das Alarmsignal durch das ganze Haus. Wie Sie dafür die Rauchmelder richtig anbringen, erfahren Sie bei Ihrem Fachpartner.
Je nachdem wie Sie Ihre vier Wände vor Brandgefahren schützen möchten, empfehlen wir Ihnen bis zu neun Rauchmelder in der Wohnung. Wenn Sie auf einer Wohnfläche bis zu 60 Quadratmetern wohnen, gehören Rauchmelder grundsätzlich ins Schlaf- und Kinderzimmer sowie in den Flur. Leben Sie in größeren Wohnräumen oder sogar auf mehreren Etagen im Haus, können Sie bis zu zwei Rauchmelder in einem Zimmer anbringen. Aber bitte streng nach Bedienungsanleitung. Für einen zuverlässigen Schutz raten Brandschutzexperten, die Melder mittig mit einem Mindestabstand von 50 Zentimetern zur nächsten Wand im Raum zu platzieren. Der Rauch steigt immer nach oben auf und wird zuverlässig von den Sensoren erfasst – vorausgesetzt, die Rauchschlitze am äußeren Gehäuse sind nicht verschmutzt oder von Einrichtungselementen verdeckt. In einer Dachgeschosswohnung befestigen Sie den Rauchmelder am besten in einer Entfernung von 30 bis 50 Zentimetern zur Dachspitze. Das Gerät erkennt aufsteigende Dämpfe damit immer noch zuverlässig und sitzt sicher an der Wand.
Der Rauchmelder Gira Basic Q hat alles, was Sie sich von einem Brandmelder wünschen: 10 Jahre Batterielaufzeit, einen Schutz vor Fehlalarm sowie eine visuelle Alarmanzeige. Mit seiner weiß-glänzenden Oberfläche fügt sich der Melder harmonisch in Ihre Einrichtung ein. Anhand des Streulichtprinzips erkennt er frühzeitig eine Rauchentwicklung. Dazu sendet er ständig Leuchtsignale aus und die verbaute Diode bemerkt bei einem Brand sofort Unregelmäßigkeiten in der Luft – das löst den Feueralarm aus.
Alle zwei bis drei Minuten bricht in einer deutschen Wohnung Feuer aus. Denn häufig werden Brandrisiken völlig unterschätzt. Wir raten zu Vorsicht statt Nachsicht. Entscheiden Sie sich für hochwertige Brandmelder, um Ihr Zuhause zu schützen und befolgen Sie unbedingt die Hinweise der Bedienungsanleitung. Sie haben noch weitere Fragen? Ihr Fachpartner aus der Nähe unterstützt Sie gerne dabei, Ihre Rauchmelder richtig anzubringen.
Damit Sie vor einem Brand optimal geschützt sind, sollten Sie die Rauchmelder richtig anbringen – das bedeutet, streng nach Bedienungsanleitung. Für einen zuverlässigen Schutz raten Brandschutzexperten, die Melder mittig mit einem Mindestabstand von 50 cm zur nächsten Wand im Raum zu platzieren. Der Rauch steigt immer nach oben auf und wird zuverlässig von den Sensoren erfasst – vorausgesetzt, die Rauchschlitze am äußeren Gehäuse sind nicht mit verschmutzt oder von Möbeln verdeckt.
Sie leben in einer Dachgeschosswohnung und alles muss auf engstem Raum untergebracht werden? Damit die Dachschrägen nicht zum Hindernis werden, befestigen Sie den Rauchmelder am besten in einer Entfernung von 30 bis 50 cm zur Dachspitze. Das Gerät erkennt aufsteigende Dämpfe damit immer noch zuverlässig und sitzt sicher an der Wand.
Apropos Dämpfe: Kann ich einen Rauchmelder in der Küche oder im Bad anbringen? Die Antwort lautet Ja! Obwohl sich in diesen Räumen vermehrt Wasserdämpfe bilden, können die Gira Rauchmelder Gira Basic Q und Gira Dual Q dort mit ca. zwei Meter Entfernung zum Herd und Dusche angebracht werden. Mit den mitgelieferten Schrauben, Dübeln und einem handelsüblichen Schraubendreher montieren Sie die Rauchmelder schnell und einfach.
Der Rauchmelder Gira Basic Q hat Alles, was Sie sich von einem Brandmelder wünschen: 10 Jahre Batterielaufzeit, einen Schutz vor Fehlalarm sowie eine optische und visuelle Alarmanzeige. Mit seiner weiß-glänzenden Oberfläche fügt sich der Melder harmonisch in Ihre Einrichtung ein. Anhand des Streulichtprinzips erkennt er frühzeitig eine Rauchentwicklung. Dazu sendet er ständig Leuchtsignale aus und die verbaute Diode bemerkt bei einem Brand sofort Unregelmäßigkeiten in der Luft – das löst den Feueralarm aus.
Brandmelder können zwar kein Feuer verhindern, sie informieren Sie aber rechtzeitig über Rauchpartikel in der Luft. Mittlerweile sind die Lebensretter daher Pflicht in Deutschland. Mit den Gira Rauchmeldern erfüllen Sie aber mehr als die Pflicht, zusätzlich holen Sie sich eine stylische und sehr leistungsfähige Variante ins Haus. Sie haben noch weitere Fragen? Ihr Fachpartner aus der Nähe unterstützt Sie gerne dabei Ihre Rauchmelder richtig anzubringen.