Zum Inhalt springen
Das Esszimmer in Marcel Remus' Wohnung wirkt hell und aufgeräumt.

Marcel Remus auf Mallorca: Wie aus einer Übergangswohnung ein Zuhause wird

Wohnen auf Zeit, aber mit Anspruch: Während seine Villa auf Mallorca saniert wird, lebt Immobilienmakler Marcel Remus in einer 150 Quadratmeter großen Erdgeschosswohnung in der Wohngegend Son Vida. Klare Linien, stimmige Materialien und smarte Technik schaffen dort eine ruhige, wohnliche Atmosphäre. Werfen Sie einen Blick hinein.

Wie wohnt jemand, der beruflich mit exklusiven Immobilien zu tun hat? Marcel Remus vermittelt seit 2009 Häuser und Wohnungen auf Mallorca und ist aus verschiedenen TV-Formaten bekannt. Solange seine Villa saniert wird, lebt er ganz in der Nähe in einer Wohnung in Son Vida. Dass „auf Zeit“ nicht „provisorisch“ heißen muss, zeigt ein Rundgang durch die Räume: Ein klares Gestaltungskonzept, sorgfältig gewählte Details und smarte Technik machen sie zu einem echten Zuhause. 

Header Smart Home Ratgeber

Gira Smart-Home-Ratgeber

Was kann ein Smart Home und was brauche ich dafür? Unser kostenloser Ratgeber liefert Ihnen die wichtigsten Antworten – kompakt und verständlich.

Son Vida auf Mallorca: Ruhige Lage zwischen Kiefern und Golfplätzen

Son Vida liegt auf den Hügeln nordwestlich von Palma de Mallorca. Duftende Kiefern prägen die Landschaft, ruhige Straßen und großzügige Grundstücke mit Meerblick das Bild des Stadtteils. Hier zeigt sich die Insel von ihrer stillen Seite, fernab vom Partytourismus. 

Genau hier hat Marcel Remus seinen beruflichen und privaten Lebensmittelpunkt gefunden. Ganz in der Nähe lässt er derzeit eine 900 Quadratmeter große Villa sanieren. Bis zum Einzug lebt er in einer Erdgeschosswohnung, die er „Remus Garden“ nennt. Sie liegt in einer weitläufigen Anlage mit Gärten und Pools.

Die Küche in Remus Apartment auf Mallorca
Gerade Linien und präzise Details prägen die Wohnung von Marcel Remus. Quelle: Marcel Remus Real Estate

Innenräume: Wenige Materialien, durchdachte Details

In Marcel Remus' Wohnung bestimmen helle Farben und natürliche Materialien den Raumeindruck. Die Gestaltung beschränkt sich dabei bewusst auf wenige Oberflächenvarianten. Großformatige Fliesen in Natursteinoptik ziehen sich durch den gesamten Wohnbereich. Waschbecken, Badezimmerwand und die Arbeitsplatten der Küche bestehen aus demselben Material. So entsteht ein ruhiges und zusammenhängendes Gesamtbild.

2604_Gira_Referenz Remus Gardens_body 2
Waschbecken und Wand bestehen aus demselben Material. Das sorgt für ein einheitliches Bild im Bad. Quelle: Marcel Remus Real Estate

Ergänzt werden die Natursteinoberflächen durch Hölzer in warmen Tönen. Im Eingangsbereich verkleidet eine Wand aus vertikalen Holzlamellen die Haustechnik. Dieses Motiv kehrt in anderen Räumen wieder. Im Wohnbereich rahmen die Lamellen zum Beispiel den Fernseher ein. An anderer Stelle bilden sie den Hintergrund für Wandleuchten der Münchener Designmarke Occhio.

Das Esszimmer in Marcel Remus' Wohnung wirkt hell und aufgeräumt.
Einheitliche Holzpaneele bilden in Marcel Remus’ Wohnung einen roten Faden. Quelle: Marcel Remus Real Estate
Wohnzimmer und Küche von Marcel Remus in Son Vida
Im Wohnzimmer wird das Holzmotiv mit Designleuchten von Occhio kombiniert. Quelle: Marcel Remus Real Estate

Dass die Räume so ruhig wirken, liegt auch an unscheinbaren Details. Die Türen sind bündig eingebaut. Das bedeutet: Türblatt und Wand liegen auf einer Ebene. Auch die Fußleisten sitzen in der Wand statt davor. Solche Details erfordern eine genaue Planung und präzises Handwerk. Im Alltag sorgen sie für glatte Wandflächen ohne störende Kanten. Der Raum wirkt dadurch großzügiger.

Der Außenbereich: Grün, Wasser und mediterranes Flair

Die Wohnung liegt im Erdgeschoss einer weitläufigen Anlage. Hohe Palmen und blühende Sträucher prägen das Gelände. Im Zentrum liegt ein großer Pool mit Liegeflächen. Die hellen Bodenplatten rund um das Wasser greifen die Natursteinoptik der Innenräume auf.

2604_Gira_Referenz Remus Gardens_slider 1
Palmen, Naturstein und ein großer Pool prägen die Anlage in Son Vida. Quelle: Marcel Remus Real Estate

Direkt vor der Wohnung liegt eine überdachte Terrasse. Große Schiebetüren verbinden sie mit dem Wohnbereich. Sind die Türen geöffnet, gehen innen und außen fließend ineinander über. Helle Polster und Kissen in warmen Erdtönen treffen auf eine terrakottafarbene Wand. Grüne Fensterläden aus Holz sorgen für den typisch mallorquinischen Charakter. 

Am Abend sorgt eine Wandleuchte für warmes, akzentuiertes Licht auf der Terrasse. So bleibt der Außenbereich auch nach Sonnenuntergang ein gemütlicher Rückzugsort.

2604_Gira_Referenz Remus Gardens_slider 2
Die überdachte Terrasse wirkt wie ein zusätzliches Wohnzimmer. Große Schiebetüren schaffen den Übergang nach innen. Quelle: Marcel Remus Real Estate

Technik, die im Alltag mitdenkt

Minimalistisch wohnen heißt nicht, auf Komfort zu verzichten. In Marcel Remus’ Wohnung fügt sich die Technik dezent in die Architektur ein. Das Gebäude verfügt zum Beispiel über eine leistungsfähige Klimaanlage. Sichtbar sind davon nur schmale Lüftungsschlitze oberhalb der Türen. 

Das gleiche Prinzip gilt für die übrige Haustechnik. Im Hintergrund vernetzt das Gira KNX System Funktionen wie Beleuchtung und Lüftung. In Kombination mit dem Gira X1 Server ist das Smart-Home-System auch einfach per App steuerbar. Automatische Zeitpläne können erstellt oder komplette Szenen angelegt werden. Dadurch lassen sich die Funktionen im Smart Home einfach steuern und frei miteinander kombinieren: Ein einziger Tastendruck dimmt etwa das Licht und passt gleichzeitig die Lüftung an.

Im Raum selbst erfolgt die Steuerung über zwei Bedienelemente. Das Multitouch-Bediengerät Gira G1 zeigt alle vernetzten Funktionen auf einen Blick und macht Anpassungen mit nur einem Fingertipp möglich. Der Gira Tastsensor 4.55 gleicht in seiner Größe einem klassischen Lichtschalter, doch verfügt er über mehrere Tasten, die sich jeweils mit individuellen Funktionen belegen lassen. Eine Taste schaltet etwa das Deckenlicht, eine andere startet die Lichtszene für den Filmabend.

Schalter und Steckdosen stammen aus dem Schalterprogramm Gira E2 und wurden in der Variante Schwarz matt gewählt. Ihre matte Oberfläche wirkt zurückhaltend und fügt sich in allen Räumen in die Architektur ein.

Lichtschalter und Leuchtelemente in Remus Wohnung.
Schalter und Steckdosen gehören zum Programm Gira E2. Quelle: Marcel Remus Real Estate
Aufgeräumte Optik in Remus Schlafzimmer
In der Farbe Schwarz matt fügen sie sich ruhig in das Gesamtbild ein. Quelle: Marcel Remus Real Estate

Remus Garden: Ein Rückzugsort mit klarem Gestaltungskonzept

Die Wohnung von Marcel Remus zeigt: Reduktion und wiederkehrende Muster im Wohnkonzept können ein ruhiges Raumgefühl ergeben. Wenige Materialien und präzise Details fügen sich zu einem klaren Gesamtbild.  Smarte Technik bleibt dabei dezent im Hintergrund und macht den Alltag komfortabler. 

Sie planen selbst einen Neubau oder eine Sanierung? Mit dem Gira Home Assistent steigen Sie Schritt für Schritt in die Planung Ihres Smart Home ein. In wenigen Minuten erhalten Sie individuelle Vorschläge. Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen einen Fachbetrieb in Ihrer Nähe.