FAQ
Mit dem Gira Designkonfigurator ist es möglich, sich einen realistischen Eindruck über das ganze Gira Design-System zu verschaffen. Es handelt sich um ein Programm (App oder Desktopvariante), das dabei unterstützt, die vielfältigen Rahmenvarianten der Gira Schalterprogramme mit ausgewählten Funktionen in unterschiedlichen Farben und Materialien aus dem Gira Sortiment zu kombinieren. Der „Live View“ Modus nutzt darüber hinaus die Kamera eines Smartphones oder Tablets und zeigt anhand von Augmented Reality, wie ausgewählte Designvarianten in der realen Umgebung wirken.
Den Designkonfigurator finden Sie hier.
Umfangreiche Information zu der neuen Gira Schaltergeneration finden sie unter den folgenden link.
Voraussetzung:
Der Sender muss sich im gleichen Netzwerk wie die Bridge bzw. das Gateway befinden (siehe Bedienungsanleitung Kapitel 4.1)!
Verhalten:
Sofern dies nicht der Fall ist, wird die Verbindung zur Bridge bzw. Gateway "gestohlen".
Lösung:
Erst nachdem Bridge bzw. Gateway und der Sender im gleichen Netzwerk sind, kann eine Verbindung zu einer Lampe realisiert werden.
Ja, der Gira Esprit Rahmen aus Linoleum-Multiplex darf im Bad installiert werden.
Falls der Rahmen nach dem Duschen ein bisschen feucht wird, trocknet er wieder aus.
Nein, nach dem Werksreset ist das Geräte-Passwort, welches auf dem Gerät steht wieder aktiv.
Das Gerätepasswort sollte sich bei Ihnen, als Endkunde, in der Dokumentation des Elektrofachbetriebs finden. Falls dies nicht der Fall ist, kontaktieren sie bitte Ihren Fachbetrieb, da das das Gerät eingebaut und für sie nicht zugänglich ist.
Wenn Sie die Firmenware eines Gerätes aktuallisiert haben, für das bislang kein Passwort vergeben wurde, lautet das neue Passwort nach dem Firmenwareupdate "device"
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr