FAQ
Der Emailversand erfolgt erst, nachdem eine Verbindung über das Internet zum Email-Provider hergestellt wurde. Sollte der Versand nicht erfolgreich abgeschlossen werden, lässt sich über den Parameter mail retry die Zeit einstellen, nach der die Versandroutine erneut gestartet wird. Im Anhang ist ein Pdf-Dokument mit wichtigen Hinweisen zum Emailversand hinterlegt. Hier befindet sich auch eine komplette Übersicht über die relevanten Einstellungen.
Da das Dimmen von LEDs nicht genormt ist, und große Bauteiltoleranzen bestehen, kann eine Aussage über die Funktion erst getroffen werden, nachdem diese Konstellation getestet wurde. Viele Leuchtenhersteller führen Testreihen mit unseren Dimmern durch, daher kontaktieren Sie bitte den Leuchtmittelhersteller, um eine Aussage über die Kompatibilität zu Gira-Dimmern zu bekommen.
Externe Alarmmittel sind Anzeigen eines Alarmzustandes vor Ort.
Der Alarm hat im wesentlichen zwei Aufgaben:
- Die Täter abzuschrecken.
- Die anonyme Öffentlichkeit zu alarmieren.
Bei VdS-Anlagen sollte die örtliche Alarmierung nur in Verbindung mit einem Telefonwählgerät erfolgen.
Für den Außenbereich sind die Programme TX_44 und Wassergeschützt Aufputz (WG AP) vorrangig geeignet. Das Programm TX_44 hat die Schutzart IP44, WGAP die Schutzart von bis zu IP66. Die Programme Standard 55 und E2 erreichen bezogen auf Steckdosen, Wippschalter und -Taster mit Dichtungssets ebenfalls die Schutzart IP44.
Keyless In Produkte ermöglichen einen schlüssellosen Zugang in Räume und Gebäude. Die Technologie basiert auf einem elektronischen System, welches innerhalb des Türkommunikationssystems installiert und in die Schalterprogramme integriert werden kann. Eine Lösung ist die Codetastatur. Hierbei öffnet sich die Tür nach Eingabe einer persönlichen Zahlenkombination.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr