FAQ
- Der Öffner-Kontakt des Alarm-Dual-Bewegungsmelders kann über die Eingänge der Alarmzentrale Connect oder des Funk I/O-Moduls ausgewertet werden. Allerdings ist zu beachten, dass die 12V Klemmen der Ein- und Ausgänge nicht Batteriegepuffert sind. Um die Funktion drahtgebundener Geräte an den Eingängen bzw. Ausgängen der Alarmzentrale Connect oder Funk I/O-Modul auch bei Netzspannungsausfall zu gewährleisten, müssen für diese Geräte bei Bedarf externe gepufferte Spannungsversorgungen verwendet werden.
Smart Home beschreibt die Fähigkeit zur Automatisierung und Fernsteuerung der Elektroinstallation eines Gebäudes, so dass unterschiedlichste Gewerke wie Licht, Jalousie, Lüftung und Heizung nach vorher einprogrammierten Szenarien handeln können. Weitere Vorteile eines vernetzten Gebäudes sind mehr Sicherheit und Energieeffizienz im Haus.
Wer auf der Suche nach einer geeigneten Türsprechanlage ist, kann sich dabei vom Gira Türkommunikationskonfigurator helfen lassen. Schritt für Schritt leitet das praktische Online-Tool zu dem passenden System hin, das den individuellen Ansprüchen gerecht wird. Es erleichtert die Entscheidung und unterstützt bei der Wahl der richtigen Sprechanlage für innen und außen. Hier können Sie den Konfigurator ausprobieren und finden darüber hinaus weitere nützliche Informationen.
Die Abriebfestigkeit unserer Komponenten in schwarz matt und anthrazit ist geprüft.
Prüfmethode:
Nach DIN EN 60068-2-70 mit dem Abriebgerät der Firma INNOWEP GmbH, 10.000 Testzyklen: die lackierte Oberfläche in anthrazit und schwarz matt besteht den genannten Abriebtest.
Ja, Szenen können von jedem Benutzer neu eingelernt werden, diese Funktion ist nicht zu deaktivieren oder per Passwort-Schutz zu schützen. Stand (GPA 2.2; firmware 1.1516)
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr