2019-07-02_Gira-Toaster-Rauchmelder-067-1__1__19984_1580388450.jpg

Die Gira Rauchmelder halten wachsam eine schützende Hand über Ihr Zuhause

Die Gira Rauchmelder halten wachsam eine schützende Hand über Ihr Zuhause

"Vorsicht ist besser als Nachsicht" – das gilt besonders dann, wenn es um gefährlichen Rauch und Brände in Ihrem Zuhause geht. Unsere Helfer, die Gira Rauchmelder, schützen Sie.

Natürlich ziehen Sie schnell den Stecker und gehen sicher, dass das Brot nicht richtig brennt. Sie öffnen die Fenster und atmen auf. Das Toast ist zum Glück nur angekokelt und kein weiterer Schaden entstanden. ​ Aber was wäre, wenn Sie noch eine Minute länger im Badezimmer verbracht hätten und nicht auf den brennenden Rauch aufmerksam geworden wären? Das beunruhigt Sie natürlich. Ein Rauchmelder, das wissen Sie, hätte Sie schneller gewarnt. ​ Genau das leisten die Gira Rauchmelder Basic Q und Dual Q: Jegliche Brandgefahr minimieren. Sie sind die ständigen Wächter Ihres trauten Heims und warnen Sie schon bei ersten Anzeichen der Gefahr.

Vorbeugen - mit den Gira Rauchmeldern.

Risikoüberwachung – aus den Augen, nicht aus dem Sinn

Wie das Toaster-Beispiel zeigt, sind Küchen für Feuer besonders gefährdet. Kein anderer Raum in der Wohnung birgt ein so hohes Brandrisiko. Nach einem solchen Toast-Vorfall wären Sie sich jedenfalls der Risiken bewusst, die beim Kochen entstehen und Ihr Zuhause und Ihre Familie gefährden können. Essen zubereiten ist dabei jedoch das offensichtlichste Szenario. Aber Brandgefahr besteht bei allen möglichen elektrischen Haushaltsgeräten. Ein weiterer Kandidat, den man nicht aus den Augen lassen darf: das Bügeleisen.

Fast, als hätte man die Feuerwehr vor der Haustür. Die Gira Rauchmelder.

Gira Rauchmelder - Immer wachsam

Wohnzimmer sind im Allgemeinen belebte Orte. Viele Leute bügeln dort gerne, und Sie sind wahrscheinlich keine Ausnahme. Wahrscheinlich haben Sie auch die Kinder herumlaufen lassen – und hat es da gerade geklingelt? Sie beschließen, das Bügeleisen für eine Minute abzustellen und eilen hinaus.

Plötzlich werden Sie durch ein lautes Geräusch gewarnt, dass Ihr Gira Dual Q gerade eine Gefahr erkannt hat. Da das Gerät in ihrem KNX System integriert ist und mit weiteren Rauchmeldern verbunden ist, ertönt das Warnsignal in allen Räumen des Hauses. Sie eilen sofort zurück - das Hemd, das Sie gerade gebügelt haben, ist ruiniert und Rauch steigt unter dem Eisen hervor. Aber sie können erleichtert aufatmen: Durch die schnelle Warnung des Gira Rauchmelders wurde nichts anderes beschädigt oder hat Feuer gefangen.

Brände smart verhindern, bevor sie entstehen

Die wachsamen Gira Rauchmelder gibt es in zwei Ausführungen: den Gira Basic Q und den Gira Dual Q.

Der Gira Basic Q erkennt Rauchentwicklung anhand der Streulichtmessungs-Methode. So kann das Gerät Rauch, der in einem Zimmer entsteht, sofort erkennen und Alarm schlagen, wodurch Sie wertvolle Sekunden gewinnen. Das Alarmsignal ertönt mit 85dB. Und natürlich müssen Sie nicht auf hochwertiges Design verzichten: Glänzend weiß, unaufdringlich und elegant passt der Gira Basic Q in jeden Raum.

Mit dem Gira Dual Q haben Sie sogar doppelte Sicherheit. Zuverlässig nimmt der Dual Q nämlich auch Temperaturänderungen im Raum wahr und erkennt die Entwicklung von Rauchpartikeln nicht nur optisch mit der Streulichtmessung, sondern auch sensorisch. Das Gerät kann zudem in Ihr Smart Home integriert werden.

Vielleicht ist es an der Zeit, ein Upgrade Ihres Heim-Rauchmelders in Betracht zu ziehen? Egal, ob Sie sich für Dual Q oder Basic Q entscheiden, Sie können ruhiger schlafen, weil Sie wissen, dass Gira in der Nähe ist und Ihr Zuhause wachsam vor Bränden schützt.