Zum Inhalt springen
Markenkampagne 2025: Ein animiertes GIF zeigt eine junge Frau mit hochgestecktem Haar und ernstem Gesicht. Ein plötzlicher Luftstrom wirbelt ihre losen Haarsträhnen durcheinander, während sie beginnt zu lächeln.

Gira Heizungssteuerung

Gira Heizungssteuerung

Du entscheidest, welches Klima herrscht.

Stellen Sie sich vor, es ist ein kalter Wintertag, und Sie kehren nach einem langen Tag nach Hause zurück. Doch anstatt in ein kaltes Haus zu kommen, erwartet Sie bereits eine wohlige Wärme. Dank der intelligenten Heizungssteuerung von Gira haben Sie die Raumtemperatur bereits auf dem Heimweg mit Ihrem Smartphone angepasst. Ihre Heizung arbeitet effizient und spart Energie, während Sie sich in Ihrem behaglich warmen Zuhause entspannen. 

Heizung modernisieren Raumtemperaturregler System 3000 Badezimmer
Die ideale Raumtemperatur schafft in unserem Zuhause eine behagliche Wohlfühlatmosphäre.

Heizungssteuerung: flexibel und energieeffizient.

Die Möglichkeit, die Raumtemperatur in Gebäuden automatisch oder sogar smart zu regulieren, trägt nicht nur zu einem angenehmen Raumklima bei, sondern ermöglicht auch eine Reduzierung des Energieverbrauchs. Erfahren Sie welche Möglichkeiten Sie mit der Heizungssteuerung von Gira haben und mit welchen Funktionen Sie Ihr Zuhause komfortabler und energieeffizienter machen kann. 

Heizungssteuerung im Smart Home: intuitiv und schnell.

Ihr Wohnzimmer soll gemütlich aufgeheizt sein, wenn Sie abends nach Hause kommen? Im Schlafzimmer soll es nachts nicht wärmer als 15 Grad werden? Die Heizung soll automatisch herunterfahren, nachdem Sie morgens das Haus verlassen? All das ist mit smarter Heizungssteuerung kein Problem mehr: Per Schalter, App oder Zeitschaltuhr lässt sich Ihr Heizungssystem in jedem Raum präzise steuern.

Heizungssteuerung im Smart Home: intuitiv und schnell.

Ihr Wohnzimmer soll gemütlich aufgeheizt sein, wenn Sie abends nach Hause kommen? Im Schlafzimmer soll es nachts nicht wärmer als 15 Grad werden? Die Heizung soll automatisch herunterfahren, nachdem Sie morgens das Haus verlassen? All das ist mit smarter Heizungssteuerung kein Problem mehr: Per Schalter, App oder Zeitschaltuhr lässt sich Ihr Heizungssystem in jedem Raum präzise steuern.

  • Die Gira Raumtemperaturregler eröffnen Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, um Ihr Heizsystem intuitiv und effizient zu steuern – und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken. Je nach Modell verfügen die Raumtemperaturregler u. a. über Heiz- und Kühlfunktion in einem Gerät, Frostschutzfunktion oder Energieeinsparung durch Nachtabsenkung.

  • Im Gira System 3000 kommt der Raumtemperaturregler zum Einsatz. Damit können Sie die gewünschte Temperatur stufenlos einstellen – oder automatische Zeitpläne anlegen. 

  • Das Gira One System erkennt dank vollautomatisierter Heizungssteuerung, wenn Fenster zu Hause geöffnet wurden und fährt Ihre Heizkörper herunter. Außerdem können Sie mithilfe von Zentral-Aus-Szenen Ihr Smart Home so konfigurieren, dass die Heizung bei Abwesenheit (zum Beispiel im Urlaub) in allen Räumen automatisch ausgeschaltet wird.

  • Für Gira KNX Systeme stehen verschiedene Bedienelemente zur Auswahl: Im Gira Tastsensor 4.95Gira Tastsensor 3 und Gira Taster befinden sich smarte Sensoren, die die lokale Raumtemperatur messen. So weiß Ihr Zuhause immer ganz genau, wann geheizt werden soll.

  • Zusätzlich können Sie den Gira G1 als zentrale Steuereinheit nutzen. In Kombination mit der Gira Wetterstation Plus für KNX haben Sie noch mehr Möglichkeiten: Legen Sie beispielsweise fest, dass im Haus zwei Grad mehr geheizt werden soll, wenn die Wetterstation eine Außentemperatur von unter null Grad misst.

Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet Ihr Smart Home die Heizung automatisch aus. Das sorgt nicht nur für angenehmes Raumklima, sondern spart auch jede Menge Energie. 

Energiesparpotenziale durch automatische Heizungssteuerung im Tagesverlauf Grafik

Heizungssteuerung per App.

Stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Couch eingekuschelt und merken doch, dass es zu kalt ist, um es sich richtig gemütlich zu machen. Kein Grund aufzustehen: Greifen Sie einfach zu Ihrem Smartphone. Per App passen Sie die Temperatur im Raum mit wenigen Fingertipps an. In ungenutzten Zimmern können Sie gleichzeitig sparen, indem Sie dort die Temperatur senken – natürlich auch Ihren kuscheligen Platz zu verlassen.

Stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Couch eingekuschelt und merken doch, dass es zu kalt ist, um es sich richtig gemütlich zu machen. Kein Grund aufzustehen: Greifen Sie einfach zu Ihrem Smartphone. Per App passen Sie die Temperatur im Raum mit wenigen Fingertipps an. In ungenutzten Zimmern können Sie gleichzeitig sparen, indem Sie dort die Temperatur senken – natürlich auch Ihren kuscheligen Platz zu verlassen.

  • Die Gira System 3000 App ist per Bluetooth mit Ihrem Netzwerk verbunden. So lässt sich die Heizung in jedem Raum auch mit mobilen Endgeräten steuern.

  • Die Gira Smart Home App wurde speziell für KNX Systeme entwickelt. In Kombination mit dem Sicherheitsmodul Gira S1 können Sie sogar von unterwegs die Temperatur zu Hause überprüfen oder anpassen.

Smarte Heizungssteuerung einfach nachrüsten.

Sie möchten gerne bequemer und energieeffizienter heizen – aber den Installationsaufwand so gering wie möglich halten? Dann ist eine funkbasierte Lösung ideal:

  • Mit dem Gira System 3000 müssen Sie lediglich Ihre konventionellen Schalter gegen den Raumtemperaturregler tauschen. So funktioniert die smarte Heizungssteuerung im Handumdrehen auch per Zeitschaltuhr oder Bluetooth-App.

  • In Gira KNX Systemen können Sie kabellose Heizungssteuerung ebenfalls nachrüsten. Dafür werden smarte Funk-Thermostate über den Server Gira X1 in Ihr Netzwerk integriert – ganz ohne zusätzliche Kabel.