Ihr Haus im Urlaub bewachen, die perfekte Stimmung für einen Filmabend schaffen oder Haustiere und sogar Pflanzen intelligent versorgen? Ein smartes Zuhause kann heutzutage weit mehr, als nur Beleuchtung und Heizung steuern. Wir verraten Ihnen kreative Smart-Home-Ideen für alle möglichen Alltagssituationen.
Smart Homes sind längst mehr als ein technisches Spielzeug - sie denken mit, entlasten im Alltag und schaffen genau die Atmosphäre, die wir uns in jeder Situation wünschen, oft ganz automatisch. Ob mehr Sicherheit während der Abwesenheit, spürbar mehr Komfort in den eigenen vier Wänden oder kleine Alltagshelfer:
Intelligente Technik eröffnet heute überraschend vielseitige Möglichkeiten. Wir zeigen Ihnen 18 clevere Smart-Home-Ideen, mit denen Sie Ihr Zuhause nicht nur smarter, sondern auch entspannter, effizienter und ein Stück lebenswerter machen.
Smart-Home-Idee 1: Stressfreier Start in den Morgen
Stellen Sie sich Folgendes vor: Bereits 30 Minuten vor Ihrer Aufwachzeit beginnt im Schlafzimmer eine sanfte Lichtsimulation. Dank der smarten Gira Lichtsteuerung in Ihrem Smart Home wird es langsam heller, während sich intelligente Jalousien ganz von selbst öffnen.
Anstelle eines schrillen Weckers beginnt vor dem Aufstehen ganz dezent Ihr Lieblingsradiosender oder Ihre persönliche Playlist auf einem Smart-Radio zu spielen. Auf Wunsch können Sie sich sogar die neusten Nachrichten vorlesen lassen. So starten Sie entspannt und ganz ohne Hektik in den Tag.
Smart-Home-Idee 2: So begrüßt Sie Ihr Zuhause automatisch
Nach einem langen Arbeitstag in Ihrem smarten Zuhause ankommen und sich direkt wohlfühlen? Unsere nächste Smart-Home-Idee hilft Ihnen dabei. Sobald sich Ihr Smartphone Ihrem Heimnetzwerk nähert oder ein Smart-Lock Sie an der Haustür erkennt, erwacht Ihr Zuhause zum Leben:
Das Licht im Flur schaltet sich automatisch ein, während der Gira Raumtemperaturregler im Wohnzimmer für eine angenehme Wohlfühltemperatur sorgt. Im Hintergrund startet leise eine entspannte Playlist und sobald es draußen dunkel wird, schaltet sich in Wohnzimmer und Küche das Hauptlicht ein.
Smart-Home-Idee 3: Intelligentes Nachtlicht
Sie können Ihr Smart Home so konfigurieren, dass sich zwischen 22 Uhr und 6 Uhr automatisch ein sanftes Leitsystem aktiviert. Nächtliche Wege ins Bad oder in die Küche für ein Glas Wasser werden durch dezente LED-Streifen an Sockelleisten oder am unteren Bettrahmen begleitet.
Smart-Home-Idee 4: Bad besetzt
Eine etwas verrücktere Smart-Home-Idee sorgt für mehr Privatsphäre im Badezimmer, indem sie ungebetene Gäste auf der Toilette verhindert. Mithilfe eines Bewegungsmelders, einem Smart-Home-System und einer smarten LED-Leuchte lässt sich eine Routine erstellen, die dafür sorgt, dass vor dem Bad automatisch ein rotes Licht aufleuchtet, sobald sich jemand im Raum befindet.
Betritt also jemand das Badezimmer, erkennt der Melder die Anwesenheit und signalisiert klar „besetzt“. Diese Lösung ist besonders praktisch für Haushalte mit Kleinkindern, in denen kein Schlüssel in der Tür steckt.
Smart-Home-Idee 5: Automatisierte Energieeinsparung
Wenn die letzte Person das Haus verlässt, erkennt Ihr Smart Home dies automatisch über den Standort des Smartphones und schaltet Ihr Zuhause in den Energiesparmodus: Nicht benötigte Lichter gehen aus, die Heizung wechselt in den Eco-Betrieb und über smarte Steckdosen werden vergessene Geräte wie Kaffeemaschine oder Fernseher zuverlässig abgeschaltet.
Tür- und Fensterkontakte prüfen zusätzlich, ob alles geschlossen ist, und informieren Sie per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone, falls etwas offengeblieben ist.
Smart-Home-Idee 6: Wäsche intelligent waschen
Smarte Waschmaschinen übernehmen viele Aufgaben automatisch: Sie dosieren das Waschmittel, führen Diagnosen durch und starten das passende Programm. So waschen Sie besonders ressourcenschonend, sparen Kosten und gewinnen an Komfort.
Auch ältere Maschinen lassen sich mit einer intelligenten Steckdose nachrüsten. So erfahren Sie bequem per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone, wenn Ihre Wäsche fertig ist, ohne dafür in den Keller gehen zu müssen.
Smart-Home-Idee 7: Der Kühlschrank, der mitdenkt
Sie haben schon ein Smart Home? Perfekt! Dann können Sie auch gleich Ihren Kühlschrank intelligent einbinden. Dieser erkennt nämlich automatisch, welche Vorräte fehlen, erstellt Einkaufslisten und sogar Rezeptvorschläge auf Basis der vorhandenen Zutaten.
Unterwegs können Sie jederzeit mit Ihrem Smartphone prüfen, welche Lebensmittel noch vorhanden sind, oder sich benachrichtigen lassen, wenn die Tür zu lange offensteht oder ein Fehler auftritt. So behalten Sie immer und überall den Überblick über Ihre Vorräte, vermeiden Lebensmittelverschwendung und reduzieren den Energieverbrauch.
Smart-Home-Idee 8: Abwesenheitssimulation
Dank smarter Technologien von Gira wirkt ihr Haus auch lebendig, während Sie bereits entspannt im Urlaub sind. Intelligente Zufallsmuster simulieren dabei Ihre Anwesenheit, indem sich beispielsweise die Lichter in verschiedenen Räumen zu realistischen und täglich wechselnden Zeiten ein- und ausschalten. Auch Rollläden können Sie automatisiert öffnen und schließen lassen, damit der Eindruck eines bewohnten Zuhauses entsteht.
Smart-Home-Idee 9: Warnsystem, das rechtzeitig informiert
Ein Wasserschaden oder Brand kann schnell hohe Kosten verursachen – insbesondere, wenn Sie nicht zu Hause sind. Frühwarnsysteme wie smarte Rauchmelder oder Wassersensoren erkennen Gefahrensituationen frühzeitig und senden Ihnen im Ernstfall sofort eine Warnung auf Ihr Smartphone.
So können Sie aus der Ferne trotzdem die notwendigen Schritte einleiten. Rohrbrüche oder defekte Haushaltsgeräte lassen sich zwar nicht vermeiden, die entstehenden Folgeschäden lassen sich jedoch erheblich reduzieren.
Smart-Home-Idee 10: Eine Haustür, die mitdenkt
Eine smarte Haustür sorgt dafür, dass Sie keinen Besuch mehr verpassen – selbst dann nicht, wenn Sie im Homeoffice gerne Kopfhörer tragen oder wenn Menschen in Ihrem Haushalt eingeschränkt oder gar nicht hören können.
Mithilfe dieser smarten Idee, die aus einer Smart-Home-Zentrale, einer intelligenten Türklingel und kompatiblen WLAN-Lampen besteht, werden Sie zu Hause per Lichtsignal auf Besucher/innen aufmerksam gemacht: Wenn jemand klingelt, blinken die Lampen, alternativ informiert Sie Ihr Smartphone.
Eine weitere komfortable Option ist ein smartes Türkommunikationssystem wie das Gira System 106 mit Kameramodul. Über die zugehörige App sehen Sie, wer vor Ihrer Haustür steht, und können mit Ihren Besucher/innen oder dem Paketdienst sprechen, auch wenn Sie unterwegs sind.
Smart-Home-Idee 11: Nie wieder Post verpassen
Ob im Urlaub, bei der Arbeit oder einfach unterwegs – mit dieser Smart-Home-Idee behalten Sie Ihre Post auch während Ihrer Abwesenheit im Blick. Mithilfe eines Bewegungsmelders oder eines Tür-/Fensterkontakts können Sie Ihren Briefkasten ganz einfach smart machen.
Sobald neue Post in Ihren Briefkasten eingeworfen wird, erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone, Tablet oder Ihre Smartwatch. So wissen Sie jederzeit, ob wichtige Briefe angekommen sind, ohne dass Sie selbst nachsehen müssen.
Smart-Home-Idee 12: Kochen mit intelligenten Geräten
In puncto Smart-Home-Automation ist in einer Küche so ziemlich alles möglich: Per Sprachbefehl können Sie einen Timer stellen oder sich Rezepte vorlesen lassen – und das alles freihändig. Der Ofen lässt sich bequem vom Smartphone aus vorheizen, und Sie können dort jederzeit auch die Temperatur anpassen oder die verbleibende Garzeit überprüfen.
Einige Modelle regulieren Backzeit und Hitze sogar automatisch mithilfe integrierter Sensoren. Zusätzlich können Sie smarte Küchengeräte wie eine Spülmaschine so programmieren, dass sie besonders energieeffizient laufen oder zu Zeiten mit günstigeren Strompreisen starten.
Smart-Home-Idee 13: Das passende Lichtambiente für besondere Anlässe
Mit Ihrem Smart Home können Sie auch Szenen für verschiedene Anlässe erstellen. Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer beispielsweise in ein Heimkino: Das Licht dimmt sich automatisch, sobald der Film beginnt oder Sie einen Streamingdienst starten. Oder wie wäre es mit einer eleganten Dinnerparty? Ihre Beleuchtung wechselt zu warmem, zurückhaltendem Licht, im Esszimmer ertönt leise Hintergrundmusik und die Tafel ist optimal ausgeleuchtet.
Smart-Home-Idee 14: Intelligenter Notruf für Senior/innen
Ältere Menschen, die allein leben, sind häufig auf Hilfe angewiesen. So können Stürze oder Unfälle unbemerkt bleiben. Das kann besonders kritisch sein, wenn die Betroffenen nicht selbst aufstehen und das Telefon erreichen können. Smarte Notruffunktionen schaffen hier zusätzliche Sicherheit:
Per festgelegten Sprachbefehl über einen Sprachassistenten lassen sich automatisch Abläufe auslösen, wie zum Beispiel eine Push-Benachrichtigung auf das Smartphone eines Angehörigen So können Sie schnell reagieren, wenn ein älteres Familienmitglied Ihre Hilfe benötigt.
Smart-Home-Idee 15: Möglichkeiten fürs Homeoffice
Wenn Sie viel von zu Hause arbeiten, kann diese Smart-Home-Idee Ihnen dabei helfen, gesund und produktiv zu bleiben. Sie können beispielsweise einen Arbeitsmodus einrichten, den Sie per Sprachbefehl oder App aktivieren. Licht und Raumtemperatur passen sich dann so an, dass eine für Sie angenehme Arbeitsatmosphäre entsteht.
Ablenkende Geräte wie Fernseher oder Spielekonsole werden deaktiviert und auf Wunsch startet konzentrationsfördernde Hintergrundmusik. Festgelegte Routinen können Sie daran erinnern, regelmäßig Pausen einzulegen und sich zu bewegen oder bewusst abzuschalten.
Smart-Home-Idee 16: Möglichkeiten für den Garten
Auch bei der Gartenarbeit kann Smart-Home-Technik für spürbare Entlastung sorgen. Intelligente Bewässerungssysteme richten sich nach den Wetterdaten und versorgen einzelne Zonen gezielt mit Waser, wodurch Ressourcen gespart werden. Die Gira Wetterstation Plus für KNX liefert die dafür nötigen Daten und kann zusätzlich Markisen steuern, um einen ausreichenden Sonnenschutz zu gewährleisten.
Mähroboter erledigen das Rasenmähen selbstständig. Abgerundet wird Ihr Wohlfühlgarten beispielsweise durch smarte LED-Leuchten, die sich per App farblich anpassen und zeitgesteuert aktivieren lassen, um eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen.
Smart-Home-Idee 17: Smarte Unterstützung für Hund, Katze & Co.
Unsere Smart-Home-Ideen machen nicht nur Ihren, sondern auch den Alltag Ihrer Haustiere komfortabler. Intelligente Schließsysteme ermöglichen es Ihren Tieren, zu festgelegten Zeiten selbstständig rein- oder rauszugehen. Vernetzte Futterautomaten füttern zuverlässig zu festen Zeiten – auch dann, wenn Sie einmal später nach Hause kommen.
Smarte Trinkbrunnen stellen außerdem sicher, dass stets frisches Wasser zur Verfügung steht. Mithilfe einer Überwachungskamera mit Zwei-Wege-Audio können Sie Ihre Lieblinge auf Ihrem Smartphone sehen und mit ihnen sprechen, wenn Sie im Büro oder unterwegs sind.
Smart-Home-Idee 18: Intelligente Pflanzenpflege
Wenn Sie Pflanzenliebhaber/in sind, kann Ihnen smarte Technik dabei helfen, dass Ihre grünen Mitbewohner gesund wachsen und Ihnen lange Freude bereiten. Sensoren im Boden können die Bodenfeuchtigkeit, die Temperatur, den Nährstoffgehalt und sogar die Sonneneinstrahlung messen.
Per App werden Sie dann informiert, wenn Ihre Lieblingspflanze Wasser, Dünger oder mehr Licht benötigt. Darüber hinaus können spezielle Apps Ihnen dabei helfen, Krankheiten oder Schädlinge zu erkennen, und konkrete Pflegetipps geben.
Ein Smart Home lohnt sich doppelt
Smart-Home-Lösungen machen Ihren Alltag komfortabler, sicherer und energieeffizienter – und das lohnt sich doppelt: Viele intelligente Systeme tragen zur Energieeinsparung bei und können daher staatlich gefördert werden, wenn sie zur Effizienzsteigerung Ihres Wohngebäudes beitragen.
Gira Produkte sind in zahlreichen Förder-Szenarien einsetzbar, und mit Unterstützung von Fachbetrieben und Energie-Experten/innen lassen sich Zuschüsse oder Sanierungs-fördermittel einfach beantragen. So wird Ihr smartes Zuhause nicht nur cleverer, sondern auch finanziell attraktiver.
Ein Smart Home passt sich Ihrem Alltag an, nicht umgekehrt. Schon einzelne, gezielt eingesetzte Lösungen können Ihren Wohnraum spürbar aufwerten. Wichtig ist dabei nicht die Menge an Technik, sondern ein durchdachtes Zusammenspiel, das zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt.
Mit skalierbaren Systemen und hochwertigen Komponenten lassen sich smarte Wohnideen Schritt für Schritt realisieren, für ein Zuhause, das heute überzeugt und morgen mitwächst. Der Gira Home Assistent hilft ihnen auf dem Weg zu ihrem smarten Zuhause.