Zum Inhalt springen
Eleganter Essbereich einer Maisonette in Hongkong mit Blick über die Stadt.

Ein Hauch Paris über den Dächern von Hongkong

Hoch über den Dächern von Hongkong, dort wo der Blick über den Hafen schweift, liegt eine Wohnung, die anders ist als ihre Nachbarn. Statt auf reduzierten Minimalismus setzt sie auf warme Eleganz, edle Materialien und eine Prise französisches Savoir-vivre. Und mittendrin: Technik, die man kaum sieht – aber jeden Tag spürt. 
Blick über den Hafen und die Hochhäuser von Hongkong.
Von den Mid Levels reicht der Blick über den Hafen und die dicht bebaute Skyline Hongkongs. Quelle: Clement C Studio

Ein Zuhause über den Dingen 

Zwischen dem Geschäftszentrum Central und dem Victoria Peak liegen die Mid Levels, eine der begehrtesten Wohnlagen Hongkongs. Das grüne Viertel verbindet Ruhe und ein angenehmeres Klima mit der Nähe zum Hafen und zum Business District.  

Genau hier, in einem der markanten Hochhäuser, liegt ein rund 370 Quadratmeter großes Maisonette-Apartment, dessen Eigentümer/innen sich etwas Besonderes gewünscht haben: keine weitere Wohnung im angesagten asiatischen Minimalismus, sondern ein Zuhause mit Wärme, Charakter und einem Schuss französischer Lebensart. 

Das Innenarchitekturbüro Clement C Studio hat daraus einen Rückzugsort gemacht, der Opulenz und Gemütlichkeit auf ganz eigene Weise verbindet und dabei nie aufdringlich wirkt. 

Schalterdesign neu gedacht – ein Ratgeber von Gira

Die wichtigsten Infos rund ums Thema Lichtschalter und Schalterdesign – kompakt und stilvoll als kostenloses PDF.

Ein Entree, das neugierig macht

Schon beim Betreten der unteren Etage zeigt sich, dass diese Wohnung nicht nur eingerichtet, sondern sorgfältig inszeniert wurde. Ein kunstvoll gearbeiteter Steinboden erzeugt einen dreidimensionalen Effekt und lenkt den Blick durch den Raum. Eine fein strukturierte Glaswand dient als eleganter Sichtschutz und gibt das dahinterliegende Interieur erst nach und nach frei. 

Statt einzelner Zimmer entstand eine Folge atmosphärischer Räume, die wie begehbare Kunstwerke wirken. Im Essbereich rahmen dekorative Wandbilder und eine Komposition aus Deckenleuchten den großen Tisch ein. Die angrenzende Küche erhält durch eine dunkelbraune Kassettendecke und ausdrucksstark gemaserte Marmorflächen beinahe Bühnencharakter. 

Auch die geschwungene Stahltreppe ins obere Stockwerk wird zum Blickfang – ergänzt von einem außergewöhnlichen Sessel und einem übergroßen Designer-Koffer, der hier kurzerhand zum Möbelstück wird. 

Trotz aller Opulenz wirkt das Interieur niemals überladen. Farben, Materialien und Formen folgen einem klaren Konzept. Helle und dunkle Erdtöne treffen auf edle Hölzer, Glas, Metall und Naturstein. So entsteht Luxus, der selbstbewusst auftritt, sich aber nicht in den Vordergrund drängt. 

Geschwungene Treppe mit grünem Sessel und Designer-Koffer in der Maisonette.
Ein skulpturaler Sessel und ein Designer-Koffer setzen vor der geschwungenen Treppe besondere Akzente. Quelle: Clement C Studio
Wohnbereich mit Balkon, Pflanzen und Blick über Hongkong.
Der Blick zum begrünten Balkon bringt Ruhe und Weite in den Wohnbereich. Quelle: Clement C Studio

Stilvolle Rückzugsräume zum Wohlfühlen

Während die untere Etage für das Empfangen von Gästen und das gemeinsame Erleben konzipiert ist, zeigt sich das obere Geschoss deutlich zurückhaltender. Hier steht die private Wohnlichkeit im Mittelpunkt ohne Abstriche bei Materialqualität und Gestaltung. 

Warme Holzeinbauten formen gemütliche Sitznischen an den Fenstern und schaffen zusätzlichen Stauraum. Edles Parkett und fein abgestimmte Teppiche greifen die ruhige Farbpalette auf. Kunstvoll gestaltete Decken und maßgefertigte Schränke greifen den Stil der übrigen Räume auf, sorgen hier aber für eine ruhigere und gemütlichere Atmosphäre. 

Elegantes Schlafzimmer der Maisonette in Hongkong mit warmen Holzelementen und indirekter Beleuchtung.
Warme Holztöne und sanfte Beleuchtung schaffen im Schlafzimmer eine ruhige, behagliche Atmosphäre. Quelle: Clement C Studio

Intelligenter Komfort, der dezent im Hintergrund bleibt

So klassisch die Räume auf den ersten Blick wirken, so modern ist ihre technische Ausstattung. Ein Gira KNX System vernetzt zentrale Gebäudefunktionen wie Beleuchtung, Klimatisierung, Lüftung und Sicherheit. Über den Gira HomeServer lassen sich die verschiedenen Komponenten koordinieren und zu passenden Abläufen verbinden.

Elegantes Badezimmer mit Marmor, freistehender Badewanne und indirekter Beleuchtung.
Dezente Lichtlösungen fügen sich harmonisch in die hochwertige Gestaltung des Badezimmers ein. Quelle: Clement C Studio

Im Alltag bedeutet das: Lichtstimmungen können komfortabel angepasst, Raumtemperaturen bedarfsgerecht geregelt und wichtige Funktionen zentral kontrolliert werden. 

Der Gira Tastsensor 4.55 ermöglicht die direkte Bedienung ausgewählter Funktionen mit zeitlosem Design und hochwertiger Haptik. Als zentrale Bedienoberfläche stellt der Gira G1 Informationen übersichtlich dar und erlaubt die intuitive Steuerung der vernetzten Haustechnik über sein Multitouch-Display.  

Für die alltäglichen kleinen Dinge, etwa das Aufladen von Smartphone oder Tablet, sorgt die dezent integrierte Gira USB-Spannungsversorgung. Abgerundet wird das Zusammenspiel durch Schalter und Steckdosen der Designlinie Gira Esprit in Glas Weiß. Sie fügen sich mit ihren klaren Konturen harmonisch in das hochwertige Interieur ein.  

Moderne Balance 

Diese Maisonette zeigt, dass französische Eleganz auch in einem Hochhaus in Hongkong zu Hause sein kann. Clement C Studio übersetzt klassische Gestaltungselemente in eine zeitgemäße, urbane Wohnwelt – opulent, aber nicht protzig, technisch anspruchsvoll, aber intuitiv nutzbar.