Produktiv arbeiten geht auch in den eigenen vier Wänden: Von multifunktionalen Schaltern bis zur App-gesteuerten Türsprechanlage bietet Gira dafür viele praktische Lösungen.
1. Flexibel und stylisch: Steckdosen mit USB-Anschluss
Ihr Smartphone gibt ausgerechnet während eines wichtigen Meetings den Geist auf, aber Sie haben keine Zeit, nach dem passenden Ladegerät zu suchen? Für solche Fälle sind Sie mit einer Gira USB-Steckdose bestens gerüstet: abgesehen von einem regulären Stromanschluss verfügt diese nämlich über zwei USB-Anschlüsse (A und C). So kann eine Installation an der Wand gleich drei Funktionen abdecken, und Ihr Schreibtisch bleibt frei von zusätzlichen Kabeln oder Adaptern. Wenn Sie schon genügend Steckdosen im Homeoffice haben und lediglich USB-Anschlüsse zum Laden brauchen, können Sie alternativ auch auf die Gira USB-Spannungsversorgung A & C zurückgreifen. Diese Variante bietet ebenfalls zwei USB-Anschlüsse, die sowohl mit älteren und neuen Geräten kompatibel sind. Dank einer integrierten Schnelladefunktion von 3.000 mAh wird Ihr Smartphone oder Tablet in Minuten wieder einsatzbereit sein.
2. Multifunktionsleiste im Homeoffice: Gira Profil 55
Sie möchten an Ihrem Arbeitsplatz weitere Steckdosen anbringen und beim Arbeiten nicht auf Musik verzichten? Dann ist das Gira Profil 55 genau das, was Sie brauchen: Die Multifunktionsleiste aus Aluminium lässt sich einfach auf der Wand oder dem Schreibtisch nachrüsten und mit bis zu acht Steckdosen und dem Gira Unterputz-Radio IP erweitern.
3. Gira E2 Schalter: Optisches Upgrade für den Arbeitsplatz
Finden Sie nicht auch, dass es sich in einer schönen Umgebung einfacher arbeiten lässt? Mit der eleganten Designlinie Gira E2 schaffen Sie attraktive Akzente in Ihrem Homeoffice. Die klare und reduzierte Formgebung verleiht Ihrem Arbeitsplatz eine moderne Note und fügt sich dort dank seiner zeitlosen Farben wie Anthrazit oder als Edelstahl Variante problemlos ein. So wecken Sie bei Ihren Videocalls bestimmt auch die Aufmerksamkeit Ihrer Gesprächsteilnehmer. Natürlich sieht das Design-Original Gira E2 nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch angenehm an – da wird selbst das Lichtschalten zum kleinen Highlight während der Arbeit.
4. Gira TKS mobil App: Türkommunikation am Schreibtisch
Mit dem Besuch kommunizieren und die Haustüre öffnen, ohne dabei den Schreibtisch zu verlassen – das geht. Denn mit der smarten App Gira TKS mobil behalten Sie auch in Ihrem Homeoffice die volle Kontrolle über Ihre Besucher vor der Haustür.
Die praktische Lösung für Smartphone und Tablet eignet sich als ideale Ergänzung zu bereits vorhandenen Türsprechanlagen, um jederzeit mit Besuchern vor der Tür zu kommunizieren. Selbst das Aufnehmen von Fotos ist über die App ein Kinderspiel. Klingelt der Paketbote, während Sie in Ihrem Homeoffice beschäftigt sind, nehmen Sie einfach über Ihr Smartphone direkten Kontakt auf und öffnen bei Bedarf die Tür.
5. Homeoffice unter freiem Himmel – mit Gira Außensteckdosen
Gerade bei schönem Wetter arbeitet es sich im Freien oft unbeschwerter als in Räumen. Dank den Außensteckdosen von Gira geht Ihnen auch im Grünen nicht der Akku leer. Mit der gesicherten Stromversorgung genießen Sie selbst im Freien größte Flexibilität. So können Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.
6. Gira X1 und Gira G1: Das smarte Duo für noch mehr Komfort
Möchten Sie professionelles Homeoffice und privates Wohnen unter einem Dach auf Dauer realisieren? Dann lohnt sich ein Smart Home, mit dem Sie selbst anspruchsvollste Anwendungen umsetzen können. Mit dem Gira X1 steuern Sie nicht nur einzelne Komponente wie Licht und Jalousien in Ihrem Homeoffice, sondern haben damit Ihr gesamtes Zuhause digital unter Kontrolle.
Licht und Heizung sollen in Ihrem Homeoffice angehen, wenn Sie in der Küche den Kaffee für einen neuen Arbeitstag aufsetzen? Kein Problem. Oder lassen Sie Ihren Staubsaugerroboter den Arbeitsplatz reinigen, wenn Sie beim Verlassen das Licht ausschalten. Neben festgelegten Automatismen haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, sämtliche Einstellungen in Ihrem Smart Home selbst über die Steuereinheit Gira G1 vorzunehmen.