FAQ
Die im iPhone bestehende Verbindung ist keine auf das Gerät bezogene Verbindung und somit nicht mit Passwort gesichert, daher empfehlen wir die Verwendung einer Open-VPN- Verbindung mit Konfigurationsdatei des X1 und Passwortschutz.
Eine detaillierte Anleitung hierzu finden sie in der Hilfe des Gira Projekt Assistenten.
Die Lichtquelle wird anhand eines Dimmers reguliert. Es gibt verschiedene Lösungen zur Steuerung der Beleuchtung wie z.B. Dreh-, Tast-, Touch- und Seriendimmer. So kann die Lichtstimmung den eigenen Bedürfnissen leicht und bequem angepasst und das Ambiente verändert werden. Viele Geräte und Aufsätze sind in verschiedenen Designvarianten erhältlich und können so passend zu jedem Interieur installiert werden.
Einen Ersatzschlüssel für die Alarmzentrale können Sie über Ihren Fachpartner bei Gira als Ersatz bestellen. Voraussetzung hierfür ist, dass bei der Installation durch den Fachpartner die 3-stellige Nummer des Schlüssels dokumentiert und Ihnen übergeben wurde.
Die Klingeltöne können individuell angepasst werden, müssen aber das Wave-Format nutzen. Der Dateiname, der zu überschreibenden Melodie, muss zwingend beibehalten werden.
Wird eine falsche oder keine Uhrzeit angezeigt, wird diese vom Sender falsch oder nicht übermittelt. Die Uhrzeit wird über das RDS-Signal übermittelt. Stellen Sie hierzu einen starken Sender ein und warten Sie bis sich die Uhrzeit ändert.
Bei der Initialisierung können Sie den Status der Uhr auf "TIME Yes" oder "TIME No" ändern. Um die Initialisierung manuell neu zu starten und in diese Einstellmöglichkeit zu gelangen, halten Sie die Tasten ">>" und "2" gleichzeitig mindestens 5 Sekunden gedrückt.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr