Zum Inhalt springen

Micro Living: Weniger Quadratmeter, flexiblere Architektur

Micro Living: Weniger Quadratmeter, flexiblere Architektur

Micro Living beschreibt Wohnkonzepte auf wenigen Quadratmetern, die so geplant sind, dass Räume mehrfach genutzt werden können. Doch woher kommt dieser Ansatz, welche Prinzipien stecken dahinter und was verrät er über die Zukunft des Wohnens?

Micro Living ist eine Reaktion auf Entwicklungen, die längst im Alltag vieler Städte spürbar sind. In urbanen Lagen wird Wohnen seit Jahren teurer, während verfügbare Flächen knapper werden. Gleichzeitig verändern sich Lebensmodelle: mehr Einpersonenhaushalte, mehr Mobilität, häufiger wechselnde Lebensphasen. Der Bedarf verschiebt sich weg vom klassisch großzügigen Grundriss, hin zu kleineren Einheiten, die dennoch vollwertig funktionieren. Und das gleichermaßen im urbanen, als auch im ländlichen Raum.

Neben der Kostenfrage rückt vor allem die Ressourceneffizienz in den Fokus. Wer auf weniger Fläche lebt, verbraucht häufig weniger Ressourcen, sowohl beim Bauen als auch im Betrieb. Weniger Quadratmeter bedeuten weniger Materialeinsatz, weniger Energie zum Heizen oder Kühlen und insgesamt eine bewusstere Nutzung vorhandener Infrastruktur. Micro Living entsteht damit in einem Spannungsfeld aus steigenden Kosten, urbaner Verdichtung und dem Anspruch, Wohnraum effizienter und nachhaltiger zu organisieren.

Genau an dieser Stelle wird Micro Living zur architektonischen Disziplin. Wenn Platz knapp ist, wird Gestaltung automatisch präziser, weil auf kleiner Fläche kaum Spielraum bleibt, um Unschärfen im Grundriss auszugleichen: Abläufe müssen sitzen und die Übergänge zwischen Wohnen, Arbeiten, Kochen und Schlafen dürfen nicht zufällig wirken. Schon kleine Details wie bewusst gesetzte Sichtachsen entscheiden darüber, ob ein Raum beklemmend eng oder überraschend großzügig wirkt.

Für diese Großzügigkeit braucht es vor alle visuelle Ruhe. Multifunktionale Möbelelemente und maßgefertigter Stauraum verschwinden nahtlos in der Architektur, statt das Auge zu überfordern. Helle Materialien, maximale Tageslichtausnutzung und dezent reflektierende Oberflächen schaffen eine zusätzliche optische Tiefe.

Wie unterschiedlich sich diese Haltung in die Praxis übersetzen lässt, zeigen die folgenden vier Konzepte.

Praxis-Insights: Vier Projekte, ein Entwurfsansatz

1. Organic Tiny House, Kierspe

Im sauerländischen Kierspe entwickeln Lisa und Timo Gelzhäuser vom Gelzhäuser Forst gemeinsam mit der TU Dortmund modulare Tiny Houses aus sogenanntem Kalamitätsholz. Das sind Fichten, die durch Trockenheit und Borkenkäfer geschädigt wurden und als Baumaterial eine neue Nutzung erhalten. Das System ist variabel in Größe wie Dachform und setzt dabei auf eine nachhaltige Bauweise: Eine Dämmung aus Holzfasern und ein bodenschonendes Schraubfundament minimieren den CO2-Fußabdruck. Hinzu kommt zeitgemäßer Komfort, beispielsweise in Form von passenden Heizlösungen bis zu Solarpaketen, die sich bei Bedarf erweitern lassen.

Mehr zum Projekt erfahren →

2. mlab.design Mikrohaus, Eifel

Seit 2016 begreift Gründer Maximilian Eule das Thema Micro Living mit mlab als kreatives Experimentierfeld. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie viel Wohnqualität auf kleiner Fläche entstehen kann, wenn Planung und Ausbau von Beginn flexibel gedacht werden. Die Mikrohäuser sind als transportable Holzmodule gedacht und verbinden eine klare, reduzierte Gestaltung mit einem hohen Anspruch an Energieeffizienz und ein gesundes Raumklima. Statt jedem Quadratmeter eine starre Funktion zuzuweisen, entstehen flexible Bereiche, die sich an unterschiedliche Alltagsmomente anpassen können.

Mehr zum Projekt erfahren →

3. 33-Quadratmeter-Apartment „Studio 16“, Berlin

Auf 33 Quadratmetern zeigt Architekt und Designer Fabian Freytag im Bestand, wie stark die Raumwirkung von Ordnung, Licht und Material abhängt. Statt den Raum mit Funktionen zu überladen, setzt der Umbau auf klare Zonen und offene Blickbezüge. So fühlt sich der Einraum-Grundriss ruhig und völlig selbstverständlich an. Eine matt spiegelnde Aluminiumwand reflektiert das Tageslicht, bündelt die Nebenfunktionen und vergrößert den Raum optisch. So entsteht auf kleiner Fläche ein überraschend großzügiges Wohngefühl.

Mehr zum Projekt erfahren →

4. MIMA Minimalhaus, Bramsche

In Bramsche hat Architekt Martin Kemp das Tiny-House-Prinzip als durchdachtes, vorgefertiges Modulsystem umgesetzt. . Die schlüsselfertig gelieferten Module werden in verschiedenen Größen sowie Dach- und Ausstattungsvarianten angeboten. Große Türen und Verglasungen öffnen das Haus zur Umgebung und lassen den Raum größer wirken, als die Quadratmeter vermuten lassen. Konstruktiv setzt Kemp durchgehend auf Holz und bietet das MIMA als flexibles Modul für Wohnen, Arbeiten oder Gäste an.

Mehr zum Projekt erfahren →

Die Bewegung des Micro Livings zeigt, dass die Zukunft des Wohnens für viele weniger in größeren Wohnungen liegt, sondern in präziser geplanten Räumen und neuen Prioritäten. Wenn Fläche knapp und teuer wird, gewinnt Alltagstauglichkeit mit guten Grundrissen und flexiblen Nutzungen an Gewicht. Micro Living erzählt damit von einer neuen Wohnkultur, die effizienter werden muss, ohne an Qualität zu verlieren, und die neu definiert, was wir künftig unter echtem Komfort und Wohnstandard verstehen.

Tipp der Gira Architekturredaktion

2607_Gira Architektur_Landingpage Micro Living_Nevertoosmall

Wer noch tiefer in gut umgesetzte Micro-Living-Konzepte eintauchen will, findet bei Never Too Small eine Sammlung durchdachter Projekte aus aller Welt.

Ob als Blog auf der eigenen Website , als Videoformat auf YouTube oder gedruckt als Magazin für den Coffeetable: Wir in der Gira Architekturredaktion können die Inhalte der australischen Inspirationsplattform nur wärmstens empfehlen.

Ein Blick auf die Website und Social Media Kanäle lohnt sich →

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr