Schnell gebaut, klimafreundlich und überraschend elegant: Das „Green Steel Home“ in Weyhausen zeigt, dass moderner Wohnkomfort und nachhaltige Bauweise kein Widerspruch sein müssen. Stahl trifft Smart Home – und dank innovativer Gira Technik entsteht ein modernes, effizientes und komfortables Zuhause.
Kann Stahl wohnlich sein und dabei auch noch nachhaltig? Das „Green Steel Home“ im niedersächsischen Weyhausen liefert eine eindrucksvolle Antwort. Architekt Thorsten Rebbereh hat gemeinsam mit der Peiner Träger GmbH ein zukunftsweisendes Musterhaus realisiert, das architektonische Klarheit mit ökologischer Verantwortung verbindet.
Für die Integration der intelligenten Gebäudetechnik sorgt der Gira Aktiv Partner Beirat und Systemintegrator Askom Digital GmbH & Co. KG und macht das Green Steel Home zu einem ganzheitlich durchdachten Wohnkonzept.
Entdecken Sie, wie nachhaltiger Stahlbau, anspruchsvolle Architektur und innovative Gira Technik zu einem visionären Zuhause verschmelzen.
Vom Hallenbau zur Wohnidee
Die Idee entstand beinahe zufällig: Während Architekt Thorsten Rebbereh an einer Logistikhalle arbeitete, äußerte seine Tochter den Wunsch nach einem eigenen, bezahlbaren und zugleich klimafreundlichen Zuhause. Daraufhin hat Rebbereh einen Einfall: Warum nicht die Vorteile des Stahlbaus auf Wohnhäuser übertragen – und dabei auf möglichst umweltfreundlichen Stahl setzen? So wurde aus einer spontanen Idee eine Vision: Die Herstellung von Wohnhäusern aus „grünem“ Stahl.
Das zum Stahlkonzern Salzgitter gehörende Unternehmen Peiner Träger GmbH stellt aus recyceltem Schrott mithilfe energieeffizienter Elektrolichtbogenöfen CO2-reduzierten Stahl her.
Das Ergebnis der Zusammenarbeit: ein komplett durchdachtes Musterhaus, das zeigt, wie Nachhaltigkeit und modernes Wohnen Hand in Hand gehen können.
Offene Stahlkonstruktionen und wohnliche Details zeigen, wie Industriearchitektur zu einem Zuhause wird. Quelle: Askom Digital GmbH & Co. KG
Schnell, leicht, ästhetisch: Die neue Eleganz des Stahls
Das Green Steel Home überzeugt mit einer klaren, modernen Formsprache: Schwarzer Stahl trifft auf warmes Eichenholz und schafft einen Kontrast, der nicht kühl wirkt, sondern einladend und charakterstark.
Auf einer gegossenen Bodenplatte errichtet, wurde das vorgefertigte Stahlskelett millimetergenau montiert. Tragende Innenwände entfallen vollständig, was maximalen Freiraum bei der Gestaltung schafft. Die Kombination aus freitragender Konstruktion und präziser Vorfertigung verkürzt die Bauzeit erheblich und senkt die Kosten.
In der Standardkonfiguration bietet das Haus mit einem großzügigen Galerie-Wohnraum und Freitreppe eine Grundfläche von rund 150 m². Ohne diesen offenen Galeriebereich lassen sich bis zu 200 m² Nutzfläche mit bis zu acht Zimmern realisieren.
Das Musterhaus soll zeigen, was möglich ist – nicht nur konstruktiv, sondern auch ästhetisch. So spannt sich die stählerne Treppe mit handgefertigten Eichenholz-Handläufen, farblich abgestimmt auf die Fensterrahmen, über eine offene Koch-, Ess- und Wohnlandschaft. Echtholzböden, ökologische Farben und eine gehobene Innenausstattung unterstreichen den Anspruch an Nachhaltigkeit und Design.
Smarte Technik, mehr Komfort
Für den intelligenten Wohnkomfort sorgt moderne Technik von Gira. Das Herzstück bildet das Gira KNX System, gesteuert über den Gira X1 Server. Dieser ermöglicht die zentrale Kontrolle von Licht, Heizung, Beschattung und Bewässerung – bequem per App oder über die elegante Bedienzentrale Gira G1.
Zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten bietet der Gira Tastsensor 4.55, der Funktionen wie Lichtszenen oder Temperaturregelung auf Knopfdruck abrufbar macht. Ergänzt wird das System durch Schalter und Steckdosen der Designlinie Gira E2 in edlem Schwarz matt, die sich stimmig in das minimalistische Interieur einfügen. Eine Türstation aus der Designlinie Gira TX_44 ergänzt das ganzheitliche Konzept sowohl funktional als auch ästhetisch.
Die begrünte Galerie im Obergeschoss reguliert das Raumklima und unterstreicht den nachhaltigen Anspruch des Green Steel Home. Quelle: Askom Digital GmbH & Co. KG
Klimafreundlich bis ins Detail
Ganz neu ist die Idee des stählernen Wohnbaus nicht – doch die Konsequenz, mit der im Green Steel Home jedes Detail durchdacht wurde, ist außergewöhnlich. Potenziellen Schwachstellen wie Korrosion begegnet das Haus mit einer konsequenten Vermeidung von Wärmebrücken: Pergola, Carport und Vordach sind vom Baukörper entkoppelt, die Innenräume bewusst nischen- und winkelfrei gestaltet. Für ein angenehmes Raumklima sorgt eine elektrische Infrarotheizung, die effizient durch die Dach-PV-Anlage unterstützt wird.
Ein weiteres Highlight ist die üppige grüne Galerie im Obergeschoss, die das Mikroklima reguliert, automatisch bewässert wird und bei Bedarf sogar eine UV-Lichtversorgung erhält.
Das Green Steel Home zeigt, dass nachhaltiger Wohnbau längst keine Zukunftsmusik mehr ist. Mit recyceltem Stahl, modernem Design und smarter Gira Technik wird ein neues Kapitel im Hausbau aufgeschlagen – schnell, stilvoll und zukunftsfähig.