Gira Produktdesigner im Interview: So vielseitig ist Gira E2 im neuen Grau matt.

Gira Produktdesigner im Interview: So vielseitig ist Gira E2 im neuen Grau matt.

Wie lässt sich Gira E2 in Grau matt am besten kombinieren und zu welchem Einrichtungsstil passt die Designlinie in der neuen Farbe besonders gut? Hans-Jörg Müller, Leiter von Produkt und Design bei Gira und Gira Produktdesigner Frank Gediger geben Tipps, damit Sie Gira E2 in Grau matt attraktiv in Szene setzen können.

Passt überall: Gira E2 in Grau matt.

Gerade Linien und eine minimalistische Formsprache — aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit fügt sich die Designvariante Gira E2 wie selbstverständlich in Ihr Zuhause ein. In der neuen Farbe Grau matt passt das Design nun auch in jene Einrichtungsstile, die bewusst auf wenig Farbe setzen.

Hans-Jörg Müller Foto
Die Einfachheit und universelle Einsetzbarkeit machen Gira E2 sehr beliebt.

Hans-Jörg Müller, Leiter Produkt und Design

Gira

Gira Redaktion: Gira E2 gilt als der Klassiker schlechthin unter den Gira Designlinien. Was macht Gira E2 so beliebt?
Müller: Die Designlinie wird formal von der Grundform des Quadrats geprägt, dadurch, dass die Kanten nur mit sehr kleinen Radien versehen sind, entsteht ein sehr einfacher und reduzierter Eindruck. Formal lässt sich hier nichts mehr wegnehmen. Das hat es vorher in dieser Konsequenz bei Schalterprogrammen nicht gegeben.

Gira E2 ist auf der einen Seite sehr prägnant und lässt sich andererseits bestens in verschiedenste Umfelder integrieren. Diese Einfachheit und universelle Einsetzbarkeit sind es auch, was es bei Architekten sehr beliebt macht.

e2 esprit

Der Ursprung von Gira E2

Gira E2 wurde 1998 zusammen mit der Designlinie Gira Event auf den Markt gebracht. Diese zwei Programme haben sich durch ihre Rahmen stark voneinander unterschieden, aber identische Zentraleinsätze genutzt, was der Startpunkt von System 55 war. Dieser Gedanke der Plattformstrategie war damals neu und definiert heute praktisch einen Branchenstandard.

Zu Gira E2

Gira Redaktion: Die Designlinie Gira E2 ist bereits in einer Reihe klassischer Farben erhältlich, wie unter anderem Schwarz matt, Reinweiß glänzend und Edelstahl. Was hat Sie dazu inspiriert, die Designlinie mit Grau matt zu erweitern?

Gediger: Es ist seit einiger Zeit im Interieurbereich ein Trend zu weniger Farbe erkennbar. Selbst Farben bewegen sich immer mehr in den Graubereich. Da war es nur konsequent Gira E2 in einem reinen Grauton anzubieten. Ein Farbton, der die Einfachheit des Designs sehr schön unterstreicht.

E2 Schalterserie
Gira E2 als flache Einbau-Variante mit geradestehender Wippe in den erhältlichen Farben Reinweiß glänzend, Farbe Reinweiß matt, Farbe Alu (lack.), Edelstahl, Farbe Anthrazit, Farbe Schwarz matt und Grau matt.

Gira Redaktion: Haben Sie Tipps, mit welchen anderen Farben sich Grau matt sonst noch gut kombinieren lässt?
Gediger: Die Farbe lässt sich allgemein sehr gut kombinieren. Die Neutralität des Grautons macht Gira E2 in unterschiedlichsten Umfeldern vorstellbar und es lässt sich mit nahezu allen Farben sehr gut kombinieren. Innerhalb unseres Rahmenportfolios ergeben beispielsweise Gira E2 und Gira Esprit Linoleum-Multiplex in Anthrazit stimmige Kombinationen.

frank gediger
Gira E2 in Grau lässt sich mit nahezu allen Farben kombinieren und kommt in modernen sowie reduzierten Umfeldern besonders gut zur Geltung.

Frank Gediger, Produktdesigner

Gira

Gira Redaktion: Wie sieht es mit Einrichtungsstilen aus? Wo kommt Gira E2 Grau matt Ihrer Meinung nach besonders gut zur Geltung?

Gediger: Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das Produkt eher in moderne, reduzierte, sachliche Umfelder passt, als in sehr dekorative oder repräsentative Bereiche.

touchaufsatz grau matt
Ideal für minimalistische und reduzierte Einrichtungsstile: Gira E2 in Grau matt in Kombination mit dem Gira System 3000 Touchaufsatz zur Licht- und Jalousiesteuerung.

Gira Redaktion: Können Sie uns zum Abschluss einen Ausblick auf kommende Farbvarianten geben?
Müller: Das Thema Farbe haben wir immer im Blick. Natürlich machen wir uns auch aktuell hierzu Gedanken bei Gira. Die nächste Portfolioergänzung zum Thema Farbe wird allerdings eher außerhalb von E2 stattfinden.
Danke für das Gespräch.

eNET SMART HOME

Gira Home Assistant

Smart-Home-Planung in weniger als zehn Minuten.

Jetzt loslegen

Werten Sie Ihr Zuhause auf – mit dem Design-Original Gira E2.

Haben Sie gefallen am Gira E2 in Grau matt gefunden? Oder sind Sie der Meinung, dass eine andere Farbvariante besser in Ihr Interior passt? Dann schauen Sie sich Gira E2 auf der Produktseite und in unserer Broschüre zu den Gira Schalterprogramme genauer an.

Oder benötigen Sie weitere Inspirationen? Im Gira Home Assistant können Sie die unterschiedlichen Gira Schalterprogramme miteinander vergleichen und in Ihrer bevorzugten Farbvariante ansehen. Auf Wunsch vermittelt Sie der Gira Home Assistant an einen zertifizierten Gira Händler in Ihrer Nähe.

Ähnliche Artikel