Es geht definitiv origineller als Gutscheine oder Pralinen: Auf welche smarten und stillvollen Geschenke sich Technik- und Interieur-Liebhaber/-innen in diesem Jahr freuen dürfen, verraten wir Ihnen in diesem Artikel.
Zu Weihnachten ist Schenken für viele Menschen eine Herzensangelegenheit. Ihnen fehlt noch die passende Eingebung? Wir haben für Sie gesucht und gefunden: Mit diesen Weihnachtsgeschenken können Sie nicht nur Smart-Home- und Interior-Fans, sondern auch sich selbst eine große Freude machen.

1. Musikgenuss als smartes Geschenk
Für alle, die Design und smarte Technologie schätzen, ist hochwertiges Audio-Equipment ein Geschenk mit Stil. In modernen KNX Systemen lässt sich Musik kabellos und in bester Qualität über Bluetooth, Apple AirPlay oder Chromecast streamen – ganz ohne sichtbare Kabel oder komplizierte Technik.
Besonders harmonisch fügt sich der Hi-Res Audio Internet-Receiver Maestro Quantum von sonoro in das Wohnambiente ein: Mit seinem edlen Design und einem Anschluss für Plattenspieler vereint er smarte Konnektivität mit einem Hauch analoger Nostalgie.
Ein Geschenk, das Technikliebhaber/innen und Ästheten/innen gleichermaßen begeistert.
2. Smarte Kunst: Der digitale Kunstrahmen von Ionnyk
Wenn Sie auf der Suche nach einer smarten Geschenkidee für Kunstliebhaber/-innen sind, könnte der digitale Kunstrahmen von Ionnyk die Lösung sein. Das belgische Unternehmen hat einen Rahmen entwickelt, der elektronische Papiertechnologie nutzt, um Kunstwerke in hoher Qualität anzuzeigen – ohne Hintergrundbeleuchtung und mit einer Optik, die an echtes Papier erinnert.
Der Rahmen ist kabellos und energieeffizient, mit einer Batterielaufzeit von bis zu einem Jahr. Über die Apple- oder Android-App können Sie die angezeigten Kunstwerke nach Belieben wechseln und ihre individuelle Galerie gestalten. Zusätzlich bietet Ionnyk einen Service, mit dem Sie persönliche Fotos in künstlerische Darstellungen verwandeln können.
Mit seiner Kombination aus moderner Technologie und traditioneller Kunstpräsentation spricht der digitale Rahmen sowohl Technikbegeisterte als auch Kunstinteressierte an – und könnte so eine smarte und stilvolle Ergänzung für das eigene Zuhause oder ein außergewöhnliches Geschenk sein.


3. Cleverer Wasserkocher: Perfekt temperierte Getränke für gemütliche Stunden
Eine Geschenkidee, von der die ganze Familie etwas hat, ist der Wasserkocher Mi Smart Kettle Pro. Mit fünf individuellen Einstellungsmodi bringt das smarte Küchengerät das Wasser je nach Bedarf auf Wunschtemperatur. Wann diese erreicht ist, verrät die Echtzeit-Anzeige auf dem digitalen HD-Display. Per Tastendruck können Sie zwischen verschiedenen Temperaturen wechseln:
40 °C für Probiotika
50 °C für Milchpulver
70 °C für Babynahrung
80 °C für Tee
90 °C für Kaffee
Noch präzisere Einstellungen sind über die Mi Home/Xiaomi Home-App für Android möglich.

4. Smarte Steuerung mit dem Gira System 3000 Touchaufsatz
Sie (oder Ihre Liebsten) haben Ihr Zuhause bereits mit dem Gira System 3000 vernetzt und möchten Licht oder Jalousie noch intuitiver steuern? Dann ist der Gira System 3000 Touchaufsatz genau das Richtige: Ähnlich wie auf dem Smartphone-Display reicht ein kurzes Antippen, um die Beleuchtung ein- und auszuschalten oder die Jalousien auf- und abzufahren.
Per Fingerwisch justieren Sie individuell nach, um zum Beispiel das Licht zu dimmen. Ist die ideale Helligkeit oder Position der Jalousien eingestellt, können Sie diese mit der Memory-Funktion speichern und jederzeit wieder abrufen. Im dezenten Design mit acht Farbvarianten von Cremeweiß glänzend bis Schwarz matt passen die nachrüstbaren Touchaufsätze in jedes Interior.
Die beleuchteten Flächen erleichtern außerdem die Steuerung im Dunkeln.
5. Die GreenBox: Ein smartes Geschenk für Pflanzenliebhaber/-innen
Die GreenBox von BerlinGreen ist eine Indoor-Gartenbox, die es Ihnen ermöglicht, verschiedene Pflanzenarten – von Kräutern und Salaten bis hin zu Tomaten und Blumen – das ganze Jahr über in Ihren Innenräumen anzubauen. Die Kombination aus automatisierter Beleuchtung und intelligentem Bewässerungssystem unterstützt das Pflanzenwachstum und erleichtert Ihnen die Pflege.
Mit der dazugehörigen App (für Android und iOS) können Sie die Beleuchtung der Pflanzen anpassen, den Wasserstand überwachen und Informationen über das aktuelle Wachstumsstadium erhalten. Die GreenBox wird aus FSC-zertifiziertem Birkenholz gefertigt und in sozialen Werkstätten in Berlin produziert, was sie zu einer nachhaltigen Option macht.
Sie eignet sich als Geschenk für alle, die gerne frische Lebensmittel selbst anbauen möchten, unabhängig von den Lichtverhältnissen oder der Jahreszeit.


6. Smarter und stilvoller Musikgenuss in jedem Raum
Das Gira Unterputz-Radio IP ist ein in die Wand integriertes Internetradio, das Ihnen Musikgenuss ermöglicht, ohne zusätzliche Stellflächen zu benötigen oder sichtbare Kabel zu haben. Es empfängt Radiosender aus aller Welt über WLAN und kann Musik von Ihrem Smartphone via Bluetooth abspielen.
Das Radio lässt sich bequem über Kurzwahltasten bedienen und ist in verschiedenen Designvarianten erhältlich, die sich nahtlos in Ihren Wohnstil einfügen. Das Gira Unterputz-Radio IP kombiniert praktischen Komfort mit einem dezenten Design und bietet Ihnen eine smarte Lösung für den Musikgenuss zu Hause.
Sie können das Gira Unterputz-Radio IP entweder direkt bei der Planung Ihrer Elektroinstallation berücksichtigen oder später nachrüsten.

7. Der ikonische Holzaffe von Kay Bojesen: Ein stilvolles Weihnachtsgeschenk
Ein echter Klassiker unter den stilvollen Geschenkideen ist der ikonische Holzaffe von Kay Bojesen. Ursprünglich 1951 entworfen, ist dieser charmante Geselle weit mehr als nur ein Dekorationsobjekt – er ist ein echtes Stück dänisches Design und ergänzt Ihren skandinavischen Wohnstil perfekt.
Gefertigt aus hochwertigem Teak- und Limbaholz, versprüht der Affe mit seinen beweglichen Gliedmaßen und dem verspielten Ausdruck eine warme und lebendige Atmosphäre, die jeden Raum bereichert.
Der Bojesen-Affe ist nicht nur eine wundervolle Bereicherung für Ihr Zuhause, sondern auch ein Geschenk mit Geschichte, das Generationen begleitet und für stilvolle, nachhaltige Freude sorgt.
Perfekt für Sie, wenn Sie auf der Suche nach einem smarten und zugleich sinnvollen Weihnachtsgeschenk sind – Designliebe garantiert.