Gira eNet SMART HOME

eNet SMART HOME Bediengeraete

Bediengeräte zur Steuerung von eNet SMART HOME

Für das Gira eNet SMART HOME System stehen fünf verschiedene Möglichkeiten zur Steuerung zur Verfügung. Per App, per Gira G1, mit Funk-Bedienaufsätzen, per Hand- oder Wandsender lassen sich alle Funktionen des eNet Systems einfach und intuitiv steuern. Die unterschiedlichen Bediengeräte werden im Folgenden vorgestellt. 

Mit der eNet SMART HOME App Haustechnik von unterwegs steuern

Die eNet SMART HOME app ist intuitiv zu bedienen und macht die Steuerung Ihres Zuhauses regelrecht zum Vergnügen. Die Steuerung bleibt immer gleich – egal ob Sie sich zu Hause befinden oder bei aktiviertem Fernzugriff von unterwegs. Mit der App lassen sich einzelne Funktionen auslösen, es können aber auch diverse Zeitschaltuhren inkl. Astrofunktion, Szenen und Wenn-Dann-Regeln konfiguriert werden. Damit das Leben in Ihren vier Wänden noch angenehmer wird.

Hier die eNet SMART HOME app (Android) im Google Play Store laden

Hier die eNet SMART HOME app (iOS) im Apple App Store laden

 

eNet Smart Home App Lichtsteuerung

Lichtsteuerung

Licht ein- und ausschalten oder exakt auf den gewünschten Wert dimmen: Mit der eNet SMART HOME app lässt sich die Beleuchtung mit maximaler Flexibilität steuern. Darüber hinaus können erweiterte Einstellungen wie Einschalt- und Ausschalthelligkeit konfiguriert werden.

eNet Smart Home App Jalousiesteuerung

Jalousiesteuerung

Jalousien und Rollläden herauf- bzw. herunterfahren oder die Markise heraus bzw. hereinfahren: Mit dem Smartphone kann alles über die eNet SMART HOME app gesteuert werden – zu Hause und von unterwegs.

eNet Smart Home App Heizungssteuerung

Heizungssteuerung

In Verbindung mit der intelligenten Heizungssteuerung von tado° können mit der eNet SMART HOME app die Raumtemperatur gesteuert und Ist-Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit visualisiert werden.

eNet Smart Home App Startbildschirm

Startbildschirm

Der Startbildschirm-Bereich „Mein Zuhause“ der eNet SMART HOME app kann individuell konfiguriert werden: Hier werden die gewünschten Szenen visualisiert und ausgeführt sowie die oft genutzten Funktionen als Favoriten angezeigt.

eNet Smart Home App Betriebsmodus Heizen

Betriebsmodus Heizungssteuerung

Der Modus des tado°-Systems kann so konfiguriert werden, dass eine veränderte Soll-Temperatur nur für eine bestimmte Dauer gilt – oder dauerhaft bis eine andere vorgegeben wird. Darüber hinaus kann eingestellt werden, dass sich die Soll-Temperatur automatisch verändert.

eNet Smart Home App Raumübersicht

Raumübersicht

Alle Räumen werden in der eNet SMART
HOME app visualisiert: So ist auf einen Blick zu erkennen, welche Funktion in welchem Raum aktiv ist. Wurde beispielsweise das Licht angelassen, kann es von unterwegs ausgeschaltet werden.

eNet Smart Home App Zentralsteuerung

Zentralsteuerung

Zentrale Funktionen können direkt in der
Raumübersicht vorgenommen werden: So
kann beispielsweise die gesamte Beleuchtung ein- und ausgeschaltet, die Temperatur geregelt oder die Beschattung hoch- bzw. herunterfahren werden.

eNet Smart Home App Szenenkonfiguration

Szenenkonfiguration

Weil zu einem perfekten Raumambiente das richtige Licht, die ideale Temperatur und ein angemessener Sichtschutz gehören: Über die eNet SMART HOME app lässt sich die Wunschstimmung schnell konfigurieren und verändern.

eNet Smart Home App Zeitschaltuhrkonfiguration

Zeitschaltuhrkonfiguration

Viele Funktionen lassen sich über die Zeitschaltuhr der eNet SMART HOME app konfigurieren: Bestimmte Funktionen können automatisch jeden Tag oder nur an bestimmten Wochentagen zu einer festgelegten Uhrzeit ausgelöst werden. Darüber hinaus ist es möglich, Funktionen in Abhängigkeit von Sonnenaufgang oder -untergang zu aktivieren.

eNet Smart Home App Wenn-Dann-Regeln

Wenn-Dann-Regeln*

Eine Funktion erfolgt automatisch, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Hat etwa die Außenhelligkeit einen bestimmten Wert erreicht, schaltet sich das Licht stromsparend automatisch aus. Oder die Sonnenstrahlung wird zu intensiv: Dann fahren die Jalousien herunter, und der Raum bleibt kühl.

eNet Smart Home App Benutzermanagement

Benutzermanagement

Mit der eNet SMART HOME app können
einfach und komfortabel neue Benutzer im
System angelegt oder vorhandene Zugriffsrechte verändert werden. Denn nicht jeder im Haus sollte den Zugriff auf alles haben – das ist besonders in Haushalten mit Kindern wichtig.

eNet Smart Home App Fernzugriff

Fernzugriff

Die eNet SMART HOME app stellt sicher, dass auch aus der Ferne auf das Zuhause zugegriffen werden kann. Durch Aktivierung des Fernzugriffs in der App lassen sich die Funktionen auch bei Abwesenheit steuern. Der Fernzugriff ist in den ersten 12 Monaten kostenfrei. Anschließend 29,95 Euro / Jahr.

Gira G1 als eNet SMART HOME Client

Gira G1 eNet SMART HOME Client

Mit dem Gira G1 alle Bereiche des persönlichen eNet SMART HOME Systems von zu Hause aus steuern: Die intelligente Bedienzentrale ermöglicht einen intuitiven Zugriff auf alle Funktionen. Durch ein zukunftweisendes und zugleich zurückhaltendes Design passt sich der Gira G1 eNet Client perfekt in Ihre Räume ein.

Gira eNet Funk-Bedienaufsätze

Die Funk-Bedienaufsätze aus dem Gira eNet System sind einfach zu montieren und können eine konventionelle Elektroinstallation funktauglich machen. Darüber hinaus lassen sich Komponenten aus anderen Systemen integrieren. Die Funktionen vorhandener Tastdimmer oder Einsätze zur Jalousiesteuerung werden durch einfache Montage der Aufsätze problemlos zum eNet System hinzugefügt und können damit per Funk angesteuert werden.

Gira eNet SMART HOME Funk-Bedienaufsatz Licht schalten

Licht schalten und dimmen per Funk

Kurzes Antippen schaltet das Licht ein oder aus. Längere Berührung dimmt das Licht stufenlos: Wird die Wippe oben berührt, wird das Licht heller; eine Berührung unten dunkelt es ab. Die LED-Anzeige signalisiert den Zustand Ein / Aus und den Lernmodus. Herkömmliche Gira Schalt- / Dimmaufsätze lassen sich einfach austauschen und durch den Gira eNet Funk Bedienaufsatz ersetzen.

Gira eNet SMART HOME Funk-Bedienaufsatz Jalousie steuern

Jalousien steuern per Funk

Der eNet Funk Jalousie-Steuertaster ermöglicht über Funk-Aktoren die bequeme Steuerung von Jalousien mit nur einem Fingertipp. Er bietet hohen Bedienkomfort dank des bidirektionalen Gira eNet Systems: Die LEDAnzeige signalisiert das Herauf- und Herunterfahren sowie den Lernmodus. Herkömmliche Gira Steuertaster lassen sich einfach austauschen und durch den Gira eNet Steuertaster ersetzen.

Gira eNet SMART HOME Funk-Bedienaufsatz austauschen

Die einfachste Art, mit Funk zu schalten
und zu dimmen

Bestehende Schalter oder Taster, z. B. aus dem System System 2000 zur Licht- bzw. Jalousiesteuerung, können durch eNet Funk Bedienaufsätze ersetzt werden. Einfach den vorhandenen Bedien aufsatz entfernen und durch den eNet Funk Bedienaufsatz ersetzen.

Gira eNet Funk-Wandsender

Batteriebetriebene eNet Funk-Wandsender können unabhängig von Netzanschlüssen ganz bequem genau dort platziert werden, wo Schalter oder Taster benötigt werden – ob mit Schrauben fest an einer Wand montiert oder bequem per Klebestreifen auf glatten Flächen wie z. B. Glasscheiben aufgebracht. Zweifarbige LED signalisieren den Erfolg der Signal- übertragung und den Status des Aktors.

Gira eNet SMART HOME Funk-Wandsender

Bis zu sechs Funktionen einfach steuern

Wandsender gibt es in den Ausführungen 1fach und 3fach. Alle Wandsender haben prinzipiell die gleichen Funktionen und unterscheiden sich durch die Anzahl der Tasten. Den Tasten / Wippen sind feste Funktionen zugewiesen – bei einem Wandsender 3fach sind aufgrund der links und rechts ansteuerbaren Wippen bis zu sechs Funktionen nutzbar.

Gira eNet SMART HOME Funk-Wandsender Voreinstellungen

Programmierte Voreinstellungen abrufen

Szenen sind programmierte Voreinstellungen, z. B. per Knopfdruck im Wohnzimmer die passende Lichtstimmung erzeugen, während gleichzeitig die Jalousien herunterfahren. Szenen ermöglichen es, über ganze Gruppen von Aktoren (Empfänger für Licht oder Jalousie) Voreinstellungen einzustellen, abzuspeichern und auf Knopfdruck wieder aufzurufen. Voraussetzung für die Nutzung von Szenen ist ein Sender, der Szenentelegramme auslösen kann. Dies kann jeder eNet Funk Sender sein, der auf die Betriebsart „Szenen“ eingestellt ist. In den Handsendern und Wandsendern sind die Szenennummern vom Werk aus voreingestellt.

Gira eNet SMART HOME Funk-Wandsender

Immer da, wo sie gebraucht werden

Der Funk Wandsender zeichnet sich aus durch eine besonders flache Bauform. So kann das Gerät ohne ein zusätzliches Gehäuse direkt auf glatte Flächen wie Glas und Holz geklebt werden. Unabhängig von Netzanschlüssen lässt er sich genau dort anbringen, wo Schalter und Taster notwendig sind. Auch bereits installierte Schalter und Schalterkombinationen lassen sich mit dem Funk Wandsender schnell und sauber um zusätzliche Schalter und Taster erweitern.

Gira eNet Funk-Handsender

Die Gira eNet Funk-Handsender ermöglichen es, Haustechnik komfortabel zu bedienen. Über große Bedientasten lassen sich Leuchten schalten und dimmen, Jalousien steuern oder verschiedene Szenen abrufen. Die Funk-Handsender gibt es in vier Varianten – von einfach bis multifunktional.

eNet SMART HOME Bediengeraet Funk Handsender

Gira eNet Funk-Handsender 1fach, 2fach und 4fach

Das eNet System lässt sich mit den eNet Funk-Handsendern bequem steuern. Der kompakte, batteriebetriebene Funk-Handsender 1fach ist mit einer großen Bedientaste die handliche Fernbedienung für alle Licht- und Jalousieaktoren. Der Funk-Handsender 2fach überträgt Schalt-, Dimm- und Jalousiefahrbefehle mithilfe von vier Tasten, von denen jeweils zwei zu einem Bedienkanal gehören. Der Funk-Handsender 4fach besitzt die gleichen Funktionen wie der Handsender 2fach, verfügt jedoch über zwei weitere Bedienkanäle bzw. kann im Szenenmodus zusätzliche Szenen aufrufen. Bei allen Handsendern wird die Signalübertragung und der Aktorstatus durch eine zweifarbige LED signalisiert.

eNet SMART HOME Bediengeraete Funk-Handsender Multi

Gira eNet Funk-Handsender Multi

Der Gira eNet Funk-Handsender Multi bietet über das Display eine komfortable Bedienoberfläche, die den jeweiligen Zustand von Aktoren anzeigt und zahlreiche Funktionen ermöglicht. Mit dem Hand sender können die Gewerke Licht und Jalousie einzeln, gruppenweise oder als Szene aufgerufen werden. Der Handsender hat 24 Funktions- und 16 Szenenkanäle. Diese können mit Freitextnamen verständlich bezeichnet und in individuellen, übersichtlichen Listen organisiert werden. Die Bedienung erfolgt über die Tasten und über die Menüsteuerung. Der Handsender Multi kann ich nicht in einem eNet SMART HOME Projekt, sondern nur in einem eNet Projekt genutzt werden.

Gebäudetechnik

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok