Zum Inhalt springen
Moderne Zaunideen mit Holz-Metall-Zaun in stilvoll gestaltetem Garten.

Die sechs schönsten Zaunideen: So wird Ihr Außenbereich zum Hingucker

Sie planen einen Gartenzaun, suchen aber noch nach Inspiration für Ihr Projekt? Wir stellen Ihnen die sechs schönsten Zaunideen vor.   

Ein Gartenzaun muss mehr als nur einen Zweck erfüllen: Er steckt das Grundstück ab, hält unerwünschte Besucher/innen fern und dient in den meisten Fällen auch als Sichtschutz. Nicht zuletzt spielt auch die Ästhetik eine wichtige Rolle. 

Es gibt verschiedene moderne Zaunideen, von Zäunen aus Metall oder Holz bis hin zu mauerartigen Varianten aus Stein. Damit Sie den passenden Zaun für Ihre Ansprüche finden, stellen wir Ihnen in diesem Artikel sechs Möglichkeiten vor. 

Gira Ratgeber Schalterdesign im Magazin Mockup

Schalterdesign neu gedacht – ein Ratgeber von Gira

Die wichtigsten Infos rund ums Thema Lichtschalter und Schalterdesign – kompakt und stilvoll als kostenloses PDF.

Holzzaun mit Kletterpflanzen als natürliche Zaunidee für einen modernen Garten
Ein Holzzaun mit blühenden Kletterpflanzen verbindet natürlichen Sichtschutz mit zeitloser Gartengestaltung.

Zäune aus Holz: Klassiker mit Charakter 

Holz gehört zu den vielseitigsten Materialien im Zaunbau und das in zwei unterschiedlichen Ausprägungen: als verarbeiteter Holzzaun mit modernem Anspruch und als naturbelassener Naturzaun mit rustikalem Charme. 

Holzzäune aus verarbeitetem Holz sind eine gute Wahl für einen natürlichen und gleichzeitig modernen Look. Dank der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten lässt sich ein Holzzaun an nahezu jeden Stil anpassen, romantisch-verspielt, zeitlos-modern oder klassisch-elegant. Bei der Holzwahl spielt nicht nur die Herkunft eine Rolle, sondern auch die Holzart.  

Lärche und Douglasie aus heimischen Wäldern sind besonders beliebt, da sie von Natur aus sehr widerstandsfähig sind. Insekten, Pilzbefall und Feuchtigkeit werden diesen Holzarten weit weniger zum Problem als anderen Varianten.  

Dennoch gilt: Einmal jährlich sollte eine geeignete Lasur oder ein Holzschutzöl aufgetragen werden, um die Lebensdauer des Zauns zu maximieren. Besonders nachhaltig sind Holzarten aus zertifizierter Forstwirtschaft, so sieht der Zaun nicht nur schön aus, sondern leistet auch einen positiven Beitrag zur Umwelt. 

Moderner Holzzaun als Sichtschutz in einem stilvoll gestalteten Garten
Ein moderner Holzzaun schafft natürlichen Sichtschutz und fügt sich harmonisch in die Gartengestaltung ein.
Moderner Holz-Metall-Zaun als stilvolle Zaunidee für mehr Sichtschutz im Garten
Ein Holz-Metall-Zaun verbindet modernes Design mit Langlebigkeit.

Wenn Sie Ihren Garten noch naturnaher gestalten möchten, greifen Sie zu einem Naturzaun. Diese Varianten bestehen aus unbehandeltem, oft vor Ort verfügbarem Material und fügen sich organisch in jedes Gartenkonzept ein. Die gängigsten Formen: 

  • Scheitholzzaun: Aufgeschichtetes Scheitholz ergibt einen soliden und zugleich dekorativen Zaun. 

  • Astzaun: Äste werden einfach zu einem luftigen Zaun geschlichtet. 

  • Staketenzaun: Gespaltene Hölzer werden vertikal angeordnet und mit Draht verbunden. 

  • Flechtzaun: Haselnuss- oder Weidenruten werden geflochten und als Sichtschutzelement aufgestellt. 

Gerade Scheitholz- und Astzäune sind für einen naturbelassenen und tierfreundlichen Garten ideal, denn sie bieten Insekten und Kleintieren wertvolle Rückzugsorte. 

Staketenzaun aus Holz als natürliche Zaunidee für einen offenen Garten
Ein Staketenzaun aus Holz sorgt für eine natürliche Grundstücksabgrenzung und passt besonders gut zu naturnahen Gärten.

Pflegeleicht und robust: Zäune aus Metall 

Metall ist robust, langlebig und sieht schick aus. Deshalb gehören Metallzäune in unsere Top sechs Zaunideen. Ein Metallzaun ist in der Regel eine Investition für viele Jahre – oder sogar Jahrzehnte. 

Je nachdem, wie Sie Ihren Außenbereich gestalten, kommen verschiedene Arten von Metall infrage. Eine populäre Wahl ist Schmiedeeisen, da es einen stilvollen Akzent setzt. Aluminium hingegen wirkt besonders modern. 

Ganz gleich, für welches Metall Sie sich entscheiden: Solange es sich um eine Variante für den Außenbereich handelt, gestaltet sich die Pflege sehr einfach und unkompliziert. Heutzutage gibt es höchstens spezielle Beschichtungen, die die Haltbarkeit eines Metallzauns zusätzlich verlängern. 

Moderner Metallzaun aus Cortenstahl als langlebige Zaunidee für den Garten.
Ein Metallzaun aus Cortenstahl verbindet modernes Design mit langlebigem Sichtschutz und setzt markante Akzente im Garten.

Steinzäune und Gabionenzäune 

Ein weiteres Naturmaterial, das sich für den Außenbereich eignet, ist Stein. Zu einem Zaun verarbeitet, schafft das robuste Material einen unvergleichlichen Charakter. Die Struktur von Stein ist einzigartig und gerade in natürlichen Gärten ist ein Steinzaun ein echter Hingucker.  

Besonders stimmig wirkt die Kombination mit Wasserläufen oder bunt bepflanzten Hochbeeten. Vor allem in Cottage-Gärten oder mediterran gestalteten Gärten passen Steinzäune hervorragend. Lediglich der Aufwand beim Bau und die Kosten sind im Normalfall etwas höher. 

Natursteinmauer als stilvolle Zaunidee für einen naturnah gestalteten Garten
Eine Natursteinmauer ist rubust und bildet einen schönen Kontrast zu modernen Gebäuden.

Eine Alternative zu klassischen Steinzäunen sind Gabionenzäune. Sie bestehen aus mit Steinen gefüllten Drahtkörben. Bei der Auswahl der Steine sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt – jede Größe, Form und Farbe ist möglich, sodass sich die Gabionen perfekt in Ihren Außenbereich einfügen. 

Eines haben alle Steinzäune gemeinsam: Sie benötigen keinerlei Pflege und sind maximal wetterbeständig. Hiervon haben Sie besonders lange etwas, ohne dauerhaft Aufwand betreiben zu müssen. Auf die Frage, welche pflegeleichten Zaunideen es für den Garten gibt, ist der Steinzaun also die klare Antwort. 

Gabionenzaun mit Natursteinen als moderne und pflegeleichte Zaunidee
Ein Gabionenzaun aus Natursteinen bietet langlebigen Sichtschutz und setzt moderne Akzente im Außenbereich.
WPC-Zaun in Holzoptik als pflegeleichte Zaunidee für einen modernen Garten
Ein WPC-Zaun verbindet die natürliche Optik von Holz mit hoher Witterungsbeständigkeit und geringem Pflegeaufwand.

WPC-Zäune: Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten 

Ihnen gefällt die Optik von Holz, aber Sie wünschen sich ein anderes Material? Manchen Menschen ist der Pflegeaufwand von Holzzäunen zu hoch. Und auch die natürliche Optik, die damit einhergeht und sich im Laufe der Jahre verändern kann, ist Geschmackssache.  

Deshalb gibt es WPC-Zäune. Diese Zaunidee geht mit der authentischen Ästhetik von Holz einher, bietet aber die Vorteile von Kunststoff: 

  • Einfache Pflege 

  • Hohe Witterungsbeständigkeit 

  • Langlebigkeit 

Außerdem sind WPC-Zäune in unterschiedlichen Farben und Designs erhältlich, was noch mehr Gestaltungsspielraum ermöglicht. 

Die Zaunfarbe 2026: Zeitloses Anthrazit 

Für eine moderne und zeitlose Optik ist ein Zaun in Anthrazit die ideale Wahl. Gerade in den vergangenen Jahren haben entsprechende Modelle immer mehr an Beliebtheit zugenommen – das bestätigen mehrere Zaunfachbetriebe. Der gesamte Außenbereich wirkt dadurch gleich viel eleganter. 

Doch passt ein anthrazitfarbener Zaun nur in einen modern-minimalistisch angelegten Garten? Das mag man im ersten Moment vielleicht meinen. Doch tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Zäune in Anthrazit werten jeden Garten auf, egal ob grün und naturbelassen oder urban gestaltet. 

Anthrazitfarbener Metallzaun als moderne Zaunidee für stilvolle Gärten
Ein anthrazitfarbener Metallzaun setzt moderne Akzente und harmoniert mit Pflanzen sowie zeitgemäßer Architektur.

Anthrazitfarbene Zäune bieten zudem eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Die elegante und dennoch neutrale Farbe harmoniert sehr gut mit Pflanzen – seien es Sträucher, Kletterpflanzen, bunte Blumenbeete oder grüne Kräutergärten. Gleichzeitig aber auch mit anderen Materialien wie zum Beispiel Holz.  

Während WPC-Zäune direkt in Anthrazit erhältlich sind, lässt sich die beliebte Trendfarbe auch mit anderen Materialien umsetzen. Holzzäune können mit einer geeigneten Holzfarbe für den Außenbereich entsprechend gestrichen werden. Bei Zäunen aus Stein setzen Sie den dunklen Farbton gezielt durch die Wahl anthrazitfarbener oder dunkler Steine ein. 

Anthrazitfarbener Sichtschutzzaun als moderne Zaunidee mit integrierter Beleuchtung
Ein anthrazitfarbener Sichtschutzzaun mit integrierter Beleuchtung setzt Ihren Garten auch am Abend stilvoll in Szene.
Dichte Hecke als natürliche Zaunalternative für Sichtschutz im Garten
Eine dichte Hecke bietet natürlichen Sichtschutz und fördert die Artenvielfalt.

Hecke als Zaunalternative: Lebendiger Sichtschutz für Ihren Garten 

Eine Hecke ist mehr als nur eine Begrenzung, sie ist ein lebendiges Element, das Ihren Garten bereichert. Als Zaunalternative fügt sie sich besonders harmonisch in die Umgebung ein und eignet sich ideal für alle, die ihren Außenbereich möglichst natürlich und grün gestalten möchten. 

Richtig gepflanzt grenzt eine Hecke das Grundstück klar ab, bietet einen effektiven Sichtschutz und lässt Ihren Garten gleichzeitig locker und lebendig wirken. Ob immergrün oder laubabwerfend, schmal oder raumgreifend, die Auswahl an Heckengehölzen ist groß.  

Besonders beliebt sind Hainbuche, Thuja oder die blühende Ligusterhecke. Ein weiterer Vorteil: Hecken bieten Vögeln und Kleintieren Lebensraum und Nahrung und leistet einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt in Ihrem Garten. 

Dichte immergrüne Hecke als natürlicher Sichtschutz im Garten
Von einer immergrünen Hecke profitieren Sie das ganze Jahr über.

Viele Zaunideen, vielfältige Möglichkeiten 

Sie möchten Ihren Außenbereich vor fremden Blicken schützen? Dann ist ein Zaun sicherlich die beste Lösung. Sie können den Zaun aber auch als Gestaltungselement für Ihren Außenbereich denken und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, indem Sie verschiedene Materialien und Zaunhöhen miteinander kombinieren. 

Uhr Ihr Gartenzaun kann noch viel mehr: Besonders zur Geltung kommt er in Kombination mit Ihrer Gartenbeleuchtung. Ist es Ihnen möglich, Ihren Zaun zu elektrifizieren? Dann ist die Integration von  Bewegungsmeldern für außen eine praktische Ergänzung. So minimieren Sie die Stolper- und Verletzungsgefahr im Dunkeln.  

Am besten Sie denken bereits bei der Planung Ihrer Zaunidee an Leerrohre und Stromanschlüsse. Der Fachbetrieb Ihres Vertrauens berät Sie hier gerne.  

Wenn Sie Ihren Außenbereich neugestalten möchten und einen entsprechenden Zaun suchen, haben Sie viele Möglichkeiten. Lassen Sie sich von den verschiedenen Zaunideen inspirieren und bekommen Sie ein Gefühl dafür, was am besten zu Ihrem individuellen Stil und Ihrem Gartenkonzept passt. So entsteht ein harmonisches Gesamtbild.