Architekt Alessandro Tonnarelli hat mit NOW Lindow ein Haus aus Holz und Stroh gebaut und erklärt im Interview, warum gutes Design und kluge Technik dabei Hand in Hand gehen.
Architekt und Permakultur-Designer Alessandro Tonnarelli von Strohtektur hat in Brandenburg ein Wohnhaus aus Holz und Stroh gebaut: ohne Beton und mit rückbaubaren Fundamenten. Der Name ist Programm: NOW steht für: „Nachhaltig, Ökologisch, Wiederverwendbar“.
Auf dem Heinze Klimafestival 2026 in Berlin hat er das Projekt gemeinsam mit Gira auf der Greenterior-Bühne vorgestellt. Im Haus selbst wurde nichts dem Zufall überlassen. So sind beispielsweise Schalter und Steckdosen der Designlinie Gira E2 in Schwarz matt darin verbaut. Im Interview verrät Alessandro, was wir alle von seinem Strohhaus lernen können.
Gira Redaktion: Ein Haus aus Stroh – da denken viele an die drei kleinen Schweinchen. Was antwortest du auf Bedenken wie Feuer, Feuchtigkeit oder Mäuse?
Alessandro: Das Bild vom Strohhaus stammt meist von losen Strohballen auf dem Feld und hat wenig mit modernen Strohbausystemen zu tun.
Dabei ist Stroh nicht gleich Stroh: Für den Bau wird zertifiziertes und kontrolliertes Baustroh verwendet, das als zugelassener Baustoff klar definierten Anforderungen entspricht.
Im Gebäude wird es stark verdichtet und beidseitig mit Lehm oder anderen geeigneten Schichten nach ETA (European Technical Assessment) eingebaut. Der Wandaufbau erfüllt die geltenden Brandschutzanforderungen und sorgt zugleich für ein feuchteregulierendes Raumklima.
Und Mäuse? In NOW Lindow gibt es sogar einen „Strohfernseher“ mit Blick in die Strohwand. Das Programm ist allerdings ziemlich langweilig: Seit über zwei Jahren zeigt er unverändert goldgelbes Stroh, ohne jede Bewegung. Hochverdichtetes Baustroh, das zusätzlich mit Lehm oder Kalk verputzt ist, eignet sich nicht als gemütliches Mäusehaus.
Gira Redaktion: NOW Lindow ist ein Wohn- und Ferienhaus mit rund 90 Quadratmetern. Für wen ist so ein Haus gedacht, und wie lebt es sich darin?
Alessandro: Unser Wohn- und Ferienhaus richtet sich an Menschen, die bewusst leben möchten und Qualität über Fläche stellen. Die natürlichen Materialien schaffen ein angenehmes Raumklima, die gute Dämmung sorgt für stabile Temperaturen und die großen Fenster stellen eine Verbindung zur umgebenden Landschaft her und bringen Licht und Wärme im Winter ein. Die Überdachungen und die seitlichen Pflanzen sorgen im Sommer für Schatten und Kühlung.
„Am Ende seiner Lebensdauer lässt sich das Haus fast vollständig kompostieren.“
Gira Redaktion: Kein Beton, kein Keller, stattdessen Fundamentschrauben: Was bedeutet „komplett rückbaubar“, und warum sollte das Bauherren und Bauherrinnen interessieren?
Alessandro: Die Fundamentschrauben kommen ohne Beton aus und können bei Bedarf vollständig zurückgebaut werden. Die eingesetzten Materialien sind weitgehend sortenrein trennbar und lassen sich wiederverwenden oder in industrielle Kreisläufe zurückführen. Gleichzeitig bleibt der Boden unversiegelt: Wasser kann versickern, und bestehende Lebensräume für Bodenorganismen bleiben erhalten.
Die Montage erfolgt innerhalb eines Tages. Durch die aufgeständerte Konstruktion bleibt das Haus von unten belüftet, was einen Feuchtigkeitsausgleich ermöglicht und die Konstruktion von Boden und Nässe trennt. Am Ende seiner Lebensdauer lässt sich das Haus fast vollständig kompostieren, und schließt damit den biologischen Kreislauf und den Rest bleibt als Materialbank für die kommende Generationen.
Gira Redaktion: Stroh, Lehm, unbehandeltes Holz und Kork: Was machen diese Materialien mit dem Raumklima und der Wohngesundheit?
Alessandro: Alle diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder zeitversetzt abgeben. Dadurch entsteht ein ausgeglichenes Raumklima ohne technische Hilfsmittel. Gleichzeitig verzichten wir weitgehend auf Materialien mit hohen Emissionen oder problematischen Inhaltsstoffen. Das spürt man sofort: Wer das Haus zum ersten Mal betritt, erlebt die Ruhe und die saubere Luft.
Gira Redaktion: Ökologische Häuser sehen oft „öko“ aus. Du setzt bewusst auf klare Linien. Warum war dir die Gestaltung so wichtig?
Alessandro: Nachhaltigkeit soll eine Haltung mit unterschiedlichen Stilen sein. Mir war wichtig zu zeigen, dass ein ökologisches Haus nicht zwangsläufig nach DIY oder alternativ aussehen muss. NOW Lindow verbindet natürliche Materialien mit einer modernen, klaren Architektursprache und zeigt, dass Nachhaltigkeit und zeitgemäßes Design zusammengehören.
„Passive Designstrategien nutzen im Winter die tief stehende Sonne für solare Wärmegewinne und viel Tageslicht.“
Gira Redaktion: Passivhausstandard, Infrarotheizung an der Decke, Durchlauferhitzer, Photovoltaik mit Speicher: Wie funktioniert so ein reines Stromhaus im Alltag aber auch im Winter?
Alessandro: Durch die sehr gute Gebäudehülle benötigt das Haus nur wenig Energie. Passive Designstrategien nutzen im Winter die tief stehende Sonne für solare Wärmegewinne und viel Tageslicht. Die Anordnung der Räume folgt den natürlichen Wärmebewegungen im Haus: Der Wohnbereich liegt oben und profitiert von Licht, Ausblick und Wärme, der Schlafbereich liegt dagegen unten. Die Infrarotheizung deckt den geringen Restbedarf ab, während Photovoltaik und Batteriespeicher einen großen Teil des Strombedarfs vor Ort bereitstellen. Die Photovoltaikanlage sitzt auf einem begrünten Dach, das das Haus im Sommer zusätzlich kühl hält.
Gira Redaktion: Low Tech klingt nach Verzicht. Wo ist Technik im nachhaltigen Haus sinnvoll, und wo verzichtest du bewusst darauf?
Alessandro: Low Tech bedeutet nicht weniger Komfort, sondern den Einsatz von Technik dort, wo sie notwendig ist, etwa bei der Wärme- oder Stromerzeugung. Häufig wird Haustechnik eingesetzt, um die Planung zu kompensieren. Wir wollen nicht auf Komfort verzichten, sondern durch passive Designtechniken das Haus resilienter machen sowie Wartungs- und Betriebskosten vermeiden.
„Gute Architektur entsteht nicht nur durch die großen Entscheidungen, sondern auch durch die Qualität der vielen kleinen Elemente.“
Gira Redaktion: Bei Schaltern und Steckdosen hast du dich für die Designlinie Gira E2 in Schwarz matt entschieden. Welche Rolle spielen solche Elemente für die Gesamtwirkung?
Alessandro: Gute Architektur entsteht nicht nur durch die großen Entscheidungen, sondern auch durch die Qualität der vielen kleinen Elemente. Die Details gewinnen an Bedeutung und werden strategisch zu Blickfängern. Das gilt bei NOW Lindow bis hin zu Schaltern und Steckdosen: Die Designlinie Gira E2 in Schwarz matt fügt sich mit ihrer klaren, kantigen Form ruhig in die reduzierte Architektur ein und setzt zugleich einen bewussten Kontrast zu Holz, Lehm und Kork.
Gira Redaktion: Rund 300.000 Euro für das komplette Haus: Wie gelingt das, und ist nachhaltiges Bauen also gar nicht automatisch teurer?
Alessandro: Die Kosten hängen vor allem von Baujahr, Ort, Größe und Komplexität ab. NOW Lindow ist kompakt geplant, konstruktiv einfach aufgebaut, in den Details optimiert und verzichtet auf unnötige Technik.
Gira Redaktion: Du sagst: „Das nachhaltigste Gebäude ist eines, das nie gebaut wird.“ Was rätst du Menschen, die nicht neu bauen, sondern ihr bestehendes Zuhause nachhaltiger machen wollen?
Alessandro: Der Satz geht weiter mit: „Das zweitnachhaltigste hinterlässt keine Schäden“.
Die Anpassung des Bestands sollte das Ziel der Zukunft sein, möglichst mit Materialien, die weder heute noch in Zukunft Schäden verursachen, den Menschen ein gesundes Wohnumfeld bieten und gleichzeitig anpassungsfähig bleiben. Stroh und andere schnell nachwachsende Rohstoffe sind dafür besonders geeignet. Sie speichern CO₂, können regional gewonnen werden und lassen sich am Ende ihres Lebenszyklus wieder in den biologischen Kreislauf zurückführen.
Gira Redaktion: Was sind die drei häufigsten Fehler beim nachhaltigen Bauen oder Sanieren?
Alessandro: Zu viel Fläche bauen. Einzelne Technologien statt des Gesamtsystems betrachten. Die Herkunft und Wiederverwendbarkeit von Materialien zu wenig berücksichtigen.
„Wenn intelligente Steuerungen helfen, Energie bedarfsgerechter zu nutzen oder den Komfort zu erhöhen, können sie eine sinnvolle Ergänzung sein.“
Gira Redaktion: Würde intelligente Gebäudetechnik ein Low-Tech-Haus wie dieses sinnvoll ergänzen, oder widerspricht sie dem Prinzip?
Alessandro: Wenn intelligente Steuerungen helfen, Energie bedarfsgerechter zu nutzen oder den Komfort zu erhöhen, können sie eine sinnvolle Ergänzung sein. Low Tech bedeutet nicht Technikverzicht oder -feindlichkeit, sondern einen bewussten und reduzierten Einsatz.
Danke, Alessandro, für das inspirierende Gespräch. NOW Lindow zeigt eindrucksvoll: Ein nachhaltiges Zuhause braucht nicht möglichst viel Technik, sondern die richtige, und ein Gespür für Qualität bis ins kleinste Detail.