Zum Inhalt springen
Holzhaus mit großflächigen Glasfassaden und Blick ins Salzkammergut.

Architektur mit Weitblick: Ein Smart Home im Salzkammergut

Wie lässt sich umweltfreundliches Wohnen mit gehobenem Lebensstandard verbinden? Im oberösterreichischen Salzkammergut zeigt ein neu errichtetes Konzepthaus, dass nachhaltige Architektur nicht auf smarten Komfort verzichten muss. Entdecken Sie Ästhetik, Energieeffizienz und Naturverbundenheit vereint in einem harmonischen Ganzen. 

Entworfen vom Architekten und Experten für solares Bauen Dr. Peter Kuczia, verbindet das Solarlux-Konzepthaus im oberösterreichischen Salzkammergut moderne Formen mit einer behutsamen Integration in die Landschaft. Bewegliche Glasfassaden schaffen fließende Übergänge zwischen Innen und Außen, eine Loggia dient als Klimapuffer, und die Haustechnik setzt konsequent auf Smart-Home-Automatisierung und regenerative Energiequellen.

Das zugrundeliegende Lowtech-Lüftungskonzept entstand in Zusammenarbeit mit Prof. Thomas Auer von der TU München. Erfahren Sie, wie umweltfreundliche Architektur und mordernste Technik das Wohnen der Zukunft einläuten. 

Das Haus, das man nicht sieht

Von den Einheimischen wird es liebevoll das „Haus, das man nicht sieht“ genannt und das nicht ohne Grund. Mit über 200 Quadratmetern Nutzfläche fügt sich das Solarlux-Haus so selbstverständlich in die Landschaft ein, dass es fast mit den Bergen und Wäldern verschmilzt. Die kleinteilige Gebäudegeometrie des Split-Level-Hauses nimmt dem Baukörper jede Massivität.  

Eine nur 45 Zentimeter schmale, umlaufende Glasfuge lässt Licht ins Innere fluten und verleiht dem Haus seine charakteristische Leichtigkeit. Die vertikale Holzverschalung changiert in Braun- und Blautönen und spiegelt damit die wechselnden Farben der Umgebung wider.  

Über einen naturbelassenen Kiesweg gelangt man zum kaum wahrnehmbaren Eingang: Ein Schiebefenster mit elektrischem Antrieb gleitet sanft in eine Wandtasche, entriegelt per Fingerprint-Scanner. 

Rückansicht des Holzhauses im Salzkammergut vor alpiner Landschaft.
Das Solarlux Konzepthaus fügt sich mit seiner geschlossenen Holzfassade so selbstverständlich in die Landschaft ein,... Quelle: Wolfgang Zlodej für Solarlux GmbH
Seitliche Ansicht des Holzhauses mit geschlossenem Baukörper.
...dass es aus der Ferne kaum wahrnehmbar ist. Quelle: Wolfgang Zlodej für Solarlux GmbH

Weite Ausblicke und nachhaltige Konstruktion

Den freien Blick in die Umgebung ermöglichen Festverglasungen, Schiebefenster und Ganzglas-Schiebe-Dreh-Elemente von Solarlux an der Ost-, West- und Südseite. Nur die Nordseite bleibt aus energetischen Gründen fast vollständig geschlossen. 

Die Schiebefenster an der Südfassade lassen sich per elektrischem Antrieb weit öffnen. So entstehen auf Knopfdruck nahtlose Übergänge zur Natur. Vertikale Holzlamellen dienen als Sicht- und Sonnenschutz und verleihen dem Baukörper im geschlossenen Zustand eine monolithische Anmutung. 

Die tragende Konstruktion aus Cross Laminated Timber (CLT) vereint Stabilität und Nachhaltigkeit: Das Material ist leicht, energieeffizient und bietet hervorragende bauphysikalische Eigenschaften. 

Loggia mit Holzdecke, Sitzbereich und Blick auf See und Berge.
Die vorgelagerte Loggia verbindet geschützten Außenraum mit freiem Ausblick und unterstützt das nachhaltige Klimakonzept des Hauses. Quelle: Wolfgang Zlodej für Solarlux GmbH

Wohnen auf vier Ebenen 

Das Haus erstreckt sich über vier Ebenen, deren Grundriss sich an Himmelsrichtungen und Landschaft orientiert. 

Ebene –1: Drei Schlafzimmer öffnen sich ebenerdig Richtung See. Große Schiebefenster sorgen für Licht und Aussicht, während ein Dachüberstand vor Überhitzung schützt. 

Ebene 0: Hier liegen der Haupteingang, das Gäste-WC sowie der Fitness- und Wellnessbereich im nördlichen Gebäudeteil. 

Ebene 1: Über wenige Stufen gelangt man ins Herzstück, den großzügigen Wohnraum mit offener Küche und Blick auf den See. Drei raumhohe Schiebefenster über die gesamte Gebäudebreite öffnen den Raum zur Natur. Die vorgelagerte Loggia lässt sich über Schiebe-Dreh-Elemente aus Glas weit öffnen. 

Ebene 2: Ein offener Multifunktionsraum mit Glaswand und ein weiteres Schlafzimmer mit Bad. Hier taucht die umlaufende Glasfuge das Interieur in stimmungsvolles Licht. 

Modernes Bad mit Holzoberflächen, Beton und bodengleicher Dusche.
Das Bad verbindet Holz, Beton und Glas zu einem ruhigen Rückzugsort. Quelle: Wolfgang Zlodej für Solarlux GmbH
Offene Küche mit Kochinsel und Holzverkleidung im Wohnbereich.
Die offene Küche bildet das funktionale Zentrum einer der Wohnebenen. Quelle: Wolfgang Zlodej für Solarlux GmbH

Loggia als natürlicher Klimapuffer 

Die Loggia fungiert als energieeinsparender Klimapuffer und ist das Herzstück des nachhaltigen Konzepts. „Diese Doppelfassade, bestehend aus den wärmegedämmten Cero Schiebefenstern im Inneren und den ungedämmten Schiebe-Dreh-Elementen „Proline T“ außen, trägt wesentlich zur natürlichen Klimatisierung bei“, erklärt Architekt Dr. Peter Kuczia. 

Je nach Wetter werden eine oder beide Ebenen geöffnet oder geschlossen, so reguliert das Haus selbstständig die Temperatur. Schmale Fugen zwischen den Glaselementen sichern den nötigen Luftwechsel, während sich an heißen Tagen das System einfach auffalten lässt. Der Außenraum wird zum erweiterten Wohnraum mit hoher Aufenthaltsqualität und direkter Naturverbindung. 

Header Smart Home Ratgeber

Gira Smart-Home-Ratgeber

Was kann ein Smart Home – und was brauche ich dafür? Unser kostenloser Ratgeber liefert Ihnen die wichtigsten Antworten – kompakt und verständlich.

Warme Holzästhetik als emotionaler Kontrast

Im Inneren setzt sich das reduzierte, aber hochwertige Gestaltungskonzept fort. Wände, Decken und Böden sind durchgehend mit weiß geölter Esche verkleidet, was dem Raum eine helle, warme Atmosphäre verleiht. Besonders eindrucksvoll ist der Treppenraum, dessen Bauteile fließend ineinander übergehen.  

Das transparente Geländer betont die Offenheit, während die breiten Treppenläufe zum Sitzen und Verweilen einladen. Ein Konzept, das Kuczia „Living Stairs“ nennt. 

Treppenraum aus Eschenholz mit transparentem Geländer und Sitzstufen.
Der offen gestaltete Treppenraum aus Eschenholz verkörpert das Konzept der „Living Stairs“ und wird selbst zum Aufenthaltsort. Quelle: Wolfgang Zlodej für Solarlux GmbH

Regenerative Energie und Lowtech-Systeme 

Nachhaltigkeit zeigt sich hier nicht nur in der Materialwahl. Eine Wärmepumpe mit Erdsonden versorgt Wand- und Fußbodenheizung effizient mit Energie. Die Photovoltaikanlage auf der nach Süden geneigten Dachfläche liefert Strom und fügt sich durch ihre braune Farbgebung unauffällig in die Lärchenholzverschalung ein, sie wird zur „fünften Fassade“ des Hauses. 

Das Lüftungssystem folgt dem Prinzip des Kamineffekts: Kühle Luft strömt vom See in einen Erdkanal, gelangt ins Haus und wird über Deckenventilatoren verteilt. Ein Solarkamin mit automatisch gesteuerten Klappen sorgt für den Luftaustausch. Diese Lowtech-Lösung nutzt natürliche Effekte und reduziert den Energiebedarf auf ein Minimum. 

Smarte Technik von Gira für noch mehr Wohnkomfort 

Neben seiner architektonischen Raffinesse setzt das Solarlux-Haus auch im Inneren auf zukunftsweisende Technologien. So ist das gesamte Gebäude mit einem KNX Smart-Home-System von Gira ausgestattet. Dadurch lassen sich Beleuchtung, Heizung, Beschattung, Sicherheit und zahlreiche weitere Funktionen intelligent vernetzen. 

Das Herzstück bildet der Gira HomeServer, der alle KNX fähigen Geräte und Aktoren verbindet und ihre Zusammenarbeit steuert, etwa für komplexe Lichtszenen, automatische Beschattung oder intelligente Heizungssteuerung. 

Der Gira S1 sorgt für eine verschlüsselte Fernverbindung, sodass sich alle Smart-Home-Funktionen auch unterwegs sicher per Smartphone, Tablet oder PC bedienen lassen. Der Gira G1 dient als Bediengerät, über dessen Touchdisplay nahezu alle Gebäudefunktionen gesteuert werden, von Beleuchtung und Temperatur bis zu Jalousien, Garagentoren, Lüftungszonen und Zentralbefehlen wie „Alles aus“. 

Der Gira Tastsensor 3 ermöglicht als dezentrale Bedienstelle in vielen Räumen das schnelle Steuern von Licht (Schalten und Dimmen), Jalousien und Rollläden, Szenen, Automatik- oder Motortüren. Mit der Designlinie Gira E2 setzt der Bauherr auf eine reduzierte und zeitlose Schalterserie, die sich optisch harmonisch in das Einrichtungskonzept einfügt. 

Das Haus nutzt außerdem moderne Sicherheitstechnik für ein Plus an Schutz wie beispielsweise den Gira Keyless In Fingerprint für schlüssellosen Zugang. 

Gira G1 Touchdisplay zur Steuerung von Smart-Home-Funktionen.
Smarte Technik von Gira steuert Licht, Klima und Funktionen im Hintergrund und unterstützt den hohen Wohnkomfort. Quelle: Solarlux GmbH
Wohnzimmer mit Holzverkleidung und Deckenventilator zur Klimaregulierung.
Die Gira Bedienelemente fügen sich nahtlos in das gehobene Wohnambiente ein. Quelle: Wolfgang Zlodej für Solarlux GmbH

Architektur im Einklang mit dem Ort

Das Solarlux-Haus steht beispielhaft für ein Bauen, das Ressourcen schont und Standortbedingungen optimal nutzt. Die Glasfassade im Süden fängt Sonnenwärme ein, die Doppelfassade der Loggia reguliert das Raumklima, und die geschlossene Nordseite hält Wärme im Inneren. Erdsonden und Photovoltaik sichern die Energieversorgung, während das Holz als Hauptmaterial CO₂ bindet. 

So entsteht ein Haus, das sich der Umgebung anpasst, statt sie zu dominieren. Ein Ort, der die Natur respektiert und den Menschen in den Mittelpunkt stellt. 

Konzepthaus aus Holz im Salzkammergut vor alpiner Berglandschaft.
Eingebettet in die alpine Landschaft des Salzkammerguts zeigt sich das Haus als Teil seiner Umgebung und nicht als Gegenpol. Quelle: Peter Kuczia / Solarlux GmbH
Konzepthaus aus Holz in Landschaft eingebettet mit Blick auf die Berge.
Die 45 Zentimeter schmale, umlaufende Glasfuge lässt Licht ins Innere fluten und verleiht dem Haus seine charakteristische Leichtigkeit. Quelle: Wolfgang Zlodej für Solarlux GmbH