Très français! In den wohlhabenden Mid Levels von Hongkong Island hat das Innenarchitekturbüro Clement C Studio eine Maisonettewohnung gestaltet – als aufsehenerregendes Aufeinandertreffen von klassisch-französischer Eleganz und asiatischer Urbanität.
Über den Dingen schweben
Zwischen dem Geschäftszentrum in Central Hongkong und dem Victoria Peak liegen die sogenannten Mid Levels. Das baumbestandene Viertel zählt zu den begehrtesten der Metropole, vereint es doch Ruhe und besseres Klima mit der Nähe zum Hafen und dem Business District. Um die obligatorischen Hochhausbauten kommt jedoch auch hier niemand herum – und will es auch nicht. Der Blick über den Hafen und auf Kowloon entschädigt zu jeder Tages- und Jahreszeit. So ging es auch den Eigentümern des rund 370 m2 großen Maisonette-Apartments hoch oben in einem der dortigen Wolkenkratzer. Jedoch wünschten sie sich – als Frankophile – eine innenarchitektonische Erdung und eine hochwertige Gestaltung, die sich vom derzeit angesagten asiatischen Minimalismus abhob.
Opulenz mit Geschmack
Luxuriös aber nie protzig kommt die Innenarchitektur daher. Das zeigt schon das Entree in das halb-öffentliche, untere Stockwerk: Ein Steinboden mit kunstvoll eingearbeitetem 3D-Effekt macht schon beim Betreten der Räume klar, dass es hier viel zu sehen geben wird – aber erst, nachdem man eine als Sichtschutz gestellte, fein ziselierte Glaswand umrundet hat. Dahinter beginnt eine sorgsam durchdachte Folge von Räumen, die nicht nur Funktionen erfüllen, sondern wie Kunstwerke inszeniert sind. So wird der Essbereich mit einer Folge von Deckenlampen und ornamentalen Wandbildern eingefasst, die angrenzende Küche erhält durch eine dunkelbraune Kassettendecke und spektakulär gemaserte Marmoroberflächen fast schon Bühnencharakter. Auch die Treppe ins private Obergeschoss wird zum Stillleben. Ihr elegantes, geschwungenes Stahlgeländer bietet einen regelmäßigen Kontrast zum davor platzierten Edra Rose Chair und einem riesigen Louis-Vuitton-Koffer, der hier als Möbelstück genutzt wird.
Klassik trifft Gelassenheit
Die repräsentative Inszenierung im ersten Stockwerk weicht einer entspannten Wohnlichkeit in den Rückzugsräumen der oberen Etage, wohlgemerkt bei gleichbleibender höchster Design- und Ausstattungsqualität. Auch hier wechseln sich helle und dunkle Erdtöne ab, auch hier treffen sich kunstvoll gearbeitete Decken mit edlen Hölzern, aus denen etwa Sitznischen an den Fenstern oder als Raumelemente konstruierte Schränke gefertigt sind. Edles Parkett und fein abgestimmte Teppichflächen greifen den zurückhaltenden Farbkanon harmonisch auf und unterstreichen die räumliche Eleganz. Im Hintergrund sorgt integrierte, hochmoderne Gebäudetechnik für maximalen Komfort und eine präzise Steuerung aller Funktionen. Ein Gira KNX System, vernetzt über den Gira HomeServer, ermöglicht die intelligente Inszenierung von Klimatisierung, Lüftung, Licht und Sicherheit. Die Bedienung erfolgt intuitiv über hochwertige Interface-Lösungen wie den Gira Tastsensor 4.55 sowie das Multitouch-Display Gira G1. Ergänzt wird das Gesamtkonzept durch Schalter und Steckdosen der Designlinie Gira Esprit in Glas Weiß, die sich mit ihrer klaren Formensprache nahtlos und zeitlos in die architektonische Komposition aus Klassik und Moderne hoch über Hongkong einfügen.
Weitere Apartments mit Produktlösungen von Gira
Hotline
Architektur-Service
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.