Zum Inhalt springen
Referenz Service Wohnen in Erfstadt

Gebaut zum gut Altern

Gebaut zum gut Altern

So kann’s auch gehen: In Erftstadt südwestlich von Köln macht die Schönes Leben Gruppe vor, wie sich hochwertiges Seniorenwohnen, moderne Bauweise und ländliche Umgebung zum Optimum kombinieren lassen.

Fotografie

Schönes Leben Gruppe

https://www.schoenes-leben.org/

Standort

Erftstadt, Deutschland

Vom Hof zu den Höfen

Der Erftstädter Ortsteil Konradsheim hat ein altes und ein neues Highlight. Ersteres ist die spätmittelalterliche Wasserburg Konradsheim, die bis auf das 14. Jahrhundert zurückgeht. Heute beheimatet sie in einem restaurierten Gebäudeteil etwa das Clubhaus des angrenzenden Golfclubs Burg Konradsheim und das dazugehörige Restaurant. Und die neue Landmarke? Liegt direkt nebenan. Auf dem Areal des ehemaligen, landwirtschaftlich genutzten Jahnshofs hat die Schönes Leben Gruppe eine Anlage mit 161 Einheiten für seniorengerechtes Wohnen errichtet – mit verschiedenen kubischen Baukörpern, die insgesamt vier Höfe aufweisen. „Vom Jahnshof zu den Jahnshöfen“ war die Devise des Wohn-und Betreuungskonzepts, das auf Hochwertigkeit setzt. So ist auch die Nähe zum Golfplatz kein Zufall.

Referenz Service Wohnen in Erfstadt
Lounge statt Langeweile: Nur einer von vielen Bewohner-Treffpunkten (Foto: Schönes Leben Gruppe)

Ruhe satt, aber Angebot reichlich

Von der Idee eines „Seniorenheims“ ist das Konzept so weit weg wie die Erft von der Côte d’Azur, das wird direkt beim Entree deutlich. Die komplett verglaste Fassade öffnet sich im Inneren zu einem zweistöckigen Luftraum, in den teilweise eine offene Galerie mit Glasbrüstung eingezogen ist. Auf beiden Ebenen sind stilvolle Sitzlandschaften eingerichtet, unten halb-öffentlich und sogar mit einem in die Wand eingelassenen modernen Gas-Kamin, oben etwas privaterer Natur. Völlig klar, hier sollen Menschen sich nicht einfach in ihre Wohnungen und Apartments zurückziehen, sondern die Gemeinschaft genießen. So gehört eine gut ausgestattete Bibliothek mit verschiedenen Aufenthaltsräumen zum Komplex, ein Frühstückcafé und das A-la-Carte-Restaurant „Arnold’s“, aber auch ein Spa-Bereich mit Sauna und Kneipp-Becken oder ein gut ausgestattetes Fitness-Studio mit Kraft- und Kardiogeräten. Alle Räume sind zeitgemäß ausgestattet und konsequent gestaltet.

Referenz Service Wohnen in Erfstadt
Vom Reading zum Dining: Für Entspannung mit Qualität ist gesorgt (Foto: Schönes Leben Gruppe)

Stil trifft auf Service

Das Konzept des Service-Wohnens ist einfach: Die Bewohner mieten erst nur ihr Apartment oder ihre Wohnung – von 37 bis 120 m2 Größe. Später können nach Bedarf Dienstleistungen von der Reinigung über Mahlzeiten bis zur ambulanten Pflege hinzugebucht werden. Abgesehen davon gibt es aber auch zwei Pflege-Wohngemeinschaften und eine Tagespflege im Haus. Damit haben die Menschen alle Freiheiten und sind gleichzeitig für ihren Lebensabend abgesichert. Zu dieser Langfristigkeit und gleichzeitig dem Anspruch an Hochwertigkeit gehört für die Jahnshöfe auch die entsprechende Ausstattung, sowohl der Gemeinschaftsbereiche wie auch der einzelnen Wohneinheiten. So verfügen letztere etwa über moderne, hochwertige Markenküchen oder allen haustechnischen Komfort. Dazu gehören auch die Schalter und Steckdosen der Designlinie Gira E2 in schwarz matt als barrierefreie Kontrastfarbe. Auch sie tragen einen kleinen Teil dazu bei, dass der Markenname „Schönes Leben“ für die Bewohner zumindest auf der – möglichst gesunden und langen – Zielgeraden Realität wird.

Referenz Service Wohnen in Erfstadt
Neutrales Terrain: Der Clubraum kann für Geselligkeit gebucht werden (Foto: Schönes Leben Gruppe)
Gira Bemusterungsservice

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und bestellen Sie sich exklusive Muster direkt ins Architekturbüro.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr