Zum Inhalt springen
House One ist ein ökologisches Design-Wohnhaus als Serienprodukt

Wohnen per Hausklick

Wohnen per Hausklick

Es ist nur konsequent: Das Berliner Unternehmen Home One überträgt E-Commerce-Prinzipien in den Hausbau. Sein House One ist ein ökologisches Design-Einfamilienhaus, das online konfigurier- und bestellbar ist und nur fünf Tage für Lieferung und Montage benötigt. Klingt befremdlich? Sieht aber überzeugend aus!

Architektur & Fotografie

Home One

https://www.home-one.com/

Standort

Berlin, Deutschland

Die Idee vom Weniger

Schon vor einigen Jahren hatte Firmengründer Simon Becker mit dem Cabin One erfolgreich ein modulares Minimalhaus auf den Markt gebracht. Mit dem Einfamilienhaus House One denkt er rigoros weiter. Das 143m2 große Einfamilienhaus gibt es lediglich in drei Varianten, die sich vornehmlich durch ihre Ausstattung unterscheiden. Das Prinzip ist immer gleich: Aus insgesamt vier Modulen in Holzrahmenbauweise mit ökologischer Holzfaserdämmung wird das anderthalbgeschossige Haus mit einem 35°-Satteldach zusammengesetzt. Die Module sind industriell vorgefertigt und müssen vor Ort nur verbunden werden. Dabei gilt: Schnelligkeit und Einfachheit vor Individualismus. Die Häuser sind reduziert auf das Wesentliche, kombinieren minimalistisches Design mit natürlichen Materialien und einem Fokus auf Wohngesundheit. Und es gibt sie zum Festpreis, ganz transparent im Internet.

Gemacht für fünf

Das House One ist kompakt geplant und effizient aufgeteilt. Auf etwa 85 m2 im Erdgeschoss gibt es einen offenen Koch- und Wohnbereich, ein Schlafzimmer, ein Bad mit Dusche sowie einen Technik- und Hauswirtschaftsraum. Eine in der Premium-Variante inbegriffene Einbaumöbelausstattung bietet unter anderem eine gepolsterten Fenstersitzbank als vorprogrammierten Lieblingsort für mindestens ein Familienmitglied. Über eine zentrale Treppe geht es ins etwa 60 m2 große Obergeschoss, in dem sich zwei weitere Schlafzimmer, ein weiteres Bad und ein offener Spiel- oder Arbeitsbereich befinden. Ein Clou: Der teils offene Luftraum zum Erdgeschoss ist mit einem robusten Netz gesichert – Lieblingsort Nummer zwei, vermutlich für jüngere Bewohner.

Transparenz auch nach oben: Luftraum zum Glück absturzgesichert
Transparenz auch nach oben: Luftraum zum Glück absturzgesichert (Foto: Home One GmbH)
Simon Becker, Gründer & CEO von Home One
“

Unser Anspruch ist, das beste Einfamilienhaus als Serienprodukt zu bauen – ökologisch, ästhetisch, bezahlbar, planbar. Und: online.

”

Simon Becker

Gründer & CEO von Home One

Technik graduell erweiterbar

Den größten Anteil an der Unterschiedlichkeit der drei Modelle Basic, Plus und Premium macht die Haustechnik aus. Während alle Modelle über eine Luftwärmepumpe und eine Fußbodenheizung temperiert werden, gibt es bei Plus noch eine PV-Anlage sowie eine Einbauküche nebst Geräten dazu, bei Premium ist die PV-Anlage sogar noch größer. Auch die erwähnten Einbauschränke in beiden Geschossen sowie eine Fenstertür im Küchenbereich sind dann inbegriffen. Egal ob Basic, Plus oder Premium - Alle Modelle werden durch ein intelligentes Smart-Home-System von Gira gesteuert. Ein Gira X1 KNX-Server bildet im Hintergrund das „Gehirn“ der Gebäudetechnik und steuert sämtliche Funktionen effizient und komfortabel. Das KNX-System vernetzt alle Komponenten von der Hauseingangstür bis zum Rauchwarnmelder miteinander, während das elegante Multitouch-Display Gira G1 sowie der Gira Tastsensor 4 eine intuitive Bedienung an der Oberfläche ermöglichen. Schalter und Steckdosen der Designlinie Gira E2 in Schwarz matt fügen sich harmonisch in das moderne Gestaltungskonzept ein – reduziert im Design, maximal in der Nutzerfreundlichkeit. So verbindet Home One klare Formensprache mit moderner Gebäudetechnik – für ein Wohnerlebnis, das heute schon an morgen denkt.

Gira Bemusterungsservice

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und bestellen Sie sich exklusive Muster direkt ins Architekturbüro.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr