Zum Inhalt springen
Referenz Haus F

Drei Finger ins Freie

Drei Finger ins Freie

Wie eine geöffnete Hand: Mit drei fingerartigen Grundrisszonen reicht Haus F weit in den Außenraum hinein. Das Architekturbüro KRESINGS schafft für eine junge Familie unterschiedliche Bereiche, die je nach Tageszeit ganz eigene Aufenthaltsqualitäten bieten.

Planung

KRESINGS, Münster

https://kresings.com/kontakt/

Fotografie

Nils Koenning

https://nilskoenning.com/

Standort

Emsdetten, Deutschland

Aus dem Ort heraus gedacht

Am Anfang von Haus F stand das Grundstück. Aus seinen Qualitäten leitete das Büro KRESINGS den Grundriss ab. Auch die Position des Hauses auf der Parzelle folgt den Gegebenheiten des Orts. So fügt sich das Gebäude nicht nachträglich in seine Umgebung ein, sondern gewinnt seine Form aus ihr. Statt sich nach innen zu kehren, gliedert sich das Haus in drei fingerartige Grundrisszonen, die sich zu den Außenbereichen öffnen. Zwischen ihnen entstehen unterschiedliche Freiräume, jeder mit eigenem Licht, eigenem Schatten und eigener Nutzung. Für die Familie bedeutet das: Je nach Tageszeit gibt es einen anderen Ort, an dem es sich besonders gut aufhalten lässt.

Referenz Haus F
Aus dem Grundstück entwickelt: Die drei Grundrissfinger folgen den Gegebenheiten des Orts und greifen in den Außenraum aus. (Foto: Nils Koenning)
Kresings Portrait
“

Für mich beginnt Architektur nicht mit einer Form, sondern mit dem Ort: Bei Haus F hat die Setzung auf dem Grundstück den Grundriss bestimmt, und daraus sind Innen- und Außenräume entstanden, die sich gegenseitig bereichern.

”

Kilian Kresing

KRESINGS

Drehkreuz im Haus

Die Gliederung in drei Finger setzt sich im Inneren fort. Die Räume gehen fließend ineinander über, eröffnen neue Perspektiven und schaffen immer wieder Blickbeziehungen zwischen Innen und Außen. Im Mittelpunkt liegt das von oben belichtete Treppenhaus. Es verbindet die verschiedenen Bereiche und Ebenen des Hauses und wird so zum zentralen Treffpunkt. Auch das überhöhte Wohnzimmer verbindet die Bereiche miteinander: Daran schließen die Küche im Erdgeschoss und ins Arbeitszimmer im Obergeschoss an. Kochen, Wohnen und Arbeiten bleiben voneinander getrennt und stehen doch miteinander in Verbindung.

Referenz Haus F
Drehkreuz in Holz: Von der Treppe aus erschließen sich alle Ebenen. (Foto: Nils Koenning)

Gebaut zum Zerlegen

Bei der Materialwahl folgt Haus F dem Prinzip der Trennbarkeit und Wiederverwertbarkeit. Die Fassade ist mit recycelfähigem Blech verkleidet, das die Gliederung des Hauses auch von außen ablesbar macht. Die mineralische Dämmung lässt sich sortenrein trennen und ermöglicht so eine späte Wiederverwertung der Baustoffe. Auch der sommerliche Wärmeschutz ist Teil der Konstruktion: Ein in die Fassade integrierter Sonnenschutz reduziert den Wärmeeintrag auf passive Weise und senkt damit den Bedarf an aktiver Kühlung. Zusammen mit der mineralischen Dämmung trägt die Konstruktion zur Energieeffizienz des Hauses bei.

Referenz Haus F
Drei Zonen, unterschiedliche Aufenthaltsorte: Die Zwischenräume des Hauses verändern sich mit Licht und Schatten im Tagesverlauf. (Foto: Nils Koenning)

Harte Schale, warmer Kern

Die Materialität des Hauses lebt vom Kontrast: Während die dunkle Blechfassade den Baukörper prägt, schaffen Holzoberflächen im Inneren eine warme, natürliche Raumatmosphäre. Dieses Prinzip setzt sich in den Details fort. Schalter und Steckdosen der Designlinie Gira E2 in Schwarz matt zeichnen sich klar vor den hellen Wandflächen ab und knüpfen zugleich an die Farbwelt der Gebäudehülle an. Die intelligente Gebäudetechnik ist dabei zurückhaltend integriert. Ein KNX-System von Gira vernetzt die verschiedenen Funktionen des Hauses und ermöglicht eine komfortable, energieeffiziente Steuerung. Die Bedienung erfolgt über den Gira Tastsensor 4.55 mit Abdeckrahmen der Designlinie Gira E2. Beschriftungsfelder erleichtern die Orientierung und unterstützen eine intuitive Nutzung. So entsteht ein Zuhause, das Gestaltung und Familienleben ganz selbstverständlich zusammenbringt.

Referenz Haus F
Licht von oben, Licht auf Knopfdruck: Das Oberlicht und die schwarzen Schalter setzen einen klaren Kontrast. (Foto: Nils Koenning)
Gira Bemusterungsservice

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und bestellen Sie sich exklusive Muster direkt ins Architekturbüro.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr