Zum Inhalt springen
Türstation Gira System 106, Verkehrsweiß, mit Infomodul, Kameramodul, Sprachmodul, Ruftastenmodul 4fach mit laserbeschrifteten R

Türsprechanalage mit Kamera nachrüsten: Smarte Möglichkeiten für Ihr Zuhause

Sie möchten eine Türsprechanlage mit Kamera nachrüsten, um Komfort und Sicherheit in Ihrem Eigenheim zu erhöhen? In diesem Artikel erklären wir Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben.
Smarte Türsprechanlage mit Gira nachrüsten
Das Video dient lediglich als alternative Darstellung des Seiteninhalts. Es enthält keine zusätzlichen Informationen.

Unser Experte Marco Strelow erklärt Ihnen, wie Sie Ihre Türsprechanlage upgraden können. Quelle: Gira

Elektroinstallationen planen

Elektroinstallation planen – so geht’s!

Was ist bei der Planung wichtig? Wie lassen sich Fehler vermeiden? Unser Ratgeber bietet Ihnen kompakte Tipps und praktische Lösungen.

Türsprechanlagen mit Videofunktion gehören in Neubauten fast schon zum Standard. Sie erhöhen die Sicherheit und bieten Ihnen zusätzlichen Komfort: Denn Sie können jederzeit sehen, wer vor Ihrer Haustür steht, ohne diese öffnen zu müssen. Mit einer smarten Video-Türsprechanlage geht das sogar von unterwegs auf Ihrem Smartphone.

Aber auch in älteren Gebäuden oder Altbauwohnungen müssen Mieter/-innen und Eigentümer/-innen nicht auf smarte Türspione verzichten. Auch hier lässt sich eine Türklingel mit Kamerafunktion problemlos nachrüsten. Von der einfachen Gegensprechanlage bis hin zu intelligenten Lösungen stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen.

In unserem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie eine Türsprechanlage mit Kamera nachrüsten können, selbst wenn die Verkabelung veraltet ist, und mit welchen Kosten Sie dabei rechnen müssen.

Mich Gira nach Ihren individuellen Vorstellungen nachrüsten. Entdecken Sie die Veränderung! Quelle: Gira

Kabellose Türklingel mit Kamera nachrüsten

In Altbauten oder Wohnungen, in denen das Verlegen von Kabeln schwierig ist, bietet die Nachrüstung einer Funktürsprechanlage mit Video eine einfachere, kabellose Aufputz-Alternative. Diese Türkommunikationssysteme nutzen eine Funkverbindung zwischen der Türstation und der Wohnungsstation in Ihrem Haus.

Kabellose Modelle gibt es auch mit Kamera: So können Sie nicht nur über die Sprechanlage kommunizieren, sondern dank integrierter Videoübertragung auch sehen, wer vor Ihrer Tür steht.

In Altbauten oder Wohnungen, in denen das Verlegen von Kabeln schwierig ist, bietet die Nachrüstung einer Funktürsprechanlage mit Video eine einfachere, kabellose Aufputz-Alternative. Diese Türkommunikationssysteme nutzen eine Funkverbindung zwischen der Türstation und der Wohnungsstation in Ihrem Haus.

Kabellose Modelle gibt es auch mit Kamera: So können Sie nicht nur über die Sprechanlage kommunizieren, sondern dank integrierter Videoübertragung auch sehen, wer vor Ihrer Tür steht.

Vorteile: Kabellose Türklingeln mit Kamera sind wegen ihrer Mobilität und einfachen Installation sehr beliebt. Sie können die Gegensprechanlage problemlos von einem Ort zum anderen mitnehmen, was besonders in Mietwohnungen oder in temporären Wohnsituationen praktisch ist, da keine baulichen Veränderungen notwendig sind.

Nachteile: Ein Nachteil dieser Türkommunikationssysteme ist die Abhängigkeit von Batterien, die Sie regelmäßig austauschen müssen. Außerdem können beispielsweise dicke Wände die Signalübertragung beeinträchtigen, was die Zuverlässigkeit in bestimmten Umgebungen einschränkt.

Funktürsprechanlagen eignen sich in der Regel nur für Einfamilienhäuser oder Wohnungen, da sie eine begrenzte Reichweite haben und meist nur für eine oder zwei Innenstationen ausgelegt sind.

Kabelgebundene Türsprechanlage mit Kamera nachträglich einbauen

Kabelgebundene Gegensprechanlagen mit Videofunktion arbeiten häufig mit 2-Draht-, 3-Draht- oder 4-Draht-Technik – wobei eine 2-Draht-Video-Türsprechanlage nachzurüsten, besonders beliebt ist. Denn mit nur zwei Drähten lassen sich Klingelfunktion, Gegensprechen, Türöffnen und sogar moderne Livebildübertragung realisieren.

Die Nutzung vorhandener Klingeldrähte vereinfacht die Installation erheblich, insbesondere wenn Sie eine bestehende Türsprechanlage durch eine modernere Lösung mit Kamera ersetzen möchten.

Tipp: Mit der 2-Draht-Technik kann übrigens nahezu jede bestehende Klingelanlage mit Gira Lösungen aufgerüstet werden. Lassen Sie sich am besten direkt von Ihrem Fachbetrieb beraten.

Gira Fachbetriebssuche

Finden Sie Installateure, Gira Studios, KNX Spezialisten und System-Integratoren in Ihrer Nähe.

Jetzt finden!

Vorteile: Kabelgebundene Systeme bieten im Vergleich zu WLAN-basierten Systemen eine stabilere Verbindung. Dies führt zu einer sicheren Kommunikation ohne Unterbrechungen – was besonders in Umgebungen mit schwierigen WLAN-Bedingungen von Vorteil ist.

Außerdem ist es bei einer kabelgebundenen Gegensprechanlage problemlos möglich, mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an eine zentrale Türstation anzuschließen.

Nachteile: Der offensichtliche Nachteil ist die Notwendigkeit einer Verkabelung, die nicht in allen Bestandsgebäuden leicht zu installieren ist, insbesondere in Gebäuden mit dicken Wänden oder mehreren Stockwerken. Kabelgebundene Systeme kommen daher häufig in Neubauten zum Einsatz.

Smarte Türsprechanlagen mit Video und ihre Funktionen

Eine weitere unkomplizierte Nachrüstungsmöglichkeit sind smarte Türklingeln mit Kamera. Diese lassen sich mit geringem Installationsaufwand an Ihre vorhandene Klingelverkabelung anschließen und so nahtlos in Ihr bestehendes Smart Home integrieren.

Mit ihren fortschrittlichen Funktionen setzten moderne Türkommunikationssysteme neue Maßstäbe für die Sicherheit Ihres Zuhauses und bieten deutlich mehr als herkömmliche Gegensprechanlagen.

Sie ermöglichen nicht nur die Überwachung Ihres Eingangsbereichs, sondern auch die direkte Kommunikation mit Besucher/-innen über Ihr Smartphone – aber das ist längst nicht alles. Im Anschluss lernen Sie viele weitere praktische Funktionen kennen:

Eine weitere unkomplizierte Nachrüstungsmöglichkeit sind smarte Türklingeln mit Kamera. Diese lassen sich mit geringem Installationsaufwand an Ihre vorhandene Klingelverkabelung anschließen und so nahtlos in Ihr bestehendes Smart Home integrieren.

Mit ihren fortschrittlichen Funktionen setzten moderne Türkommunikationssysteme neue Maßstäbe für die Sicherheit Ihres Zuhauses und bieten deutlich mehr als herkömmliche Gegensprechanlagen.

Sie ermöglichen nicht nur die Überwachung Ihres Eingangsbereichs, sondern auch die direkte Kommunikation mit Besucher/-innen über Ihr Smartphone – aber das ist längst nicht alles. Im Anschluss lernen Sie viele weitere praktische Funktionen kennen:

Smart-Home-Kompatibilität:

Die unkomplizierte Integration in Ihr smartes Zuhause ist ein wesentlicher Vorteil intelligenter Türsprechanlagen. Viele Modelle sind mit Smart-Home-Systemen kompatibel. So können Sie Ihre Geräte ganz einfach vernetzen und einfache Abläufe erstellen.

Beispielsweise kann das Licht automatisch eingeschaltet werden, wenn jemand an Ihrer Haustür klingelt, oder die Türklingel kann mit smarten Türschlössern oder anderen Sicherheitssystemen verbunden werden.

App-Steuerung und Benachrichtigungen:

Smarte Türsprechanlagen mit Kamera bieten Ihnen eine besonders komfortable Steuerung per App. Sie erhalten Echtzeit-Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone oder Tablet, sobald das Türkommunikationssystem Bewegungen erkennt oder Ihre Besucher/-innen klingeln.

Über die App können Sie Live-Videos ansehen und direkt mit Ihren Gästen sprechen – ideal, wenn Sie gerade nicht zu Hause sind. Bei einigen Systemen können Sie sogar die Haustür per App öffnen oder vordefinierte Nachrichten abspielen, um auch während Ihrer Abwesenheit mit Besucher/-innen zu kommunizieren.

Welche Möglichkeiten Sie mit den Produkten von Gira haben, erklärt Ihnen der Fachbetrieb Ihres Vertrauens sehr gerne.

Paar sitzt auf der Couch und schaut auf ein Tablet um zu sehen, wer vor der Tür steht.
Smarte Türsprechanlagen mit App-Steuerung senden Echtzeit-Benachrichtigungen. Quelle: iStock

Türspechanlage mit Kamera nachrüsten: Die Kosten im Überblick

Im Bereich der Türklingeln mit Kamera gibt es je nach Funktionsumfang und technischer Ausstattung unterschiedliche Preisklassen. So gibt es sowohl bei kabelgebundenen, kabellosen als auch bei smarten Video-Türsprechanlagen günstige Einsteigermodelle bis hin zu teuren Premiummodellen.

Beachten Sie außerdem, dass oft noch zusätzliche Kosten für die Installation oder auch Abo-Gebühren für den Cloud-Speicher anfallen können. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen groben Überblick über die möglichen Kosten für ein Türkommunikationssystem mit Videokamera:


Funk-Türsprechanlagen: ca. 300 bis 600 Euro

Kabelgebundene Türsprechanlagen:
ca. 150 bis 500 Euro, hinzu kommen noch etwa Installationskosten von 100 bis 300 Euro

Smarte Türsprechanlagen: ca. 400 bis 800 Euro, hinzu kommen Zusatzkosten für die Integration in Ihr bestehendes Smart-Home-System

Home Assistent 2.0 Mockup
Wie viel kostet eine Türsprechanlage von Gira?

Finden Sie es jetzt mit unserem Smart-Home-Konfigurator in nur 3 Schritten heraus. 

Los geht's!

Türkommunikation mit Gira smart nachrüsten: Von der Klingel bis zur App

Sie wohnen in einem Smart Home oder möchten Ihr Zuhause bald zu einem machen? Dann sollten Sie auch gleich Ihre Türkommunikation mit einbinden. Das modulare Gira System 106 können Sie nicht nur ganz einfach nachrüsten, sondern auch in puncto Design ganz nach Ihren Wünschen anpassen:

Sie wohnen in einem Smart Home oder möchten Ihr Zuhause bald zu einem machen? Dann sollten Sie auch gleich Ihre Türkommunikation mit einbinden. Das modulare Gira System 106 können Sie nicht nur ganz einfach nachrüsten, sondern auch in puncto Design ganz nach Ihren Wünschen anpassen:

Jedes Modul des Systems hat einheitliche Maße von 106,5 x 106,5 Millimeter. So können Sie einzelne Komponenten wahlweise hochkant, horizontal oder quadratisch anordnen – je nachdem, was Ihnen am besten gefällt und auf welcher Fläche Sie die Anlage installieren.

Sie können die smarte Video-Türsprechanlange zudem über das Fernzugriffsmodul Gira S1 in KNX Netzwerke integrieren. Dadurch ist die Steuerung auf dem Touchdisplay des Bedienelements Gira G1 oder per Smartphone möglich, nachdem Sie eine Türklingel mit Kamera nachgerüstet haben.

Mit der Gira TKS Mobil App (wobei TKS für „Türkommunikationssystem“ steht) können Sie Ihren Besuch selbst dann willkommen heißen, wenn Sie nicht zu Hause sind – und aus der Ferne die Außenbeleuchtung anschalten oder die Haustür öffnen.

Dabei wird die Datenübertragung zwischen Ihrem Smartphone und dem TKS-IP-Gateway sicher verschlüsselt. Gleichzeitig schützt ein persönlicher PIN die Türöffnungsfunktion vor unbefugten Zugriffen.

Tür auf – ganz ohne Schlüssel: Das Gira Keyless In Fingerprintmodul

Die smarten Türsprechanlagen im Gira System 106 können Sie auch mit dem Gira Keyless In Fingerpintmodul nachrüsten – und so Ihre Haustür schlüssellos und sicher öffnen. Denn: Jeder Fingerabdruck ist einzigartig. Die Identifizierung funktioniert mit smarter Technik. Das hochsensible biometrische Erkennungsverfahren wertet am aufgelegten Finger die Strukturen der untersten Hautschichten aus.

Die smarten Türsprechanlagen im Gira System 106 können Sie auch mit dem Gira Keyless In Fingerpintmodul nachrüsten – und so Ihre Haustür schlüssellos und sicher öffnen. Denn: Jeder Fingerabdruck ist einzigartig. Die Identifizierung funktioniert mit smarter Technik. Das hochsensible biometrische Erkennungsverfahren wertet am aufgelegten Finger die Strukturen der untersten Hautschichten aus.

Das funktioniert selbst bei leicht verschmutzten oder verletzten Fingern, einer veränderten Hautstruktur im Alter und Kindern ab sechs Jahren. Der Fingerprintsensor verfügt über eine Lebenderkennung und kann bis zu 100 Fingerabdrücke speichern. Sollte jemand versuchen, den Fingerprint-Aufsatz abzunehmen wird ein Alarmton ausgelöst.

Bei der Installation von Gira Keyless In Fingerpint haben Sie zwei Möglichkeiten: Installieren Sie das smarte Fingerprintmodul entweder zusammen mit anderen Türstationsmodulen oder zur ergonomischen Bedienung räumlich getrennt voneinander. Alternativ können Sie Gira Keyless In Fingerpint auch als Stand-alone-Lösung nutzen – ohne Anbindung an ein Türkommunikationssystem.

Intelligent Haustechnik nachrüsten? Wir erklären Ihnen wie.

Sie möchten Ihr Zuhause nachträglich in ein Smart Home verwandeln, wissen aber nicht genau, wie und was überhaupt möglich ist? Wir bringen Licht ins Dunkle. Unser Ratgeber „Smart Home nachrüsten“ erklärt Ihnen, was sich lohnt und welche Systeme und Möglichkeiten für Ihre Wohnsituation in Frage kommen.

Außerdem verraten wir Ihnen, worauf es beim Nachrüsten in Mietwohnungen ankommt, und was erlaubt ist.