Zum Inhalt springen
TV-Kabel verstecken hinter Lowboard und Wand für ein aufgeräumtes Wohnzimmer.

Kabel verstecken: So wird Ihr Zuhause endlich kabellos schön

Ob unter dem Fernseher, entlang der Fußleisten oder am Schreibtisch, sichtbare Kabel stören das Wohnambiente und sabotieren selbst das durchdachteste Einrichtungskonzept. Wir zeigen Ihnen, wie Sie TV-Kabel verstecken, kreative Deko-Ideen nutzen und mit der richtigen Elektroplanung dauerhaft für Ordnung sorgen. 

Sie haben Wochen damit verbracht, Ihr Wohnzimmer zu gestalten: der Fernseher sitzt perfekt an der Wand, das Licht ist warm und einladend, die Möbel harmonieren miteinander. Und dann ist da dieses eine Kabel. Es hängt schlaff hinter dem TV, schlängelt sich über den Boden oder klebt sichtbar an der Wand entlang. Was im ersten Moment wie eine Kleinigkeit wirkt, zieht den Blick immer wieder auf sich. 

Das Problem betrifft nahezu jeden Haushalt. Mit der wachsenden Zahl an vernetzten Geräten wie Fernseher, Lautsprecher, Ladekabel, Heimkino-Anlage und Co., nimmt auch die Kabellast zu. Wer Ordnung schaffen möchte, hat dabei mehr Möglichkeiten als gedacht: von schnellen Deko-Ideen bis hin zur nachhaltigen Lösung durch smarte Elektroplanung. 

Elektroinstallationen planen

Elektroinstallation planen – so geht’s!

Was ist bei der Planung wichtig? Wie lassen sich Fehler vermeiden? Unser Ratgeber bietet Ihnen kompakte Tipps und praktische Lösungen.

Kabel verstecken mit Kabelkanälen: schnell, günstig, effektiv

Die einfachste Methode, um Kabel zu verstecken, sind aufkleb- oder schraubbare Kabelkanäle. Sie lassen sich entlang von Wänden, Sockelleisten oder unter Schreibtischplatten montieren und bündeln mehrere Leitungen in einer geordneten Führung. Im Fachhandel sind sie in Weiß, Schwarz und verschiedenen Holzoptiken erhältlich – passend zu nahezu jeder Einrichtung. 

Ein praktischer Trick: Wer den Kabelkanal an der Wand nicht auffällig hervortreten lassen möchte, streicht ihn einfach in der gleichen Wandfarbe. Schon fügt er sich ins Gesamtbild ein und fällt kaum noch auf. Besonders bei TV-Kabeln, die von der Wandmontage abwärts laufen, wirkt diese Methode sehr aufgeräumt. 

Für den Schreibtisch eignen sich waagerechte Kabelwannen, die unter die Tischplatte geschraubt werden. Sie nehmen Ladekabel, Verlängerungsleitungen und Steckdosenleisten auf. Das Ergebnis ist eine saubere Arbeitsfläche und ein aufgeräumter Fußraum ohne herunterhängende oder herumliegende Kabel. 

Kabelkanal an der Wand zum unauffälligen Verstecken von Stromkabeln.
Kabelkanäle sorgen für eine saubere Kabelführung und mehr Ordnung im Raum.

TV-Kabel verstecken: Drei Wege zum sauberen Ergebnis 

Gerade im Wohnzimmer ist die TV-Wand ein zentrales Gestaltungselement. Sichtbare Kabel unterhalb des Fernsehers wirken schnell unordentlich. Diese drei Ansätze helfen: 

Kabelkanal an der Wand: Der unkomplizierteste Weg. Kabel werden gebündelt und in einem flachen Kanal geführt, der direkt hinter dem Fernseher nach unten verläuft. Passend zur Wandfarbe lackiert, ist er kaum wahrnehmbar. 

Kabel in der Wand verlegen: Wer renoviert oder baut, kann Kabel vollständig in der Wand verschwinden lassen. Dazu werden Kabelrohre in den Putz eingelassen, durch die spätere Leitungen problemlos geführt werden können. Diese Methode ist aufwendiger, liefert aber das sauberste Ergebnis und schafft zudem Flexibilität für spätere Erweiterungen. 

Möbel als Sichtschutz: Wer keine Wand öffnen möchte, nutzt gezielt Möbelstücke. Ein TV-Rack mit Rückwand und integrierten Kabeldurchführungen kaschiert das Kabelgewirr und bietet gleichzeitig Stauraum. Einige Modelle haben sogar ausklappbare Rückwände, die den Zugang zu den Kabeln bei Bedarf erleichtern. 

TV-Kabel verstecken mit Kabelkanal für eine aufgeräumte TV-Wand.
Sichtbare Kabel lassen sich mit einfachen Lösungen unauffällig integrieren.

Deko-Ideen zum Kabel verstecken: Wenn Ordnung auch schön sein darf 

Kabelmanagement muss nicht zwingend technisch wirken. Mit etwas Kreativität lassen sich selbst Kabelführungen zum Gestaltungselement machen, oder zumindest unauffällig in ein Deko-Konzept integrieren. 

Kabelboxen als Wohnaccessoire: Steckdosenleisten mit zahlreichen Kabeln lassen sich in dekorativen Kabelboxen aus Holz, Metall oder Kunststoff verstecken. Die Box steht offen auf dem Regal oder dem Sideboard, die Kabel verschwinden in ihrem Inneren, nach außen wirkt sie wie ein bewusst gewähltes Deko-Objekt. 

Körbe aus Naturmaterialien: Wer seinen Wohnraum in einem natürlichen oder boho-inspirierten Wohnstil gestaltet, kann Körbe aus Seegras oder Rattan als Kabel-Versteck nutzen. Steckdosenleiste hinein, Kabel hinaus, Deckel drauf – fertig. Das Ergebnis fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein. 

Kabel verstecken in einer dekorativen Kabelbox aus Rattan auf einem Sideboard.
Dekorative Kabelboxen verbinden praktisches Kabelmanagement mit wohnlichem Design.

Kabel als bewusstes Designelement: Manchmal lohnt es sich, den Blickwinkel zu wechseln. Textilummantelte Kabel für Pendelleuchten gibt es in zahlreichen Farben und Mustern. Bewusst an der Decke oder Wand entlanggeführt, werden sie zum Teil des Raumkonzepts. Auch eine sogenannte Affenschaukel-Aufhängung – bei der das Kabel der Pendelleuchte mehrfach gestrafft über Deckenhalter geführt wird – ist eine optisch reizvolle Alternative zum schlichten Baldachin. 

Lichtdurchfluteter, moderner Ess- und Küchenbereich mit hohen Decken, weißen Möbeln und großen Fenstern.
Wohnstile-Test

Welcher Stil passt am besten zu Ihnen? Finden Sie es in 2 Minuten heraus.

Akkuleuchten: Licht ohne Kabel, ganz ohne Kompromisse

Es gibt eine Lösung, die das Thema Kabel an der Wand komplett umgeht: Akkubetriebene Wandleuchten kommen völlig ohne Stromanschluss aus und lassen sich dort montieren, wo Licht gebraucht wird – unabhängig davon, ob in der Nähe eine Steckdose vorhanden ist.  

Besonders in Mietwohnungen, Fluren, Schlafzimmern oder an Wänden ohne Elektroinstallation sind sie eine elegante Alternative zur klassischen Wandleuchte. Die Befestigung ist denkbar unkompliziert: Viele Modelle werden über eine magnetische Halterung oder per Klettverschluss an der Wand fixiert.  

Moderne Akkuleuchten erreichen Laufzeiten von mehreren Stunden bis zu mehreren Tagen, je nach Helligkeitsstufe, und lassen sich per USB oder USBC bequem aufladen. Was früher nach Provisorium aussah, ist heute ein vollwertiges Gestaltungsmittel: Hochwertige Designleuchten namhafter Hersteller sind inzwischen als Akku-Versionen erhältlich – vom minimalistischen Leseleuchten-Spot über schwenkbare Bilderleuchten bis hin zur stimmungsvollen Wandapplike.  

Wer das Licht gezielt auf Kunstwerke, Regale oder Sitzecken lenken möchte, ohne dafür die Wand zu öffnen, findet in kabellosen Wandleuchten das ideale Werkzeug. Ein praktischer Nebeneffekt: Akkuleuchten lassen sich bei einer Umgestaltung des Raumes einfach versetzen. 

Kabel an der Decke verstecken: Lösungen für Leuchten und mehr

Das Kabel einer Deckenleuchte ist häufig der auffälligste Störfaktor im Raum – besonders dann, wenn die Stromquelle nicht direkt über der gewünschten Leuchtenposition liegt. Hier helfen: 

  • Baldachin und Deckenrossette: Kurze Überstände des Kabels können Sie in einer Deckenrosette oder einem Baldachin verschwinden lassen. Modelle mit seitlichem Ausgang ermöglichen es, das Kabel horizontal zur nächsten Anschlussdose zu führen. 

  • Kabelkanal an der Decke: Ein flacher Kabelkanal, in Deckenfarbe gestrichen, führt das Kabel unauffällig von der Leuchte zur Dose. Bei weißen Decken fällt er kaum auf. 

  • Elektrische Unterputzinstallation: Die dauerhaft schönste Lösung – und die einzige, die keinerlei sichtbare Kabel hinterlässt. Wer renoviert oder neu baut, sollte die Deckeninstallation von Anfang an mitdenken. 

Minimalistische Küche mit Pendelleuchte und unsichtbarer Deckeninstallation.
Eine durchdachte Elektroplanung ermöglicht Leuchten ohne sichtbare Kabelführung.

Die nachhaltige Lösung: Kabel von vornherein vermeiden

Wer wirklich konsequent Kabel verstecken möchte, denkt beim Bauen oder Renovieren voraus. Steckdosen in sinnvollen Positionen, ausreichende Leitungsführung hinter Wänden und Decken – all das sorgt dafür, dass später keine improvisierten Lösungen notwendig sind. 

Besonders wichtig: Wer ein Smart Home plant, braucht nicht zwangsläufig mehr Kabel. Moderne Systeme ermöglichen es, Beleuchtung, Beschattung, Heizung und Multimedia über ein zentrales System zu steuern und die Leitungsführung dabei klar und strukturiert zu halten. Gira bietet hierfür ein umfassendes Portfolio: vom Schalter bis zur vernetzten Gebäudetechnik. 

Elektroplanung für ein Zuhause mit durchdachter Leitungsführung und Steckdosen
Eine frühzeitige Elektroplanung hilft, Kabelsalat dauerhaft zu vermeiden.

Kabelmanagement rund um den Schreibtisch: Ordnung am Arbeitsplatz

Im Homeoffice ist Kabelsalat besonders lästig. Laptop, Monitor, Dockingstation, Ladekabel, schnell liegen ein Dutzend Kabel auf und unter dem Schreibtisch. Dabei ist die Lösung gar nicht kompliziert: 

Eine Kabelwanne unter der Tischplatte nimmt Steckdosenleiste und alle losen Kabel auf. Kabelclips oder kleine Klettverschlüsse bündeln einzelne Leitungen und führen sie sauber entlang der Tischbeine. Wer konsequent ist, beschriftet die einzelnen Kabel, das spart Zeit bei jedem Umstecken. 

Aufgeräumter Schreibtisch mit versteckter Kabelführung im Homeoffice
Ein aufgeräumter Arbeitsplatz beginnt mit einer sauberen Kabelführung.

Für dauerhaft genutzte Geräte lohnt sich auch hier der Gedanke, Steckdosen direkt in die Wandnähe des Arbeitsplatzes zu integrieren. Am besten bereits bei der Elektroplanung. Wie viele Steckdosen pro Raum sinnvoll sind und worauf es bei der Planung ankommt, lesen Sie in unserem Magazin-Artikel Steckdosen planen: Wie viele Steckdosen pro Raum? 

13 Ideen zum Kabel verstecken: Die Übersicht 

Kabelmanagement kennt viele Gesichter – von der Zwei-Minuten-Lösung bis zur sorgfältig geplanten Unterputzinstallation. Die folgende Übersicht fasst alle im Artikel vorgestellten Ideen zusammen und gibt Ihnen auf einen Blick Orientierung, welcher Ansatz zu Ihrer Situation passt. 

Kabel verstecken ist mehr als Ordnung halten 

Ob mit einfachen Kabelkanälen, kreativen Deko-Ideen oder der konsequenten Unterputzinstallation bei der Renovierung, es gibt für jede Situation die passende Lösung.  
 Wer plant und baut, sollte die Elektroinstallation von Anfang an mitdenken – und dabei auch den nächsten Schritt im Blick behalten. Der Gira Home Assistent hilft genau dabei: Das kostenfreie Konfigurationstool begleitet Sie von der ersten Projektidee bis zur Übergabe an den Fachbetrieb – strukturiert, verständlich und ohne Vorkenntnisse.