FAQ
Funk Bedieneinheit sparen
Kann ich auf die Funk Bedieneinheit verzichten, wenn ein G1 vorhanden ist?
Nein, das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect benötigt immer Funk Bedieneinheit.
Ähnliche Fragen
Wenn für den Sicherungsbereich „Zwangsläufigkeit“ projektiert wurde, kann dieser Menüpunkt nur mit dem Installateur-PIN (default 1234) eingestellt werden.
Vorher muss der Benutzer "Administrator" (default 0001) den Benutzer "Installateur" an der Funk Bedieneinheit unter den „Benutzereinstellungen“ aktivieren.
Zum einen muss das Smartphone im selben WLAN angemeldet sein, wie die Alarmzentrale. Das ist der Fall, wenn ich bei „Geräte suchen“ die Alarmzentrale finde.
Außerdem muss Benutzername und Passwort beim Login korrekt sein. Es gibt keine Fehlermeldung „Falsches Passwort“, sondern man sieht nur an dem roten Ausrufezeichen oben in der Ecke der App, dass das Verbinden nicht erfolgreich war. Manchmal hilft es, eine Verbindung aus der Liste in der App nochmal zu löschen und über das „+“ Zeichen erneut zu erstellen. Ansonsten Benutzerdaten im GPA kontrollieren, Passwort nochmal eintragen und Projekt in die Alarmzentrale übertragen.
- Der Öffner-Kontakt des Alarm-Dual-Bewegungsmelders kann über die Eingänge der Alarmzentrale Connect oder des Funk I/O-Moduls ausgewertet werden. Allerdings ist zu beachten, dass die 12V Klemmen der Ein- und Ausgänge nicht Batteriegepuffert sind. Um die Funktion drahtgebundener Geräte an den Eingängen bzw. Ausgängen der Alarmzentrale Connect oder Funk I/O-Modul auch bei Netzspannungsausfall zu gewährleisten, müssen für diese Geräte bei Bedarf externe gepufferte Spannungsversorgungen verwendet werden.
Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?
Senden Sie uns
eine Anfrage
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Rufen Sie
uns an
Wir beraten Sie gerne.
+49 2195 602 6996
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr