Zum Inhalt springen
Wochenendhaus mit Glasdach sorgt für Ausblicke in die Uckermark | Architektur

Wer im Glashaus sitzt…

Wer im Glashaus sitzt…

… hat die beste Aussicht. Architekt Sigurd Larsen hat ein Wochenendhaus entworfen, das in Sachen Transparenz kompromisslos ist. Ein komplett mit Glas oder Polycarbonat belegtes Satteldach krönt ein Erdgeschoss, das kaum Unterschiede zwischen Innen und Außen macht.

Architektur

Sigurd Larsen

http://sigurdlarsen.com/

Fotografie

KKROM Services

https://kkrom.services/

Standort

Uckermark, Deutschland

Gebaut zum Rausgucken

Maximal uneitel könnte man das Bauwerk auch nennen, das in die sanft rollenden Hügel der Uckermark, im Nordosten Brandenburgs, gesetzt wurde. Ganz eindeutig ist hier die Landschaft der Star, gerade die Westseite des auf Perspektiven ausgerichteten Bauwerks macht das deutlich. Hier öffnen sich alle Räume – zwei Schlafzimmer, ein Bad und der Ess- und Wohnbereich – auf eine große Terrasse, teils vom auskragenden Dach geschützt. Noch mehr aber zeigt es die spektakuläre Dachkonstruktion: Das komplette Satteldach ist transluzent oder durchsichtig. Auf der Ostseite und an den beiden Giebelseiten sind die Dachsparren aus hellem Holz mit Polycarbonatplatten belegt, die Licht durchlassen, aber vor zu direkten Einblicken schützen. Nach Westen sind die Flächen verglast. Bis auf einen Tisch und einige Sitzmöbel – und später vielleicht eine Badewanne – ist die gesamte, rund 90 m2 große Fläche frei. Der Fokus liegt auf dem Ausblick. Sonnenuntergang, here we come.

Wochenendhaus mit Glasdach sorgt für Ausblicke in die Uckermark | Architektur
Westfixierung: Dachgeschoss und Terrasse warten täglich auf den Sonnenuntergang. (Foto: Michael Romstöck)

Simpler Grundriss

Bestens durchdacht, skandinavisch einfach: Der Grundriss des Hauses ist vorbestimmt durch eine doppelt verspringende und an den Ecken sanft gerundete massive Wand. Sie bildet nicht nur die Ostseite des Gebäudes und Abgrenzung von der Straße, sondern lässt außen auf der Nordseite eine Nische für einen Autostellplatz und südlich einen windgeschützten Außenbereich entstehen. Im Inneren reihen sich die Räume dann auf der Nord-Süd-Achse aneinander, vom großen Wohnbereich mit offener Küche bis zu den beiden Schlafzimmern, die durch das Bad voneinander getrennt sind. Ganz wichtig: Alle Räume öffnen sich mit großen Doppeltüren fast auf ganzer Breite zur Terrasse – auch das Bad. So wird die dortige Dusche quasi zur Außendusche. 

Nordisch im Osten: Skandinavisches Design lädt unaufgeregt ein
Viel Holz, ein wenig Stein: Nur der Treppenaufgang wird von massivem Mauerwerk eingefasst. (Foto: Tobias König)
“

We designed Das Glashaus as a place where the boundaries between inside and outside dissolve. The bedrooms, the shower, even the greenhouse upstairs—all open directly to nature. It’s a house that changes with the light, the seasons, and the way people live in it.

”

Sigurd Larsen

Uckermark trifft Dänemark

Die Innenraumgestaltung ist skandinavisch at its best – geradlinig, puristisch, natürlich. Ein durchgehender Gussboden und Decken aus rohen Holzplatten fassen die Räume ein. Die Wände sind innen wie außen aus einem hellen Sichtmauerwerk, auch die tragenden Balken und Stützen aus hellem Holz sind unbehandelt. Die maßgeschreinerte Küche fügt sich in eine Nische aus massivem Mauerwerk ein, die davor liegende Anrichte bietet viel Stauraum – alles in hellem Holz und mit cremeweißen Oberflächen. In die überall zur Schau gestellte Nonchalance reiht sich auch die Haustechnik ein. Schalter und Steckdosen der Designlinie Gira E2 in reinweiß glänzend sind auffällig unauffällig in die Mauerwerkswände integriert. So zeigt sich auch im Kleinen der Wille zu höchster Qualität – übrigens auch im Dachgeschoss, bei bester Aussicht.

Viel Holz, ein wenig Stein: Nur der Treppenaufgang wird von massivem Mauerwerk eingefasst.
Nordisch im Osten: Skandinavisches Design lädt unaufgeregt ein (Foto: Tobias König)
Gira Bemusterungsservice

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und bestellen Sie sich exklusive Muster direkt ins Architekturbüro.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr