Das ganze Grundstück im Blick
Der Gira HomeServer bietet die Möglichkeit, beliebige Bereiche des Grundstücks immer im Blick zu haben – über die zentral angebrachten Gira Control Clients, am Computer oder auch unterwegs per iPhone oder iPad. Denn über das Netzwerk lassen sich Kameras direkt in die Haussteuerung integrieren. Registriert ein Bewegungsmelder im entsprechenden Bereich Aktivität, können die Kamerabilder aufgezeichnet und gespeichert werden.

Ein sicheres Gefühl dank Panikschaltung
Sind nachts verdächtige Geräusche zu hören oder zeigen die Sensoren Bewegung im Garten an, kann rasch ein Panikschalter betätigt werden, der z.B. direkt neben dem Bett installiert ist. Ein kurzer Tastendruck genügt, und im Haus sowie rund ums Haus wird sofort die komplette Beleuchtung eingeschaltet, und die Aufzeichnung der Kamerabilder startet. Die plötzliche Helligkeit hat abschreckende Wirkung und treibt dadurch Eindringlinge meist in die Flucht.

Sicherheit bei technischen Defekten
Sensoren und Technikmelder übernehmen wichtige Überwachungsfunktionen und kontrollieren z.B. vernetzte Hausgeräte wie Herd, Kühlschrank, Geschirrspüler, Tiefkühlschrank oder Waschmaschine. Kommt es zu einem Leck an der Waschmaschine, steht die Tür des Tiefkühlschrankes auf oder ist die Heizung ausgefallen, sendet der Gira HomeServer umgehend eine Störmeldung. So können die Bewohner schnell auf das Problem reagieren, bevor ein größerer Schaden entsteht.

Gefahrenabwehr bei Rauch und Brand
Registrieren die Gira Rauchmelder einen Brand oder gefährliche Rauchentwicklung, wird der Gira HomeServer sofort aktiv. Selbsttätig leitet er erste Gegenmaßnahmen ein und leistet entscheidende Fluchthilfe, denn in der Gefahr kommt es auf jede Sekunde an: Automatisch werden Jalousien und Rollläden hochgefahren, die Haustür entriegelt und das Licht im Fluchtweg angeschaltet. Sind die Bewohner abwesend, werden sie per Anruf oder SMS alarmiert.

Schutz bei Unwetter und Sturm
Bei gefährlich hohen Windgeschwindigkeiten gibt die KNX/EIB Wetterstation eine Meldung an den Gira HomeServer, der das Haus daraufhin in einen sturmsicheren Zustand bringt. Automatisch werden dann z.B. Markisen eingefahren und Fenster, Dachluken oder Garagentore geschlossen. Auf der Wetterseite des Hauses fahren selbsttätig die Rollläden herunter.

Alle Elektrogeräte mit einem Knopfdruck ausschalten
Im Eingangsbereich lassen sich mit einem Knopfdruck alle Elektrogeräte ausschalten. So gehört die Sorge um versehentlich eingeschaltete Herdplatten oder Bügeleisen der Vergangenheit an. Optional lässt sich diese Zentral-Aus-Funktion auch direkt mit der Schließanlage koppeln.

Integration von Alarmsystemen
Rundum geschützt werden Haus und Bewohner mit der optional integrierbaren KNX/EIB Alarmzentrale. Sie ist in der Lage, vorhandene Komponenten der intelligenten Elektroinstallation wie Automatikschalter, Präsenzmelder oder Fensterkontakte zu nutzen. Dadurch bietet sie höchsten Schutz in allen Räumen, bleibt selbst aber dezent im Hintergrund. Über die Anbindung an den Gira HomeServer lässt sie sich auch flexibel nur in einzelnen Bereichen des Hauses scharf schalten.

Anwesenheitssimulation für den Urlaub
Für einen entspannten Urlaub sorgt die Anwesenheitssimulation, die das Nutzerverhalten im Haus durch eine intelligente Aufnahmefunktion realistisch wiedergeben und damit Einbrecher erfolgreich abschrecken kann: Jalousien werden morgens geöffnet und schließen sich am Abend zu unterschiedlichen Zeiten, Lichter werden ein- und ausgeschaltet, und der Fernseher läuft gelegentlich – die Möglichkeiten sind vielfältig.