Gira HomeServer 3

Gira HomeServer 3
Der Gira HomeServer 3 ist der Bordcomputer für das Haus. Er fungiert als Gateway für die gesamte KNX/EIB Installation in einem Gebäude und ist unverzichtbar für die Vernetzung moderner Gebäude und ihrer technischen Ausstattung intern und mit der Welt. Er ermöglicht die Bedienung der KNX/EIB Funktionen mittels modernster Kommunikationsmedien. Neben dem PC ist der Zugriff auch mit anderen internetfähigen Geräten möglich - direkt über das LAN-Netzwerk, ein hausinternes Funk-Netzwerk oder per Internet. So sind die KNX/EIB Funktionen jederzeit und überall kontrollier- und steuerbar.

Zugriff und Steuerung über das KNX/EIB System

Als komfortable Bediengeräte für den Gira HomeServer 3 lässt sich der Gira Control 9 Client, Gira Control 19 Client einsetzen. Platziert an zentraler Stelle im Gebäude fungieren sie als Steuer-, Melde- und Kontrolleinheit für die gesamte KNX/EIB Installation und zugleich als Terminal für den Empfang von E-Mails und den Zugriff auf nützliche deutschsprachige Online- Dienste wie z. B. Wetterdaten oder aktuelle Nachrichten.

Als raumübergreifende Kontroll- und Bedieneinheit für das KNX/EIB System bietet sich zudem der Gira SmartSensor an. Die Gira Tastsensoren sind die kompaktesten Geräte zur Steuerung des Bussystems an einzelnen Bedienpunkte

Zugriff und Steuerung über TCP/IP und Internet

Über das Internet-Portal homeserver.gira.de gelangt man weltweit und ohne zusätzliche Software einfach in seine KNX/EIB Installation. Dieses Portal ermöglicht dem Benutzer einen komfortablen Zugang zu seinem Gebäude. So können Gira HomeServer 3, die durch eine Benutzeranforderung online gehen, hierüber erreicht werden.

Der Zugriff kann z. B. mit PC/Laptop, mobilen Internet-Terminals SmartPhone, Tablets (iPhone, iPod touch und iPad), Web-TV und jedem anderen Gerät mit Internet- Browser erfolgen. Auch die Bilder der an das Netzwerk angeschlossenen IP-Kameras können eingesehen werden.

Steuerung per Handy

Per E-Mail oder SMS wird der Benutzer über technische Störungen, Messwerte und Zustände der jeweiligen Anlage informiert. Die Visualisierung auf dem SmartPhone (iPhone) erfolgt in Menüstruktur und ist abhängig von den Benutzergruppen.

Nach der Identifizierung kann man über das Menü im SmartPhone z. B. alle eingebundenen Elektrogeräte und Leuchten ein- oder ausschalten, die jeweilige Raumtemperatur ablesen und ändern, Listen mit aufgetretenen Störungen einsehen oder Lichtszenen und Zeitschaltuhren managen. Außerhalb des Gebäudes sind die KNX/EIB-Funktionen mobil per SmartPhone und GPRS/UMTS bedienbar. Innerhalb des Gebäudes ist die gleiche Bedienung auch über Bluetooth oder WLAN ohne Onlinekosten möglich.

Die Identifizierung

Höchste Sicherheit ist durch die Prüfung der Telefonnummer, des Benutzernamens und der PIN-Abfrage gegeben. Die unterschiedlichen Sicherheitsstufen lassen sich je nach Zugangsumgebung, z. B. über das Internet- Portal (extern) oder das Intranet (intern), benutzerabhängig unterschiedlich konfigurieren.

Komfortabel@home

Intelligentes Gebäudemanagement macht das Wohnen noch angenehmer und komfortabler. Denn über das Gira KNX/EIB System ist die Steuerung unterschiedlichster Gewerke wie Licht, Jalousie, Lüftung, Heizung und Hausgeräte ganz einfach von einer zentralen Stelle aus möglich, z. B. über den ServerClient 15.

Die Gebäudesteuerung kann so den Bedürfnissen ganz individuell angepasst und jederzeit neu programmiert werden. Beispielsweise können Szenarien mit der passenden Musik kombiniert werden und wiederkehrende Abläufe wie Jalousiesteuerung oder Gartenbewässerung automatisch zu den gewünschten Zeiten oder abhängig von der Wetterlage geregelt werden.

Multimedia Entertainment in jedem Raum

Mit dem Revox multiroom system oder dem Gira KNX/EIB Audio-System kann Musik im ganzen Haus verteilt und gesteuert werden. Durch die Verbindung mit dem Gira HomeServer 3 lassen sich beide Systeme in die KNX/EIB Installation einbinden und dann ebenso über PC, PDA oder den Gira Control 9 Client oder Gira Control 19 Client kontrollieren und steuern. Damit ist es möglich, die Musiksteuerung auch problemlos in Raumszenen einzubinden.

Agfeo Telefonanlage

Über den Gira HomeServer 3 lässt sich auch die Agfeo Telefonanlage in den KNX/EIB einbinden. So wird im Telefondisplay über Text-Meldungen z.B. auf offene Türen, Bewegungen in überwachten Bereichen und defekte Heizungen hingewiesen oder es werden Messwerte wie die Raumtemperatur angezeigt. Zudem lassen sich per Telefondisplay und Telefontasten Leuchten schalten, motorbetriebene Fenster und Türen sowie Jalousien bewegen und alle weiteren Geräte steuern, die an die KNX/EIB-Leitung angeschlossen sind. Damit wird das Agfeo Telefon zu einem Steuergerät für die Haustechnik.

Sicher@home

Ein sicheres Zuhause bedeutet mehr Schutz und mehr Lebensqualität, denn es gibt Geborgenheit und lässt seine Bewohner ruhig schlafen. Intelligente Gebäudetechnik ermöglicht es, ein Haus oder eine Wohnung rundum sicher zu machen. Mit dem Gira HomeServer 3 lassen sich Alarmanlagen, Bewegungsmelder, Rauchmelder, Glasbruch- und Windsensoren und viele andere sicherheitsrelevante Geräte intelligent miteinander vernetzen.

Registriert das System Unregelmäßigkeiten oder Gefahren, benachrichtigt es die Bewohner und leitet automatisch Gegenmaßnahmen ein. Es schaltet z. B. defekte Geräte ab, fährt bei Sturm die Markise rein oder macht bei Brandgefahr die Fluchtwege frei.

Wirtschaftlich@home

Intelligente Gebäudetechnik hilft beim Sparen. Der Gira HomeServer 3 ermöglicht ein Energiemanagement, das genau auf die Bedürfnisse der Bewohner ausgerichtet ist. So lassen sich z. B. für jeden einzelnen Raum spezielle Zeitprofile erstellen. Diese regeln, wann, wo und wie lange im Haus geheizt und gelüftet werden soll.

Registriert das System, dass niemand zu Hause ist, wird das gesamte Gebäude in einen wirtschaftlichen Stand-by-Modus versetzt. Für ein effizientes Energiemanagement lassen sich zudem sämtliche Betriebs- und Verbrauchsdaten erfassen, darstellen und analysieren.

Unterwegs@home

Alles, was innerhalb des Gebäudes möglich ist, ist auch von außerhalb möglich. Denn in Verbindung mit dem Gira HomeServer 3 ist das gesamte Gebäude auch über das Internet zu steuern. Mit dem Laptop oder anderen internetfähigen Geräten wie SmartPhone, iPhone, iPod touch oder iPad lässt sich der Zustand der Haustechnik kontrollieren und bedienen. Dann kann beispielsweise schnell geprüft werden, ob alle Geräte ausgeschaltet sind oder vergessen wurde, die Alarmanlage scharf zu schalten. Eine nachträgliche Änderung ist einfach möglich. Und droht dem Haus eine Gefahr, alarmiert das System die Bewohner per E-Mail, Anruf oder SMS.

Logikerweiterungen

Eine umfangreiche Sammlung von Logikbausteinen steht zur Verfügung, mit denen Aktionen in Abhängigkeit von Ereignissen, Messwerten etc. programmiert werden können. Ein grafischer Logikeditor vereinfacht die Programmierung. Die verschiedenen Logikbausteine können unkompliziert durch Drag-and-Drop angeordnet werden. Auch das projektübergreifende Kopieren der Elemente ist möglich und erleichtert ihren Einsatz in verschiedenen Projekten. Bereits bestehende Programmierungen in Textform können übernommen werden. Der grafische Logikeditor setzt sie automatisch in Zeichnungen um. Dabei wird die bisherige Programmierung nicht überschrieben. Beide Versionen existieren parallel.

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk