Gira Interface – einfache Bedienung von komplexen Systemen

Einfache Bedienung von komplexer Haussteuerung: Bei der Konzeption des neuen Gira Interfaces standen hohe Bedienerfreundlichkeit, schnelle Orientierung und ein visuell ansprechendes Informationsdesign im Vordergrund. Alle Funktionen, die über den Gira HomeServer 3 gesteuert werden, sind nun innerhalb von zwei Ebenen erreichbar. Den schnellen Zugriff gewährleistet eine verständliche und intuitive Menüführung.

Die Geräte, die zur Gebäudesteuerung über den Gira HomeServer 3 eingesetzt werden können, präsentieren sich nun durchgängig im einheitlich strukturierten Interface-Design, egal ob ein Gira Control 19 Client, ein Laptop, PDA oder ein SmartPhone wie z. B. das iPhone im Einsatz ist.

Die Bedienoberfläche wurde für die unterschiedlichen Bildgrößen der Medien optimiert. So ist die Benutzeroberfläche bei großen Bildschirmdiagonalen wie z. B. beim Gira Control 19 Client in drei Bereiche geteilt, was eine ausgesprochen komfortable Bedienung garantiert. Individuelle Anpassungen an die Bedürfnisse der Nutzer sind möglich im Bereich der Farbgebung und der Einbindung von individuellen Hintergrundbildern. Die Menüpunkte „Favoriten“ und „MyTouch“ berücksichtigen das jeweilige Nutzerverhalten und lassen sich individuell anpassen.

Neuer Look für HomeServer-Projekte

Der neue Look für bestehende HomeServer-Projekte ist da. Ab sofort kann im Gira Download Bereich ein Software-Paket mit dem optischen Refresh für Menüstruktur und Masken Ihrer Projekte heruntergeladen werden - kostenfrei. Nach der Registrierung steht die Datei zum Download zur Verfügung und Sie werden als Teilnehmer des Gira Abo-Service automatisch per E-Mail über weitere Updates informiert. Unter Ihrem Profil können Sie Änderungen Ihrer Daten vornehmen und die Benachrichtigungen abbestellen.

Funktions-Anzeige

Auf einen Blick sind die Geräte innerhalb eines Raumes und deren Status erkennbar. Alle Funktionen können direkt aus dieser Anzeige heraus bedient werden.

Pop-up-Fenster

Detailinformationen und Bedienelemente öffnen sich nicht in einer weiteren Ebene, sondern in einem Pop-up über der Listenansicht. Das gewährleistet eine übersichtliche Bedienung.

Favoriten

Ein Sammelbecken für die meistgenutzten Einstellungen bietet der Menüpunkt „Favoriten”. Hier können z.B. Lichtszenen oder vielgenutzte Funktionen abgelegt werden.

MyTouch

Ein individueller Startbildschirm bietet die Möglichkeit, sich ein eigenes Hintergrundbild einzurichten und zusätzlich eine häufig genutzte Funktion zentral zu platzieren.

Diagramme

Die Erfassung und Auswertung von Verbrauchsdaten funktioniert mit Hilfe von Diagrammen. Verschiedene Werte können nach Jahr, Monat, Woche, Tag und Stunde angezeigt werden.

Kameras

Mit einem Bedienschritt sehen, wer sich im Garten oder an der Toreinfahrt aufhält: Die Ansicht der verschiedenen Kameras auf dem Gelände kann aufgerufen werden.

Internetdienste

Morgens schon in Erfahrung bringen, ob der Regenschirm mit zur Tagesausrüstung gehören muss: Wetter oder Newsdienste im RSS-Format lassen sich über das Gira Interface anzeigen.

E-Mail

Mit dem Gira Interface können E-Mails abgefragt, gelesen und sortiert werden.

Musiksteuerung

Die liebsten Songs sofort parat zu haben, wenn man abends nach Hause kommt, auch das bietet die Bedienphilosophie des Gira Interfaces. Musikarchiv und Player sind direkt integriert.

Gira Controlpoint

Mit dem Gira Controlpoint wird der Loewe Multiroom Receiver Bestandteil des Gira Interface. Per Plugin an den Gira HomeServer 3 angebunden lässt er sich mit Geräten wie Gira Control 9 Client und Gira Control 19 Client bedienen.

für Bauherren und Renovierer
für Architekten
für das Elektro-Handwerk