Gira Revox Studio Salzburg

iRoom GmbH
Marc Hofer
Bayerhamerstraße 5
5020 Salzburg
Österreich
Tel.: +43(0)676 8423 69300
www.i-room.at
www.ipad-dock.at
office@i-room.at

Modernste Lösungen rund ums Wohnen präsentiert die Firma iRoom in Salzburg. Wie der Name schon vermuten lässt, verbindet deren Showroom Haus- und Multimediatechnik mit der Apple Welt. Neben Apple sind noch zwei weitere Premiummarken mit im Boot: Gira für die gesamte Gebäudetechnik sowie der Schweizer Audiospezialist Revox.

Gestaltet wurde der außergewöhnliche Showroom in der Nähe der Salzburger Altstadt von 14 Innenarchitekten. Jetzt kann dort Technik auf zwei Etagen in realem Wohnambiente erlebt und vor allem ausprobiert werden. Gemeinsam mit ihren Programmierern realisiert die Firma iRoom Komplettlösungen von komplexen Multiroom-Audiosystemen bis hin zur intelligenten Gebäudesteuerung – für ein sicheres, energieeffizientes und komfortables Wohnen. Bedienen lässt sich alles – selbstredend bei den Apple-Fans – auch von mobilen Endgeräten aus, via iPhone, iPod touch oder ganz aktuell iPad.

Der Showroom zeigt, was heute möglich ist: Das Licht vom iPhone aus dimmen, die Heizung bereits auf dem Heimweg hochfahren oder mit nur einem Knopfdruck die romantische Lieblingsmusik starten und gleichzeitig diverse Lichtszenen schalten und die Jalousien runterfahren. Die Experten im iRoom beraten ihre Kunden individuell und passen alltägliche Funktionsabläufe bei ihrer Programmierung dem tatsächlichen Bedarf an. Steuern lässt sich alles einfach von zentraler Stelle aus. Die Basis bildet das das KNX/EIB System, das alle elektrischen Komponenten im Haus verbindet, auch das Revox Multiroom System, und zwar über den Gira HomeServer. Design und Technik verbindet die von iRoom entworfene und entwickelte elegante iPad Wandhalterung. In Verbindung mit der intuitiven Bedienoberfläche Gira Interface ist das iPad nicht nur ein mobiles multifunktionelles Touchpanel, mit dem sich die gesamte Gebäudetechnik steuern lässt, sondern es kann auch als zentrales und zeitweise stationäres Bedienelement genutzt werden.

Im Showroom will die Firma iRoom nicht die kompletten Produktpaletten von Gira und Revox zeigen, vielmehr ausgewählte Produkte und Lösungen intensiv erklären und präsentieren. „So erreiche ich meine Kunden viel besser“, erklärt der Showroombesitzer Marc Hofer, „wenn sie sehen, wie sich die Technik dezent integrieren lässt, beispielsweise mit schönen Gira Touchpanels an der Wand oder hochwertigen Lederlautsprechern von Revox. Wichtig ist, dass die Besucher meines Studios die Technik emotional in einem schönen Ambiente erleben und nicht überfordert werden.“

Bereits seit mehreren Jahren pflegen Gira und Revox eine intensive Kooperation. Hochwertiges Design, zukunftsweisende Technik sowie ausgefallene Ideen und Qualitätsprodukte verbinden die beiden Hersteller. Wie das Multiroom-System funktioniert und welche Möglichkeiten sich eröffnen, wenn die Revox-Audio-Komponenten mit dem KNX/EIB-System verbunden werden, können Besucher im Gira Revox Studio im iRoom Salzburg erleben. Über den Gira HomeServer lassen sich beispielsweise bestimmte Licht- mit entsprechenden Musikszenen koppeln: Lifestyle mit hohem Prestigewert für Menschen, die ihr Zuhause genießen wollen.

Österreich

TOP