Gira Revox Studio Kitzbühel

Technique for Living - Roman Mitterer
Pass-Thurn-Str. 8
A-6370 Kitzbühel
Tel +43(0)5356-66340
Fax +43(0)5356-663404
www.romanmitterer.at
office@romanmitterer.at

In Aurach bei Kitzbühel ist der Hanneshof die erste Adresse, wenn es um modernes und intelligentes Wohnen geht. Elektromeister und System-Integrator Roman Mitterer hat einen Showroom der Extraklasse eingerichtet, in dem er seinen Kunden die neuesten Errungenschaften der modernen Gebäude-, Audio- und Videotechnik vorführt.

Alles ist so eingerichtet, als wohne hier wirklich jemand. Designermöbel machen auf dunklem Parkett eine gute Figur, der große Flatscreen-Fernseher läuft, bunte Kissen tummeln sich entlang der Sofalehne, farbiges Licht taucht die Wohnung in edle Atmosphäre. Draußen streifen die letzten Sonnenstrahlen die noch schneebedeckten Gipfel. Darunter versinkt das Tiroler Bergmassiv im nächtlichen Dunkel. Der Hanneshof in Aurach bei Kitzbühel - eine Traumlocation. Nur wohnt hier niemand.

Denn der Hanneshof ist ein Schauraum der Extraklasse. "Technique for living" nennt Roman Mitterer, Elektrotechniker und System-Integrator, seine Location schlicht: Wohn-, Schlaf- und Esszimmer, Küche, Bad, WC und Keller, die Räumlichkeiten sind großzügig und ansprechend gestaltet. Die Finesse liegt im Detail - und im Verborgenen. Denn Roman Mitterer will nicht nur eine moderne Wohnwelt, sondern die ganze Palette der intelligenten Gebäudetechnik zeigen, von der Alarmanlage bis zur Zutrittskontrolle, von den schönen Gira Schaltern und Steuerungselementen bis zu den hochwertigen Audio- und Videokomponenten von Revox.

Angefangen hat er als Ein-Mann-Unternehmen in einer Garage, erzählt Mitterer. Als Elektrotechniker mit Aufträgen, über die er heute unwillkürlich lächeln muss. Doch Reparaturen und Wartungen sind noch immer Alltag. "Das bin ich meinen Kunden schuldig", bekennt Mitterer. Seinen Traum hat er dennoch verwirklicht: Im Hanneshof hat er gemeinsam mit einem Einrichtungsberater und einem Fachmann für Bad, Fliesen und Stein eine Erlebniswelt geschaffen, in dem er Spitzenprodukte in einem hochwertigen und wohnlichen Ambiente präsentieren kann. Ansehen, anfassen, ausprobieren, nach diesem Motto können seine Kunden die funktionsfähigen Produkte in entspannter Atmosphäre testen und sich über die Möglichkeiten der modernen Elektro-, Audio- und Videotechnik informieren lassen.

Als kompetente Partner mit im Boot sind Gira und Revox, zwei starke Marken, die für Qualität, Innovation und Design stehen und sich perfekt ergänzen. Für Roman Mitterer ein Idealfall: "Durch diese Kooperation bin ich mit meinem Fachwissen gefragter denn je. Wir realisieren nicht nur komplexe Elektro-Systeme, sondern auch das Zusammenspiel mit hochwertigen Musiksystemen, die höchsten Bedienkomfort garantieren." Deshalb steht er als System-Integrator auch anderen Elektromeistern zur Verfügung. Wenn es um die Installation intelligenter Gebäudetechnik geht, berät und unterstützt Roman Mitterer den Elektrofachmann mit seinem speziellen Know-how bei KNX/EIB für die Gebäudesystemtechnik und bei Ethernet- IP Netzwerken für die Bereiche der Multimedia-Anwendungen.

Mittlerweile gilt der Hanneshof als Topadresse im In- und Ausland, die Kunden kommen nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Deutschland, Italien und Spanien - neben interessierten Endkunden auch immer mehr Architekten und Planer, die die Möglichkeiten intelligenten Wohnens einmal live erleben wollen.

Österreich

TOP