Gira Revox Studio Dornbirn

Kreil GmbH
Rathausplatz 4
6850 Dornbirn
Österreich
Tel +43(0)5572 232080
Fax +43(0)5572 232080
www.visionsforyou.com
sales@visionsforyou.com

Vorarlberg ist um eine Attraktion reicher: In Dornbirn hat Raimund Kreil sein neues Erlebnis-Fachgeschäft unter dem Motto „visions for you“ eröffnet. In erstklassigem Ambiente präsentiert er das Neuste und Feinste, was Unterhaltungselektronik und intelligente Haustechnik zu bieten haben. Mit dem Schweizer Audiospezialisten Revox und Gira, dem Systemanbieter für moderne Gebäudetechnik, zeigt er, wie sich beide Bereiche elegant verknüpfen und bedienen lassen.

Die Lage in Dornbirn ist ideal: Aus der Schweiz, vom Bodensee, von Bregenz und selbst aus Lichtenstein kommen Kunden, um sich die Produkte live anzuschauen, auszuprobieren und sich kompetent beraten zu lassen. Seit 1983 gibt es die Kreil GmbH, längst hatte der Geschäftsführer Raimund Kreil erkannt, dass sich moderne Entertainment-Lösungen am besten emotional in entsprechenden Räumlichkeiten zeigen und verkaufen lassen. So gibt es bereits seit ein paar Jahren den „Living room“ oberhalb des Stadtzentrums. „Auf 400 m² haben wir eine exklusive Wohnung eingerichtet, in der die Technik dezent integriert ist. Das spricht die Besucher sehr viel emotionaler und direkter an, als ein Katalog oder ein Regal mit zig Produkten“, erklärt Raimund Kreil. „Aber dieser Showroom kann natürlich nicht unser gesamtes Spektrum abdecken, deshalb brauchten wir noch ein Ladengeschäft, das gleichermaßen hochwertig positioniert ist.“

So ist jetzt das Erlebnis-Fachgeschäft am Rathausplatz entstanden. Auf zwei Etagen zeigt Raimund Kreil verschiedenste Produkte für individuelle Ansprüche. Ein langer schwarzer Gang mit edel inszenierten Lautsprechern und HiFi-Anlagen empfängt die Besucher. Auch in den anderen Räumen im Obergeschoss dominieren Audio- und Klanglösungen. Das Untergeschoss ist in Weiß gehalten und legt den Schwerpunkt auf Fernseh- und Videotechnik. Zwei Heimkinosäle laden zum Eintauchen in Filmwelten ein.

Die moderne Gebäudetechnik inklusive Multiroom-System läuft beinahe unsichtbar im Hintergrund, die Intelligenz dahinter liefern der Gira HomeServer bzw. der Revox M51. Über Touchpanels, Fernbedienungen oder Wand-Bedieneinheiten lassen sich unter anderem Jalousien betätigen, Lichtszenen aktivieren oder Musik auswählen. Überzeugender Vorteil: Das Revox Multiroom-System kann vollständig in die moderne Elektroinstallation von Gira integriert werden: In bis zu 32 Räume lässt sich das Audiovergnügen damit verteilen, zugegriffen wird dabei auf zentrale Audioquellen. Die Gebäudetechnik und das Multiroom-System lassen sich übrigens auch mobil von unterwegs bedienen via iPhone, iPod touch oder iPad.

Endkunden, aber auch Architekten und Planer können die funktionsfähigen Produkte in entspannter Atmosphäre testen und sich über die Möglichkeiten der modernen Elektrotechnik von Gira informieren und ausprobieren, wie intuitiv sich das Gira Interface bedienen lässt. Außerdem präsentiert Revox seine hochwertigen, im Schwarzwald gefertigten Lautsprecher – mit ihnen tauchen die Besucher in neue Klangwelten ein und genießen Soundqualität vom Feinsten. Von Echtleder-Varianten, über Einbaulösungen bis zu Lautsprechern, die mit Glas verkleidet sind, findet sich für jedes Wohnambiente das Passende. Mit dem M100 stellt Revox eine exklusive Anlage vor, die ihren Besitzer ein Leben lang begleitet: Dank seiner Modularität wächst das Audiosystem mit den Wünschen, der Wohnsituation oder dem Geldbeutel im Laufe der Jahre mit.

„Vieles hat sich seit der Firmengründung 1983 verändert, unser Qualitätsanspruch ist aber immer der gleiche geblieben“, berichtet Raimund Kreil, „deshalb setzen wir insbesondere auf europäische Hersteller, die diesen Anspruch ebenfalls an sich stellen.“

Österreich

TOP