Service
Newsroom

Herzlich Willkommen im Gira Newsroom. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um das Unternehmen auf einen Blick – von Produktneuheiten über Pressemitteilungen bis hin zu den neuesten Aktivitäten in verschiedenen sozialen Netzwerken.

Alle Pressemitteilungen und Kontakt

Healthcare

15. Sep 2017

In der Raumstation wohnen
Frauen- und Kinderklinik Gregorio Maranon in Madrid

Die Diagnose Krebs ist schlimm – für jeden. Noch schlimmer ist sie für Kinder. Zum Glück kann die Medizin inzwischen in vielen Fällen helfen. Zum Beispiel in Madrid. Dort werden in der Frauen- und Kinderklinik Gregorio Maranon krebskranke Kinder betreut und oft längere Zeit stationär behandelt. Damit sie sich in der fremden Krankenhausumgebung einigermaß wohlfühlen, hat die Stiftung Juegaterapia zwei "Raumstationen" des Unternehmens PlayOffice übergeben.

1. Jun 2015

Intelligente Gebäudetechnik im Patientenzimmer der Zukunft
Gewinn für Patienten und Personal

Medizintechnik und Behandlungsmethoden haben in den letzten Jahren sprunghafte Fortschritte erzielt. Auch das Patientenzimmer wandelt sich – längst hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Rekonvaleszenten, die sich wohlfühlen, schneller genesen. Gleichzeitig sind die Ansprüche an ein Krankenzimmer gestiegen. In einem Fachkongress gehen Architekten, Planer und Techniker der Frage nach, wie die Klinikimmobilie der nächsten Generation aussehen könnte. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die intelligente Gebäudetechnik, wie sie Gira anbietet – durch sie wird der Krankenhausaufenthalt für Patienten komfortabler, außerdem unterstützt sie das Pflegepersonal bei seinen anspruchsvollen Aufgaben. Der Fachkongress „Die Klinikimmobilie der nächsten Generation“ findet am 24. und 25. Juni 2015 in Frankfurt/Main statt, und zwar in „The Squaire“ direkt am Flughafen bzw. oberhalb des Fernbahnhofs.

12. Mai 2015

Moderne Krankenpflege
Internationaler Tag der Pflege am 12.05.2015

Der internationale Aktionstag "Tag der Pflege" wird traditionell am Geburtstag von Florence Nightingale (1820 – 1910) veranstaltet. Sie gilt als die Pionierin der modernen Krankenpflege, wie sie heute beispielhaft im Seniorenzentrum „Fischer’s“ im bayerischen Erding praktiziert wird. Dort sorgt seit Neustem ein Gira Rufsystem 834 Plus für noch mehr Sicherheit und Komfort. So lässt sich nicht nur ein Hilferuf an die Pflegekräfte absetzen, sondern gleich besprechen, worum es geht – ob schnelle Hilfe nötig ist oder etwas mündlich geklärt werden kann. Das gibt den Bewohnern ein beruhigendes Gefühl und das Personal kann besser einschätzen, an welchem Ort es wie schnell und wie dringend benötigt wird.

7. Apr 2015

Für die Zukunft ausgestattet
Gira Gebäudetechnik in der Gesundheitswirtschaft

Heute ist der Weltgesundheitstag. Die Weltgesundheitsorganisation legt dafür jährlich ein Gesundheitsthema fest. Ziel ist es, Gesundheitsprobleme ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken – Gesundheitsprobleme, die auch die Gesundheitswirtschaft bewegen. Sie befindet sich derzeit in einer Phase des Umbruchs, gerade was den Bau oder die Renovierung von Pflegeheimen betrifft. Der Ausstattungsstandard, der über Jahrzehnte gültig war, genügt heute meist nicht mehr. Dazu kommt der Druck, Pflegeeinrichtungen wirtschaftlich betreiben zu müssen – was den Einsatz von Energie betrifft, aber auch die Zahl der beschäftigten Pflegekräfte. Gira bietet hierfür moderne elektrotechnische Lösungen aus einer Hand – und optisch aus einem Guss.

24. Mär 2015

Intelligente Helfer für den Alltag
Gira auf der Messe „Altenpflege“ in Nürnberg:

Zugegeben: Wir alle reden nicht gerne über das Thema. Aber älter werden gehört zum Leben nun mal dazu. Und früher oder später brauchen wir Hilfe – in den eigenen vier Wänden oder professionell betreut. Die „Altenpflege“ ist die Leitmesse für die Pflegewirtschaft in Deutschland. Natürlich ist Gira auch in Nürnberg wieder mit einem Messestand vertreten, vom 24. bis zum 26. März 2015, Halle 001, Stand B64. Besuchen Sie uns, denn Gira hat viele Produkte und Lösungen auch für das Leben im Alter.

Populäre Tags

Facebook

18. Januar
Bald ist es wieder soweit, die Light+Building öffnet Ihre Tore und Gira ist nat...
Mehr
17. Januar
"Innovative Spitzenleistungen aus allen Bereichen der Einrichtungsbranche“ zei...
Mehr
17. Januar
Auch beim Wohnen im Alter muss nicht auf Komfort und Sicherheit verzichtet werde...
Mehr
37.452 „Gefällt mir” Angaben

Twitter

Youtube

Filme zu Lösungen und Produkten von Gira

Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach.
Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach. Das smarte Holzhaus: Klassischer Look, moderne Ausstattung ZigBee® Light Link: Licht schalten, dimmen, Lichtszenen wählen und programmieren Das Multitalent für die Gebäudetechnik - Der Gira G1 Intelligentes Hotel im Grünen: Seminar- und Freizeithotel-Anlage Große Ledder Der neue Gira G1 - Vielfalt in der Gebäudetechnik Klare Formensprache, natürliche Materialien Natürlichkeit entdecken und begreifen Formvollendung in Perfektion Intelligente Lösungen von Gira Intelligente Gebäudetechnik von Gira G1 - Das Multitalent für die Gebäudetechnik KNX per iPhone und iPad steuern - Kinderleicht, mit intelligenter Gebäudetechnik Intelligente Gebäudtetechnik von Gira Sehen wer vor der Tür steht Der neue Gira Rauchwarnmelder Dual Q schützt doppelt Intelligente Gebäudetechnik steuern, von zuhause und unterwegs Keyless In für schlüssellosen Zugang zum Haus Gira Unterputz-Radio Gira Touchdimmer Connected Comfort - Wie ein perfekter Tag beginnt Connected Comfort - Wie sich nach Hause kommen anfühlt Connected Comfort - Wie kleine Entdecker zu Hause sicher sind Connected Comfort - Wie schon das Kochen zum Genuss wird Connected Comfort - Wie das Haus verlassen ein sicheres Gefühl gibt Connected Comfort - Wie Wellness pur neue Energie bringt Connected Comfort - Wie der Alltag Pause macht The smart wooden house

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Bauherren und Endkunden
Architekten
Elektro-Handwerk
Elektroplaner
Fachgroßhandel
Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

ZIP 15.908 Kb

Gira Control 9 Client 2
Anpassung der HS-Experten-Software zur Verwendung mit dem Gira Control 9 Client 2.

PDF 2.684 Kb

Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Technische Dokumentation.

PDF 1.368 Kb

Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Gebrauchsanleitung.

weitere Downloads

Stellenangebote

weitere Stellenangebote

Messetermine

imm, Köln
15.01-21.01.18

ALTENPFLEGE, Hannover
06.03-08.03.18

light + building, Frankfurt
18.03-23.03.18

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Service

TOP