FAQ

Ist der Anschluss nach FTZ 123 D12 an entsprechende Telefonanlagen über TFE-Adapter möglich?

Antwort

Eine gängige Möglichkeit, über die Telefon-Anlage Türrufe und Türöffnung zu verwalten, stellen sogenannte TFE-Adapter dar.

TFE steht hier für Tür-Freisprecheinrichtung.

Ein Anschluss nach FTZ 123 D12 an entsprechende Telefonanlagen über TFE-Adapter möglich ist mit dem TK-Gateway nicht möglich. Das TKS-TK-Gateway stellt für Telefonanlagen ein Standard-Telefon dar und muss zwingend auch so in der Telefonanlage konfiguriert werden. Wird dieser Hinweis nicht berücksichtigt und eventuell ein TFE-Adapter konfiguriert, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Im Bild finden Sie eine kurze Beschreibung der bekannten TFE-Schnittstellen.

Produkt

TKS-TK-Gateway
Artikelnummer: 1290 00

Bild 01

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.