FAQ

Ist der Automatikschalter REG in einer Treppenhaussparschaltung einsetzbar?

Antwort

Der Automatikschalter REG kann nur in einer Treppenhaus-Sparschaltung (Bild 1) eingesetzt werden, wenn die gesammte Schaltung angepasst wird (siehe Bild 2). Durch die Anpassung ist es nicht möglich, die Zuleitung in das Treppenhaus für weitere Geräte zu nutzen. Ein "Umklemmen" vor Ort ist nicht nötig.

Achtung: Nach einer Anpassung der Schaltung muss die Anlage geprüft werden, bevor sie in Betrieb genommen werden kann.

Bild 1: Schaltbild der Sparschaltung.

Bild 2: Anpassung der Sparschaltung.

Produkt

Automatikschalter REG Automat
Artikelnummer: 0829 00

Bild 01

Bild 02

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.