Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Service
Elektroplaner

Referenzen

20. Mai 2018

Hotel Topazz
Markante Fassade mitten in Wien

Auf einem 153 m² kleinen Grundstück wurde in 16 Monaten Bauzeit das Design-Hotel Topazz in bester Wiener Innenstadtlage errichtet: zwischen Hoher Markt und Lugeck, in unmittelbarer Nähe des Stephansplatzes. Mit seiner markanten, dunkelbraunen, leicht schimmernden Fassade und den ovalen Fenstern hebt sich der Bau deutlich von den Nachbarhäusern ab, die Fenster öffnen sich wie Augen zur Stadt. Bei diesem prächtigen Gebäude kam zudem ein KNX System mit einem Gira HomeServer zum Einsatz.

Mehr zum Hotel Topazz in Wien

2. Nov 2017

Modern, intelligent und energieeffizient
Das etwas andere Holzhaus

Im Oberbergischen Land steht ein Holzhaus der modernen Art: architekten-like in Schwarz, schnörkellos mit klarer Geometrie, energieeffizient und smart bis ins Detail. Obwohl kostenbewusst gebaut, fällt es nicht nur optisch ins Auge, sondern ist auch technisch herausragend: Ein KNX System vernetzt die Gebäudetechnik, die mit ihren Automatikfunktionen für jede Menge Komfort sorgt, die Sicherheit für Haus und Grund erhöht und dabei hilft, Energie clever und sparsam einzusetzen. In Summe ist ein wohngesundes, energetisch vorbildliches KfW-Effizienzhaus 55 entstanden.

Mehr zu dem etwas anderen Holzhaus

1. Okt 2017

Ernährungsbewusst
Dr. Schär in Burgstall, Südtirol

Das Unternehmen Dr. Schär geht auf das Jahr 1922 zurück, als der Innsbrucker Arzt Dr. Anton Schär in Zusammenarbeit mit dem Bozener Unternehmer Gottfried Untertrifaller Kindernahrung herzustellen begann. Dr. Schär ist mittlerweile ein Südtiroler Hersteller von Produkten für besondere Ernährungsbedürfnisse. Im Zentrum heute: glutenfreie Produkte.

Mehr zum Firmengebäude von Dr. Schär

29. Sep 2017

Markant
Hotel Dorint An der Messe Köln

Direkt gegenüber dem Messeeingang Ost und in unmittelbarer Nachbarschaft der Köln Arena liegt das Hotel Dorint "An der Messe Köln" im Stadtteil Deutz. Und Deutz hat inzwischen einiges zu bieten: diverse Veranstaltungen in der LANXESS Arena, für die Kölner Haie eines der modernsten Eishockeyzentren Europas sowie den Panoramablick von KölnTriangle auf die Domstadt.

Mehr zum Hotel Dorint "An der Messe Köln"

25. Sep 2017

Exklusive Villa
The Mansion in München Grünwald

Die luxuriöse Villa The Mansion liegt in bester Villenlage von Grünwald, einer noblen und internationalen Gemeinde im Süden von München mit einer perfekten Infrastruktur. Ursprünglich gebaut hat sie ein Unternehmer in den 1970er Jahren. Erworben hat sie nun ein Profifußballer von seinem ehemaligen Fußballerkollegen Zvjezdan Misimovic. Er ist heute Gesellschafter bei der ausführenden Firma "M10 Wohnbau".

Mehr zur Villa The Mansion

17. Sep 2017

Beispielhaft
Deutsche Schule in Madrid

Bereits 1896 gegründet, ist die Deutsche Schule Madrid eine der ältesten deutschen Auslandsschulen. Das Berliner Büro Grüntuch Ernst Architekten konnte schon 2009 den Wettbewerb für einen Neubau für sich entscheiden. Entstanden ist ein Gebäude für Kindergarten, Grundschule und Gymnasium für ungefähr 300 Kindergartenkinder und 1.500 Schüler. Bauherr des 65-Millionen-Projekts ist das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.

Mehr zur Deutschen Schule in Madrid

13. Sep 2017

Palette als Allrounder
Palettenhaus in Wien

Jeder möchte doch ein bisschen anders wohnen als alle anderen. Geht, ist aber meist teuer. Gar nicht teuer und sehr anders ist das Palettenhaus in Wien. Entstanden ist es im Rahmen des Wettbewerbes gau:di (European Student Competition on Sustainable Architecture), realisiert haben es die Gregor Pils und Andreas Claus Schnetzer, die beiden Gewinner. Das Besondere dabei: Fassaden-, Decken- und Wandelemente bestehen aus gebrauchten Euro-Paletten. Das Schöne dabei: Das Palettenhaus erfüllt auch hohe Ansprüche an Wohnkomfort. Und birgt noch manch andere Überraschung …

Mehr zum Palettenhaus in Wien

7. Sep 2017

Mitten in der Metropole
Lindner Hotel Am Ku’damm in Berlin

In idealer Lage direkt am Ku‘damm in Berlin liegt das 4 Sterne Lindner Hotel. Shoppingbegeisterte kommen ebenso auf ihre Kosten wie kulturell Interessierte. Urlauber können das Auto stehen lassen und mit der nahegelegenen U-Bahn fahren, um Berlin zu besichtigen. Beim Schalterprogramm fiel die Entscheidung auf die Serie Gira E2.

Mehr zum Hotel Lindern Berlin

8. Jun 2017

Intelligent Wohnen an der Pegnitz
Mehrfamilienhäuser am Pegnitzufer Nürnberg

In Nürnberg-Schniegling am Ufer der Pegnitz entstanden 55 neue Eigentumswohnungen. Die P&P Gruppe Bayern sanierte dazu ein Bestandsgebäude und errichtet daneben drei neue Mehrfamilienhäuser. Großen Wert legt der Bauträger auf eine hochwertige Innenausstattung. Die Musterwohnung zeigt mit einem KNX System, wie intelligentes Wohnen heute aussieht: komfortabel, sicher, energieeffizient.

Mehr zum Wohnen am Pegnitzufer

3. Mai 2017

Hotel Stadthaus Arnstadt
Behutsamer Umgang mit dem Bestand

Das Hotel Stadthaus Arnstadt ist ein individuelles kleines Stadthotel mit Charme. "Übernachten im Denkmal" – unter diesem Motto ist das Hotel der ideale Ausgangspunkt, um die kulturelle und touristische Vielfalt Thüringens zu entdecken: Gotha, Erfurt und Weimar oder der Thüringer Wald ist nur ein Katzensprung entfernt. Das Hotel besteht aus zwei historischen Gebäuden mit jeweils eigener Geschichte.

Mehr zum Hotel Stadthaus Arnstadt

Elektroplaner

TOP