Service
Elektroplaner

Modernisieren

29. Mär 2017

Zurück in die Zukunft
Altbau mit KNX nachgerüstet

Das Smart Home ist heute in aller Munde. Was nur wenige wissen: Auch ein Altbau lässt sich mit Intelligenz nachrüsten. Die Gelegenheit dazu bietet sich, wenn ohnehin eine Renovierung ins Auge gefasst wird. Die Onlineplattform stylepark.de war jetzt dabei, als ein Altbau aus den 50er Jahren in die Zukunft geholt wurde. Mit einem KNX System, einem Gira HomeServer und ganz vielen Produkten von Gira für ein intelligentes neues altes Zuhause.

Mehr zu der Renovierung auf Stylepark

9. Okt 2016

Intelligentes Hotel im Grünen
Hotelpark Große Ledder

Im Herzen des Bergischen Landes liegt in einem 50 Hektar großen Waldgebiet die idyllische Seminar- und Freizeithotel-Anlage Große Ledder. In elf ganz individuell gestalteten und über die hügelige Landschaft verteilten Häusern finden sich 91 komfortable Zimmer und 13 lichtdurchflutete Konferenzräume mit moderner Medientechnik. Betreiber ist die Bayer Gastronomie. Seit 2008 werden die Häuser schrittweise modernisiert und nach Bedarf umgebaut. Intelligente Gebäudetechnik und eine KNX-Vernetzung unterstützen bei der zentralen Verwaltung der voneinander separierten Räumlichkeiten. Sie helfen zudem deutlich, Energie zu sparen und sorgen für höchsten Komfort sowie Wiedererkennungswert bei den Hotelgästen.

Mehr

5. Okt 2016

Neue Studie
Zwei Drittel der Deutschen wünschen sich ein Smart Home

Es ist ja kein Geheimnis: Wir sind bekennende Smart Home-Fans. Und freuen uns darüber, wenn auch andere Branchen unsere Begeisterung teilen und darüber berichten, wie beispielsweise der „SolarServer. Das Internetportal zur Sonnenenergie“. Hier wurde jüngst die Studie „Wohneigentum und Baufinanzierung“ veröffentlicht, die das IMWF – Institut für Management- und Wirtschaftsforschung“ im Auftrag der PSD Bank Nord im Hamburg durchgeführt hat. Ergebnis: Durchschnittlich 65 Prozent der Bundesbürger wünscht sich ein Zuhause mit vernetzter und intelligenter Technik – und wollen in den nächsten fünf Jahren in einem Smart Home leben.

Mehr

8. Sep 2016

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden!

Alle kennen den Begriff "Smart Home". Jeder Bauherr oder Renovierer weiß ein bisschen was über intelligente Gebäudetechnik. Doch was leistet sie konkret? Wir gehen dieser Frage anhand von einigen Begriffen nach. Heute am Beispiel "Sicherheit".

Mehr

15. Aug 2016

Lutherarchiv Eisleben
Gelungene Symbiose

Nach 30 Monaten Bauzeit ist das Lutherarchiv-Haus in Eisleben – Geburts- und Sterbeort Martin Luthers – eröffnet worden: rechtzeitig vor dem 500. Reformationsjubiläum in 2017. Für das Bauvorhaben standen insgesamt 1,45 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel stammen aus dem Investitionsprogramm "Nationale UNESCO-Welterbestätten" des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie vom Land Sachsen-Anhalt.

Mehr

1. Feb 2016

Intelligente Bedienzentrale Gira G1 - Jetzt auch für WLAN
Ideal für die Nachrüstung

Der Gira G1 ist das neue kompakte und optisch ansprechende Raumbediengerät für das KNX System. Sämtliche Funktionen werden dabei über IP realisiert. Jetzt lässt sich der Gira G1 auch drahtlos über WLAN an die Gebäudetechnik anbinden – ganz wie es die Situation im Gebäude erfordert.

Mehr

25. Sep 2015

Klare Formen, offenes Wohnen
Leben mit modernster Unterhaltungs- und Gebäudetechnik

In einem Kurort im Teutoburger Wald hat eine Familie ihr Zuhause in einen hellen, offenen Wohntraum verwandelt. Der Ziegelbau aus den 80er Jahren war nicht nur in die Jahre gekommen, sondern vor allem für die vier Bewohner zu eng geworden. Daher entschloss sich die Familie, ihr Zuhause nicht nur zu renovieren, sondern auch großzügig anzubauen. Kombiniert mit intelligenter Gebäudetechnik und Unterhaltungselektronik bietet das Haus heute höchsten Komfort, hellen Raum zum Leben und maximale Sicherheit.

Mehr

23. Jun 2015

Datenschutz und Datensicherheit im Smart Home
Mit Beratung Vertrauen aufbauen

Die Welle ist heftig und ganz sicher noch nicht vorbei: In den Medien kochte das Thema „Datenschutz und Datensicherheit im Smart Home“ hoch. Zeitungsartikel und verschiedene Fernsehbeiträge erweckten dabei den Eindruck, dass jeder nur halbwegs begabte Hacker ruckzuck ins vernetzte Haus eindringen und dort sein Unwesen treiben kann. Bauherren und Hausbesitzer sind verunsichert. Ihre häufigste Frage: Wie schütze ich mein Heim effektiv? Darauf gibt Gira eindeutige Antworten. Jeder clevere Elektromeister sollte diese kennen. Denn so kann er seine Kunden sicher und souverän beraten und letztlich Vertrauen aufbauen.

Mehr

19. Mai 2015

Komfortable Steuerung im Heimnetzwerk
Gira eNet Mobile Gate

Wer möchte das nicht: Wohnen mit intelligenter Gebäudetechnik ohne umfangreichen und kostspieligen Installationsaufwand? Vor allem dann, wenn man gerade in seine Traumaltbauwohnung gezogen ist! Will da jemand wirklich die Wände aufreißen? Definitiv nein! Speziell dafür haben wir Gira eNet entwickelt, das neue bidirektionale Funk-System für die smarte Vernetzung und Steuerung der Haustechnik. Und das kann jetzt noch mehr: Mit dem Gira Mobile Gate ist nun der Zugriff auf das gesamte System auch im Heimnetzwerk möglich – via WLAN.

Mehr

7. Apr 2015

Für die Zukunft ausgestattet
Gira Gebäudetechnik in der Gesundheitswirtschaft

Heute ist der Weltgesundheitstag. Die Weltgesundheitsorganisation legt dafür jährlich ein Gesundheitsthema fest. Ziel ist es, Gesundheitsprobleme ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken – Gesundheitsprobleme, die auch die Gesundheitswirtschaft bewegen. Sie befindet sich derzeit in einer Phase des Umbruchs, gerade was den Bau oder die Renovierung von Pflegeheimen betrifft. Der Ausstattungsstandard, der über Jahrzehnte gültig war, genügt heute meist nicht mehr. Dazu kommt der Druck, Pflegeeinrichtungen wirtschaftlich betreiben zu müssen – was den Einsatz von Energie betrifft, aber auch die Zahl der beschäftigten Pflegekräfte. Gira bietet hierfür moderne elektrotechnische Lösungen aus einer Hand – und optisch aus einem Guss.

Mehr

Elektroplaner

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok