Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Service
Elektroplaner

Innovationen

15. Mär 2016

Neues von der Light+Building
Gira E3: Fortsetzung der Erfolgsgeschichte

Schöne Schalter braucht das Land! Und Gira liefert: Mit dem Programm E3 wird die Serie außergewöhnlich ansprechender Schalterprogramme fortgeführt. Im Kontrast zur geradlinigen, formstrengen Linie E2 setzt Gira E3 jedoch ganz bewusst auf eine weiche Formensprache. Sanft abgerundete Konturen sowie die Soft-Touch-Oberflächen der Deckrahmen geben der modernen Gebäudetechnik ein ebenso zeitgemäßes wie sympathisches Gesicht. Dazu passt die eigenständige Farbwelt der Deckrahmen: eine exklusive Kollektion dezenter und warmer Grau- und Brauntöne. Und weil auch Gira E3 für das System 55 entwickelt wurde, bietet es schon heute mehr als 300 Funktionen der intelligenten Gebäudetechnik.

Mehr

15. Mär 2016

Neues von der Light+Building
Gira KNX RF System: Einfache Verkabelung, bequem nachzurüsten

Leitungsgebundene Bussysteme wie KNX haben Vorteile, wenn es um anspruchsvolle Lösungen in der Gebäudetechnik geht. Unabdingbare Voraussetzung dafür ist eine exakte Planung – nachträgliche Erweiterungen des Systems waren bislang aufwendig und entsprechend teuer. Mit dem Gira KNX RF System ändert sich das. Denn damit lassen sich bereits installierte Anlagen einfach nachrüsten, ohne dass Wände aufgestemmt werden müssen. Dabei bildet der KNX RF/TP Medienkoppler die Brücke zwischen der verdrahteten KNX TP Installation und ihrer drahtlosen Erweiterung mit KNX RF.

Mehr

14. Mär 2016

Neues von der Light+Building
Gira X1: Gebäudetechnik mobil steuern

Sehen, wer zu Hause ist, Licht ein-/ausschalten, Wohlfühltemperatur einstellen – zu Hause und aus der Ferne. Der neue Gira X1 ermöglicht die Visualisierung und Automatisierung eines Einfamilienhauses. Seine kompakte Bauform sowie seine Hutschienenmontage ermöglichen eine schnelle und platzsparende Installation.

Mehr

13. Mär 2016

Neues von der Light+Building
Gira G1 mit WLAN und 22 Sprachen

Zugegeben: Ganz neu ist der Gira G1 ja er nicht – dem Fachhandwerk ist er bereits als die kompakte, leistungsstarke und vielseitig nutzbare Bedienzentrale für das KNX System bekannt. Und hat dafür von allen Seiten großes Lob eingeheimst. Doch Gira ruht sich ja bekanntlich nicht auf den besagten Lorbeeren aus – und hat den G1 weiterentwickelt. Neu auf der Light+Building: Das Gerät lässt sich nun auch drahtlos über WLAN an die Gebäudetechnik anbinden, ganz wie es die Situation erfordert. Außerdem ist der G1 „international“ geworden, denn die Benutzeroberfläche stellt jetzt 22 Sprachen bereit.

Mehr

13. Mär 2016

Neues von der Light+Building
Zwei neue Online-Dialogplattformen

Gira unterstützt den Elektromeister nicht nur mit zahlreichen neuen, intelligenten und optisch ansprechenden Produkten, sondern auch durch diverse Marketingaktivitäten. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung, die vor dem Elektrohandwerk nicht haltmacht, präsentiert Gira auf der Light+Building eine neue Digitalstrategie, von der das Fachhandwerk profitiert. Dazu wurden zwei neue Online-Dialogplattformen ins Leben gerufen: Speziell an das Fachhandwerk richtet sich die Gira Community. An einen breiten Interessentenkreis richtet sich dagegen das neue Online-Magazin G-Pulse.

Mehr

1. Feb 2016

Intelligente Bedienzentrale Gira G1 - Jetzt auch für WLAN
Ideal für die Nachrüstung

Der Gira G1 ist das neue kompakte und optisch ansprechende Raumbediengerät für das KNX System. Sämtliche Funktionen werden dabei über IP realisiert. Jetzt lässt sich der Gira G1 auch drahtlos über WLAN an die Gebäudetechnik anbinden – ganz wie es die Situation im Gebäude erfordert.

Mehr

30. Jan 2016

Gira Präsenz- und Bewegungsmelder 360° AP
Automatisierte Beleuchtung rundum

Die Light+Building naht mit Riesenschritten und allmählich bekommen auch wir den Tunnelblick: fixiert auf den 13. März, wenn in Frankfurt endlich die Tore öffnen zur Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik. Damit uns bis dahin nicht langweilig wird, haben wir den Gira Präsenz- und Bewegungsmelder 360° AP auf den Markt gebracht. Er garantiert eine automatisierte Beleuchtung rundum – was uns auch gegen zu viel Tunnelblick hilft.

Mehr

1. Mär 2015

Jetzt bestellen oder downloaden:
Broschüre Gira Esprit Linoleum Multiplex

Nichts geht über das Original: Die neue Schalterserie Gira Esprit Linoleum Multiplex ist optisch und haptisch ein Genuss! Die Rahmenoberflächen aus Linoleum in sechs ausdrucksstarken Farben bringen jeden zum Schwärmen, der Naturmaterialien liebt und sich gerne damit einrichtet. Wer einen Vorgeschmack bekommen möchte, bestellt einfach die aktuelle Broschüre zu Gira Esprit Linoleum Multiplex.

Mehr

Elektroplaner

TOP