Service
Newsroom

Herzlich Willkommen im Gira Newsroom. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um das Unternehmen auf einen Blick – von Produktneuheiten über Pressemitteilungen bis hin zu den neuesten Aktivitäten in verschiedenen sozialen Netzwerken.

Alle Pressemitteilungen und Kontakt

eNet

17. Okt 2017

Smart Up Your Life
Smarte Lichttechnik

Für viele ist ein Smart Home einfach cool. Dabei wird oft übersehen, dass ein intelligentes Gebäude ganz praktische Nutzanwendungen bietet. So erhöht die Technik den Wohnkomfort, sorgt für mehr Sicherheit, einen sparsamen Energieverbrauch und bietet älteren und bewegungseingeschränkten Menschen die Möglichkeit, lange und selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Eine smarte Lichtsteuerung trägt zu allen diesen Aspekten etwas bei.

15. Okt 2017

Smart Up Your Life
Smarte Verschattung

Auf der Wunschliste beim Smart Home steht ein höherer Wohnkomfort ganz oben. Aber was ist überhaupt Wohnkomfort? Nehmen wir beispielsweise die Jalousien: In jedem Zimmer, an jedem Fenster müssen sie täglich manuell hochgezogen und abends wieder heruntergelassen werden. Echter Komfort sieht anders aus. Mit einem Bussystem kann man diese Arbeit einer automatisierten Jalousiesteuerung überlassen. Sie führt die entsprechenden Aktionen zuverlässig zu den einprogrammierten Uhrzeiten durch. Das spart Zeit und Kraft für den Tag.

11. Okt 2017

Smart Up Your Life
Smarte Sanierungen

Wer über das Smart Home spricht oder schreibt, meint damit oft Neubauten. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn auch Bestandsgebäude können "smart" gemacht, also mit intelligenten Gebäudefunktionen nachgerüstet werden. Sie garantieren den Bewohnern mehr Wohnkomfort, höhere Sicherheit und einen bewussten Umgang mit Energieressourcen. Und wer weit vorausschaut, kann smarte Technik auch dazu einsetzen, im Alter oder bei körperlichen Einschränkungen möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

9. Okt 2017

Smart Up Your Life
Kabelgebundene oder funkbasierte Bussysteme?

In unserem vorherigen Beitrag "Smart Up Your Life" hatten wir die Bedeutung der Planung der Gebäudeautomation durch den Elektrofachmann betont und dabei auch schon den Unterschied zwischen einem kabelgebundenen und einem funkbasierten Bussystem angesprochen. Kabel und Funk haben Vor- und Nachteile, je nach angestrebter Lösung. Ein kabelgebundenes System empfiehlt sich generell für den Neubau, Funk eher für die Renovierung. Allerdings gibt es noch eine Reihe weiterer Unterscheidungen.

7. Okt 2017

Smart Up Your Life
Planung einer zukunftssicheren Elektroinstallation

Smart-Home-Anwendungen sind nicht nur "in", sondern inzwischen beim Verbraucher angekommen. Es geht nicht mehr bloß um Gadgets. Vielmehr hält die Digitalisierung und Vernetzung der Gebäudetechnik Einzug in die eigenen vier Wände. Wer sich ein Smart Home bauen oder sein Zuhause "smart" renovieren will, sollte deshalb unbedingt eine zukunftssichere Elektroinstallation planen. Voraussetzung dafür ist ein Gespräch mit dem dafür zuständigen Planer: dem Elektrofachmann.

23. Aug 2017

Gira heute
Gebäudetechnik

Neben den Schalterprogrammen und dem Türkommunikations-System ist die Gebäudetechnik der dritte und jüngste, aber rasant wachsende Unternehmensbereich von Gira. Angefangen hat alles im Jahr 1990, als sich führende Unternehmen aus der Elektrobranche zusammenschließen, um gemeinsam eine Idee zu verwirklichen …

13. Aug 2017

Wie wird mein Home smart?
Tipps für die intelligente Gebäudetechnik

Wer heute ein Smart Home plant, tut gut daran, sich vorab vom Fachmann beraten zu lassen: vom Elektromeister oder einem System-Integrator. Trotzdem kann es nicht schaden, sich im Vorfeld einige Gedanken zur intelligenten Gebäudetechnik zu machen und zentrale Fragen für sich selbst zu beantworten. Der Elektrofachmann findet dafür dann passende und sinnvolle Lösungen.

30. Okt 2016

German Design Award für das Gira eNet Mobile Gate
Ausgezeichnetes Design

Die Designprofis vom Rat für Formgebung verleihen jährlich die German Design Awards. Einen solchen hat Gira soeben in der Kategorie „Excellent Product Design – Building“ bekommen: für das Gira eNet Mobile Gate. Damit ist ein Zugriff auf das gesamte bidirektionale Funksystem Gira eNet im Heimnetzwerk möglich – via WLAN. Eine App auf dem Endgerät erlaubt die Steuerung der eigenen Haustechnik mittels IP-Technologie. Das Interface auf dem Smartphone zeigt die Geräte des eNet-Systems an und gestattet die intuitive Bedienung sämtlicher Funktionen. Gestaltet wurde das Gira eNet Mobile Gate von „schmitz Visuelle Kommunikation“ (Prof. Hans Günter Schmitz, David Conrad und Andreas Probsdorfer).

18. Jul 2016

Gira eNet oder Gira KNX in der Renovierung
Welches Bussystem ist das richtige?

Wer renoviert, will manchmal nur die eigenen vier Wände verschönern, in anderen Fällen aber komplett neu gestalten und grundlegend umbauen. Fast immer steht der Wunsch nach höherem Wohnkomfort und mehr Sicherheit auf der Liste ganz oben, nicht selten auch ein effizienteres Energiemanagement des Gebäudes. All das lässt sich mit Bussystemen realisieren. Grundsätzlich kann sich der Renovierer zwischen einem leitungsgebundenen und einem funkbasierten System entscheiden – Gira bietet beide an. Im ersten Fall empfiehlt sich ein KNX System, das sich in den letzten 25 Jahren als weltweit gültiger Standard etabliert hat. Für Funk-Lösungen stellt Gira eNet zur Verfügung. Aber welches der beiden kommt für die Renovierung infrage?

10. Jul 2016

"Smart Home"
Was steckt eigentlich hinter dem Begriff?

Jeder spricht vom "Smart Home". Das ist gut so! Und fast jeder will ein "Smart Home" haben oder bauen. Das ist noch besser! Doch was ist damit eigentlich gemeint? Wer genau hinhört, erkennt schnell, dass darin ganz viele Facetten anklingen. Was also steckt hinter dem Begriff "Smart Home"?

ältere News

Populäre Tags

Facebook

18. Januar
Bald ist es wieder soweit, die Light+Building öffnet Ihre Tore und Gira ist nat...
Mehr
17. Januar
"Innovative Spitzenleistungen aus allen Bereichen der Einrichtungsbranche“ zei...
Mehr
17. Januar
Auch beim Wohnen im Alter muss nicht auf Komfort und Sicherheit verzichtet werde...
Mehr
37.452 „Gefällt mir” Angaben

Twitter

Youtube

Filme zu Lösungen und Produkten von Gira

Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach.
Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach. Das smarte Holzhaus: Klassischer Look, moderne Ausstattung ZigBee® Light Link: Licht schalten, dimmen, Lichtszenen wählen und programmieren Das Multitalent für die Gebäudetechnik - Der Gira G1 Intelligentes Hotel im Grünen: Seminar- und Freizeithotel-Anlage Große Ledder Der neue Gira G1 - Vielfalt in der Gebäudetechnik Klare Formensprache, natürliche Materialien Natürlichkeit entdecken und begreifen Formvollendung in Perfektion Intelligente Lösungen von Gira Intelligente Gebäudetechnik von Gira G1 - Das Multitalent für die Gebäudetechnik KNX per iPhone und iPad steuern - Kinderleicht, mit intelligenter Gebäudetechnik Intelligente Gebäudtetechnik von Gira Sehen wer vor der Tür steht Der neue Gira Rauchwarnmelder Dual Q schützt doppelt Intelligente Gebäudetechnik steuern, von zuhause und unterwegs Keyless In für schlüssellosen Zugang zum Haus Gira Unterputz-Radio Gira Touchdimmer Connected Comfort - Wie ein perfekter Tag beginnt Connected Comfort - Wie sich nach Hause kommen anfühlt Connected Comfort - Wie kleine Entdecker zu Hause sicher sind Connected Comfort - Wie schon das Kochen zum Genuss wird Connected Comfort - Wie das Haus verlassen ein sicheres Gefühl gibt Connected Comfort - Wie Wellness pur neue Energie bringt Connected Comfort - Wie der Alltag Pause macht The smart wooden house

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Bauherren und Endkunden
Architekten
Elektro-Handwerk
Elektroplaner
Fachgroßhandel
Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

ZIP 15.908 Kb

Gira Control 9 Client 2
Anpassung der HS-Experten-Software zur Verwendung mit dem Gira Control 9 Client 2.

PDF 2.684 Kb

Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Technische Dokumentation.

PDF 1.368 Kb

Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Gebrauchsanleitung.

weitere Downloads

Stellenangebote

weitere Stellenangebote

Messetermine

imm, Köln
15.01-21.01.18

ALTENPFLEGE, Hannover
06.03-08.03.18

light + building, Frankfurt
18.03-23.03.18

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Service

TOP