Service
Newsroom

Herzlich Willkommen im Gira Newsroom. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um das Unternehmen auf einen Blick – von Produktneuheiten über Pressemitteilungen bis hin zu den neuesten Aktivitäten in verschiedenen sozialen Netzwerken.

Alle Pressemitteilungen und Kontakt

System-Integrator

4. Dez 2017

Tipps vom Profi
System-Integrator Klaus Geyer zur Fehlervermeidung bei KNX-Anlagen

Was macht eigentlich ein System-Integrator, wenn er gerade mal keine KNX-Anlagen plant oder parametriert? Er schreibt ein Buch. Natürlich nicht irgendeins, sondern genau über dieses Thema. "KNX-Anlagen. Fehlervermeidung bei Planung und Installation" heißt es und ist im VDE Verlag erschienen. Der Anlass für dieses Buch ist ein leidiges Problem, das in der Wirklichkeit bedauerlicherweise recht häufig auftritt. Es handelt sich um Planungsfehler, die den späteren Betrieb der KNX-Anlage einschränken oder sogar unmöglich machen. Wie viele System-Integratoren wird auch Klaus Geyer dann oft um Hilfe gebeten, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Um diese "in den Brunnen gefallenen Kinder" künftig zu vermeiden, hat Klaus Geyer sein Buch geschrieben.

Systematisch werden die wesentlichen Punkte abgehandelt: Vorbereitung, Analyse des Nutzerverhaltens, die Unterschiede zwischen Wohn- und Zweckbauten, das Kundengespräch, das Raumbuch, die Schnittstellen und vieles mehr. Eine Anleitung vom Profi – für solche, die es werden wollen. Eine Illusion nimmt uns Klaus Geyer aber schon im Vorwort: sein Buch kann kein verbindlicher Leitfaden zur perfekten Planung sein. Aber immerhin eine Anregung, das eigene Tun zu überdenken. Denn das eigene Handeln ist KNX recht ähnlich: "Es kommt darauf an, was man daraus macht." Genau!

Übrigens: zu viel Freizeit und Langeweile hat Klaus Geyer definitiv nicht. Dazu plant er einfach zu viele KNX Lösungen auch mit Systemen und Produkten von Gira. Er hat sich für dieses Buch die Zeit woanders abgezwackt. Schon deshalb gebührt ihm unser Respekt und Dank!

25. Aug 2017

Gira heute
Gewerkeübergreifende Vernetzung

Neben den klassischen Produktfeldern zu Schaltern, Türkommunikation und Gebäudetechnik widmet sich Gira seit Jahren verstärkt der gewerkeübergreifenden Vernetzung. Wichtig hierbei sind die Gira-Studio-Partner, die System-Integratoren, kurz SI genannt, und der neue Wohnstandard "Connected Comfort".

27. Feb 2017

Smarte Doppelhaushälfte
Intelligente Haustechnik, flexibel und zukunftsfähig

Lange wurde intelligente Gebäudetechnik als Spielerei und Luxus abgetan. Heute lässt sich eine KNX Installation auch mit normalem Budget realisieren. Die Vernetzung sorgt für Sicherheit und Komfort im Haus und hilft dabei, Energie zu sparen. In Erlangen ist so eine clevere Doppelhaushälfte entstanden, mit einer Basis-Installation, die alle wichtigen Grundfunktionen abdeckt, die sich aber jederzeit den Bedürfnissen anpassen und nachträglich aufrüsten lässt.

22. Feb 2017

Lauswiesenhalle Schorndorf-Haubersbronn
Gewinner in Sachen Effizienz

Mit ihrer Lauswiesenhalle kann das schwäbische Schorndorf-Haubersbronn optimistisch in die Zukunft blicken: Die 1.466 qm große Sporthalle in Holzbauweise und Passivhausstandard ist schon jetzt ein Sieger, was Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit betrifft. Allein mit der cleveren Vernetzung aller haustechnischen Gewerke können bis zu 35% der herkömmlichen Betriebskosten eingespart werden. Zudem muss der Betreiber seltener persönlich vor Ort sein, da Störmeldungen automatisch übermittelt und offenstehende Fenster und Türen aus der Ferne erkannt werden. Verantwortlich für Konzeption und Ausführung der Elektroinstallation und Gebäudeautomation zeichnete Schlotz Gebäudetechnik aus Schorndorf, die mit ihrem durchdachten Projekt den Gira System-Integratoren Award 2014 in der Kategorie "Technische Detaillösung" gewonnen hat und für den Energieeffizienzpreis 2014 des ZVEH/ZVEI nominiert wurde.

21. Feb 2017

Weißer Würfel im Grünen
Einfamilienhaus mit Raumvolumen und modernster Gebäudetechnik

Zugegeben – der Bauplatz hatte Seltenheitswert: Direkt davor liegt ein Naturschutzgebiet, das einen unverbaubaren Blick ins Grüne garantiert, rückwärtig zieht sich ein Wäldchen mit altem Baumbestand. Trotzdem befindet sich das Grundstück ganz in der Nähe einer Großstadt mit Autobahnanschluss in nur wenigen Kilometern Entfernung. Doch darauf das Traumhaus zu bauen war für die Bauherrenfamilie gar nicht so einfach.

27. Okt 2016

Bei KNX-Installationen Planungsfehler vermeiden
SI Klaus Geyer gibt Tipps in der „de“

Eine KNX-Installation ist wahrlich kein Hexenwerk. Aber einfach „nebenbei“ ist sie auch nicht getan, vor allem dann nicht, wenn die Gebäudeautomation kein Kerngeschäft eines Elektrobetriebs ist. System-Integrator Klaus Geyer hat hierzu Erfahrungen gesammelt: Oft wird er als Feuerwehrmann gerufen, um fehlerhaft geplante Projekte „ans Laufen zu bringen“. In einem Interview mit Andreas Stöcklhuber, Chefredakteur der Fachzeitschrift „de“, gibt er praktische Tipps, die jeder Elektromeister beherzigen sollte.

9. Okt 2016

Intelligentes Hotel im Grünen
Hotelpark Große Ledder

Im Herzen des Bergischen Landes liegt in einem 50 Hektar großen Waldgebiet die idyllische Seminar- und Freizeithotel-Anlage Große Ledder. In elf ganz individuell gestalteten und über die hügelige Landschaft verteilten Häusern finden sich 91 komfortable Zimmer und 13 lichtdurchflutete Konferenzräume mit moderner Medientechnik. Betreiber ist die Bayer Gastronomie. Seit 2008 werden die Häuser schrittweise modernisiert und nach Bedarf umgebaut. Intelligente Gebäudetechnik und eine KNX-Vernetzung unterstützen bei der zentralen Verwaltung der voneinander separierten Räumlichkeiten. Sie helfen zudem deutlich, Energie zu sparen und sorgen für höchsten Komfort sowie Wiedererkennungswert bei den Hotelgästen.

6. Sep 2016

Moderne Haustechnik
Mit Weitsicht gebaut

Hell, offen und großzügig ist das Haus, klassische und moderne Elemente harmonieren miteinander. Vor allem aber ist es zukunftssicher und mit Weitsicht gebaut: Ebenerdig und barrierefrei sind alle Wohnbereiche angeordnet, intelligente Haustechnik sorgt für mehr Komfort, für höchste Sicherheit und hilft Energie effizient einzusetzen. Bedient wird die Technik zentral an PCs und Touchscreens oder von unterwegs via iPhone oder iPad.

8. Aug 2016

Was macht eigentlich …?
Gira System-Integrator Dirk Beyer über die Schulter geschaut

"Was macht eigentlich …?" Diese Frage kennt jeder. Manchmal mit dem Zusatz: "… den lieben langen Tag." Wir haben uns bei Gira umgeschaut und umgehört. Und sind dabei Dirk Beyer begegnet, einem Gira System-Integrator und zugleich Gira Revox Studio Partner aus Neumünster unweit von Hamburg.

23. Okt 2015

Was macht eigentlich …?
Gira System-Integrator Anton Hieber über die Schulter geschaut

„Was macht eigentlich …?“ Diese Frage kennt jeder. Manchmal mit dem Zusatz: „… den lieben langen Tag.“ Wir haben uns bei Gira umgeschaut und umgehört. Und sind dabei Anton Hieber begegnet, einem Gira System-Integrator und zugleich Gira Revox Studio Partner aus Schwabmünchen.

ältere News

Populäre Tags

Facebook

18. Januar
Bald ist es wieder soweit, die Light+Building öffnet Ihre Tore und Gira ist nat...
Mehr
17. Januar
"Innovative Spitzenleistungen aus allen Bereichen der Einrichtungsbranche“ zei...
Mehr
17. Januar
Auch beim Wohnen im Alter muss nicht auf Komfort und Sicherheit verzichtet werde...
Mehr
37.452 „Gefällt mir” Angaben

Twitter

Youtube

Filme zu Lösungen und Produkten von Gira

Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach.
Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach. Das smarte Holzhaus: Klassischer Look, moderne Ausstattung ZigBee® Light Link: Licht schalten, dimmen, Lichtszenen wählen und programmieren Das Multitalent für die Gebäudetechnik - Der Gira G1 Intelligentes Hotel im Grünen: Seminar- und Freizeithotel-Anlage Große Ledder Der neue Gira G1 - Vielfalt in der Gebäudetechnik Klare Formensprache, natürliche Materialien Natürlichkeit entdecken und begreifen Formvollendung in Perfektion Intelligente Lösungen von Gira Intelligente Gebäudetechnik von Gira G1 - Das Multitalent für die Gebäudetechnik KNX per iPhone und iPad steuern - Kinderleicht, mit intelligenter Gebäudetechnik Intelligente Gebäudtetechnik von Gira Sehen wer vor der Tür steht Der neue Gira Rauchwarnmelder Dual Q schützt doppelt Intelligente Gebäudetechnik steuern, von zuhause und unterwegs Keyless In für schlüssellosen Zugang zum Haus Gira Unterputz-Radio Gira Touchdimmer Connected Comfort - Wie ein perfekter Tag beginnt Connected Comfort - Wie sich nach Hause kommen anfühlt Connected Comfort - Wie kleine Entdecker zu Hause sicher sind Connected Comfort - Wie schon das Kochen zum Genuss wird Connected Comfort - Wie das Haus verlassen ein sicheres Gefühl gibt Connected Comfort - Wie Wellness pur neue Energie bringt Connected Comfort - Wie der Alltag Pause macht The smart wooden house

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Bauherren und Endkunden
Architekten
Elektro-Handwerk
Elektroplaner
Fachgroßhandel
Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

ZIP 15.908 Kb

Gira Control 9 Client 2
Anpassung der HS-Experten-Software zur Verwendung mit dem Gira Control 9 Client 2.

PDF 2.684 Kb

Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Technische Dokumentation.

PDF 1.368 Kb

Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Gebrauchsanleitung.

weitere Downloads

Stellenangebote

weitere Stellenangebote

Messetermine

imm, Köln
15.01-21.01.18

ALTENPFLEGE, Hannover
06.03-08.03.18

light + building, Frankfurt
18.03-23.03.18

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Service

TOP