Service
Newsroom

Herzlich Willkommen im Gira Newsroom. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um das Unternehmen auf einen Blick – von Produktneuheiten über Pressemitteilungen bis hin zu den neuesten Aktivitäten in verschiedenen sozialen Netzwerken.

Alle Pressemitteilungen und Kontakt

Rauchmelder

30. Apr 2018

Die Satire-Plattform "Der Postillion" berichtet
Neu entwickelter Rauchmelder mit Schlummerfunktion

Okay – wir wissen, dass Der Postillion eine satirische Plattform ist. Die alles und jeden durch den Kakao zieht. Die über einen Mann berichtet, der sich mit seinem Wattestäbchen im Ohr versehentlich auf die Werkseinstellung zurücksetzt. Oder die den wissenschaftlichen Nachweis erbringt, dass Rom doch nur an einem einzigen Tag erbaut wurde, und zwar am Dienstag, dem 21. April 753 v. Chr.

Okay – wir wissen, dass Satire alles darf. Oder so ziemlich alles. Und wir wissen, dass Kritik an Satire etwa so doof ist, wie einen Witz zu erklären. Denn dabei ist einer immer der Trottel. Und meistens ist es nicht der Witz.

Und trotzdem … Vielleicht liegt es ja an unserer Betriebsblindheit. Weil wir uns schon so lange mit dem Thema beschäftigen. Oder weil wir uns einfach Sorgen machen. Wie dem auch sei: Dass Der Postillion jüngst über einen neu entwickelten Rauchwarnmelder mit Schlummerfunktion berichtet hat, fanden wir ehrlich gesagt - ja, sorry - nicht ganz so witzig. Eher makaber. Zumindest mal ist uns das Lachen im Hals steckengeblieben. Etwas Ähnliches passiert übrigens, wenn man erstickt. Zum Beispiel bei einem Wohnungsbrand.

Und genau darum geht es: Was Der Postillion satirisch beschreibt – "endlich kann man sich noch einmal im Bett umdrehen, wenn es brennt" – bedeutet im wirklich wahren Leben den sicheren Tod. Denn bei Haus- und Wohnungsbränden verbrennen die allermeisten Opfer gar nicht, sondern sie ersticken. An den Rauchgaspartikeln. Und zwar nicht erst nach Minuten, sondern bereits nach wenigen Atemzügen.

Wer, wie vom Postillion mit scheinbarem Ernst angepriesen, seinen "Rauchmelder im Brandfall ganz einfach per Knopfdruck für jeweils zehn Minuten zum Schweigen" bringt, schlummert tatsächlich weiter – allerdings bis in alle Ewigkeit. Wir empfehlen daher, ganz humorlos und satirefrei, einen zuverlässig funktionierenden Rauchmelder in Haus und Wohnung zu installieren, am besten gleich mehrere, um mehrfache Sicherheit zu haben. Dann kann man abends beruhigt im Bett noch schmökern. Zum Beispiel den Postillion – weil der ist, wenn es nicht gerade um Rauchmelder geht, wirklich gut, witzig und satirisch.

22. Apr 2018

Digitale Unterstützung in der Pflege
Studie belegt Zustimmung

Schon heute sind über drei Millionen Menschen pflegebedürftig. Allein in Deutschland – Tendenz steigend. Fest steht, dass sich der Bedarf für die Versorgung Pflegebedürftiger weiter erhöhen wird. Dem steht entgegen, dass die Zahl derjenigen, die privat oder beruflich pflegen können oder wollen, rückläufig ist. Ein Ausweg aus diesem Dilemma kann die vermehrte Nutzung von digitalen Technologien sein.

Realisieren lassen sich solche Lösungen auch mit intelligent vernetzter Gebäudetechnik – für die Bereiche Wohnkomfort und Sicherheit, beispielsweise durch Automatikfunktionen (Licht- und Jalousiesteuerung) und Alarmfunktionen (Rauchwarn- und Bewegungsmelder). Sie bieten Pflegebedürftigen die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu führen.

Der Erfolg entsprechender digitaler Anwendungen hängt jedoch entscheidend davon ab, wie hoch die Akzeptanz dieser Techniken bei den Nutzern ist. Darum hat das "Zentrum für Qualität in der Pflege" (ZQP) in einer repräsentativen Befragung mit 1.000 Teilnehmern untersucht, wie sie digitale Anwendungen in der Pflege einschätzen.

Das Ergebnis: Die Mehrheit der Befragten sieht den Einsatz digitaler Pflege-Technik generell positiv. Knapp zwei Drittel erkennen darin eher Chancen, bei einem Viertel überwiegen dagegen die Bedenken. Der Einsatz technischer Anwendungen in der Wohnumgebung – das sogenannte Ambient Assisted Living (AAL) – findet dagegen eine überdurchschnittlich hohe Befürwortung (74 %). Die höchste Zustimmung (93 %) erhielten Rauchmelder mit integrierter Herdabschaltung.

Doch es werden auch Bedenken geäußert, wenn es um die digital unterstützte Pflege geht. So stimmen 43 % "voll und ganz" und weitere 32 % "eher" der Aussage zu, dass sie Bedenken bezüglich des Umgangs mit persönlichen Daten haben. 54 % sorgen sich, dass die eingesetzte Technik nicht verlässlich ist.

Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP, kann das nachvollziehen: "Datensicherheit ist natürlich eine zentrale Anforderung. Für die breite Akzeptanz digitaler Lösungen ist am Ende entscheidend, dass diese praktikabel und sicher sind." Das klingt uns vertraut – exakt diese Einschätzung gilt generell für Smart Home-Anwendungen. Für das intelligente Haus trifft aber leider auch zu, was Ralf Suhr für die Pflege sieht: "Technologische Potenziale, die zur Unterstützung und sogar Verbesserung des Pflege- und Versorgungsprozesses vorhanden sind, werden oft verkannt – in manchen Debatten auch irrationale Ängste dazu geschürt."

Bleibt hinzuzufügen, dass Gira nicht nur zahlreiche Produkte und Lösungen für die intelligente Gebäudesteuerung im Portfolio hat, sondern mit dem Gira Rufsystem 834, dem Gira Rufsystem 834 Plus, dem Gira Notrufset und dem Gira Notrufset Funk verschiedene Notrufsysteme anbietet, die einen Hilferuf innerhalb von bzw. aus Wohnungen heraus ermöglichen.

13. Apr 2018

Schon wieder Freitag der 13te!
Wir haben was gegen Unglücke

"Seven Hells", wie der Brite zu sagen pflegt. Schon wieder naht er, Freitag der 13te. Klar, ein bisschen Aberglaube gehört dazu – aber sind wir nicht alle etwas abergläubisch? Nur ein klein wenig, denn an Hexen und Geister glaubt niemand mehr wirklich. Aber schwarze Katzen von links nach rechts? Die magische Zahl Sieben? Und, natürlich, Freitag der Dreizehnte! Da geht man lieber erst gar nicht aus dem Haus. Was eigentlich nichts nützt, denn auch drinnen kann allerlei Missliches passieren. Und bekanntlich kommt ein Unglück selten allein …

Rein statistisch betrachtet passieren an einem Freitag, der zufällig auf den dreizehnten Tag eines Kalendermonats fällt, nicht mehr Unglücke als an anderen Tagen. Weniger allerdings auch nicht. Deshalb ist es gut zu wissen, dass es viele kleine Helfer in Haus und Wohnung gibt, die dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden. Wir haben davon einige im Portfolio.

Den Gira Sensotec beispielsweise sorgt für mehr Sicherheit im Dunkeln: Hochfrequenzsensoren schalten automatisch das Licht ein, wenn sie im Fernerfassungsbereich Bewegungen erkennen. Oder der Gira Automatikschalter – aufgrund seiner Erfassungsoptik mit Doppelsensorik garantiert er noch mehr Komfort und Sicherheit im und rund um das Gebäude. Oder der Gira Rauchwarnmelder Dual Q: Er ist doppelt sicher, weil er mit zwei Erkennungsverfahren arbeitet. Oder … oder … oder …

Wer wissen will, was Gira rund um das Thema "Sicherheit" alles anbietet, stöbert einfach im Gira Katalog. Aber Vorsicht! Der ist 850 Seiten stark. Wer Angst hat, dass ihm diese auf die Füße fallen könnten, schaut ihn sich lieber online an. Denn wer weiß – vielleicht ist am Freitag, dem 13ten, ja doch was dran …

15. Jan 2018

Rauchmelder schlagen Alarm
Sternsingen mit Nebenwirkungen

Rauchmelder sind Lebensretter. Deshalb gehören sie in jede Wohnung und in jedes Haus. Und deshalb ist es richtig, dass das Bundesland Bayern, bekanntlich ziemlich katholisch, jetzt endlich eine Rauchmelderpflicht eingeführt hat. Mit ungeahnten Nebenwirkungen, wie die evangelische Konkurrenz süffisant vermerkt.

Wie im Blog www.evangelisch.de nachzulesen, erfüllen die allermeisten Rauchmelder eben auch in Bayern zuverlässig ihre Plicht – auch wenn dort, nach guter alter Tradition, die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen. Die ebenfalls ihrer Pflicht nachkommen und, ausgestattet mit einem Weihrauchfässchen, die Wohnungen mit entsprechendem Duft erfüllen. Und wo Weihrauchduft ist, ist eben auch -rauch. Und dann … Genau: es piept.

Mit Bedauern merkt der Blog an, dass es leider noch keine Rauchmelder auf dem Markt gibt, die geweihten von profanem Rauch unterscheiden können. Was wiederum auf eine Marktlücke schließen lässt. Zumindest in Bayern. Wir fragen sicherheitshalber mal unseren zuständigen Produktmanager …

11. Okt 2017

Smart Up Your Life
Smarte Sanierungen

Wer über das Smart Home spricht oder schreibt, meint damit oft Neubauten. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn auch Bestandsgebäude können "smart" gemacht, also mit intelligenten Gebäudefunktionen nachgerüstet werden. Sie garantieren den Bewohnern mehr Wohnkomfort, höhere Sicherheit und einen bewussten Umgang mit Energieressourcen. Und wer weit vorausschaut, kann smarte Technik auch dazu einsetzen, im Alter oder bei körperlichen Einschränkungen möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

4. Nov 2016

Rauchwarnmelder werden Pflicht
Aufklärung ist trotzdem nötig

Rauchwarnmelder sind Lebensretter – das weiß die Feuerwehr und das weiß auch jeder Elektromeister. Aber das wissen leider noch längst nicht alle, wie die Westfälischen Nachrichten jüngst in einer Umfrage herausgefunden haben. Für den Elektromeister bedeutet das: Es besteht noch ein enormer Beratungsbedarf!

8. Sep 2016

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden!

Alle kennen den Begriff "Smart Home". Jeder Bauherr oder Renovierer weiß ein bisschen was über intelligente Gebäudetechnik. Doch was leistet sie konkret? Wir gehen dieser Frage anhand von einigen Begriffen nach. Heute am Beispiel "Sicherheit".

11. Mai 2016

Rauchmeldertag am Freitag, dem 13ten
Nichts anbrennen lassen!

Geben wir es doch ruhig mal zu: Wir alle sind abergläubisch. Mal weniger, mal mehr. Klar, an Hexen und Gespenster glaubt heute kaum noch jemand. Aber schwarze Katzen von links nach rechts? Die Dreizehn? Und, natürlich, Freitag der Dreizehnte? Da lässt man lieber nichts anbrennen! Und schon gar nicht die eigene Wohnung oder gleich das ganze Haus ...

28. Sep 2015

Garantierte Qualität
Gira Rauchwarnmelder mit Q-Label

Das Q-Label ist ein neues Qualitätszeichen für hochwertige Rauchwarnmelder. Es garantiert Geräte mit hoher Langlebigkeit, weniger Fehlalarmen, hoher Stabilität – etwa gegen äußere Einflüsse – und mit fest eingebauten Batterien, die mindestens 10 Jahre funktionieren müssen. Selbstverständlich bietet Gira den Rauchwarnmelder Basic und den Rauchmelder Dual auch in der Q-Version an.

13. Mär 2015

Wir haben was gegen Unglücke
Schon wieder: Freitag der 13te!

Die einen sind ein bisschen abergläubisch, die anderen eher mehr. Klar, an Hexen und Gespenster glaubt heute niemand wirklich. Aber schwarze Katzen von links nach rechts? Die Dreizehn? Und, natürlich, Freitag der Dreizehnte! Da geht man lieber erst gar nicht aus dem Haus. Obwohl auch drinnen allerlei passieren kann. Und ein Unglück kommt bekanntlich selten allein …

ältere News

Populäre Tags

Facebook

20. Juli
Denkt am Wochenende mal darüber nach! Jetzt Ausbildungsplatz im Elektrohandwerk...
Mehr
20. Juli
Finde mit dem Fototest "Mach mich smart" sofort heraus, ob in Deinen Gira Dimmer...
Mehr
19. Juli
Wie viel Platz braucht der Mensch, um komfortabel zu wohnen? Mini Living definie...
Mehr
1 „Gefällt mir” Angaben

Twitter

Youtube

Filme zu Lösungen und Produkten von Gira

Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach.
Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach. Das smarte Holzhaus: Klassischer Look, moderne Ausstattung ZigBee® Light Link: Licht schalten, dimmen, Lichtszenen wählen und programmieren Das Multitalent für die Gebäudetechnik - Der Gira G1 Intelligentes Hotel im Grünen: Seminar- und Freizeithotel-Anlage Große Ledder Der neue Gira G1 - Vielfalt in der Gebäudetechnik Klare Formensprache, natürliche Materialien Natürlichkeit entdecken und begreifen Formvollendung in Perfektion Intelligente Lösungen von Gira Intelligente Gebäudetechnik von Gira G1 - Das Multitalent für die Gebäudetechnik KNX per iPhone und iPad steuern - Kinderleicht, mit intelligenter Gebäudetechnik Intelligente Gebäudtetechnik von Gira Sehen wer vor der Tür steht Der neue Gira Rauchwarnmelder Dual Q schützt doppelt Intelligente Gebäudetechnik steuern, von zuhause und unterwegs Keyless In für schlüssellosen Zugang zum Haus Gira Unterputz-Radio Gira Touchdimmer Connected Comfort - Wie ein perfekter Tag beginnt Connected Comfort - Wie sich nach Hause kommen anfühlt Connected Comfort - Wie kleine Entdecker zu Hause sicher sind Connected Comfort - Wie schon das Kochen zum Genuss wird Connected Comfort - Wie das Haus verlassen ein sicheres Gefühl gibt Connected Comfort - Wie Wellness pur neue Energie bringt Connected Comfort - Wie der Alltag Pause macht The smart wooden house

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Bauherren und Endkunden
Architekten
Elektro-Handwerk
Elektroplaner
Fachgroßhandel
Presse
Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

ZIP 183.038 Kb

Gira Experte
Software für: Gira HomeServer 4, Gira FacilityServer 4 Achtung! Beachten Sie unbedingt die Hinweise auf "Unterstützte Clients" in der zip-Datei enthaltenen Produktinformation.

ZIP 51.673 Kb

eNet Client Software für Gira Control 9 Client 2
Software ist optimiert für den Gira Control 9 Client 2 und Windows-Betriebssystem.

ZIP 31.686 Kb

eNet Client Software für Gira Control 9 Client
Software ist optimiert für den Gira Control 9 Client und Windows-Betriebssystem.

weitere Downloads

Stellenangebote

weitere Stellenangebote

Messetermine

NordBau, Neumünster
05.09-09.09.18

belektro, Berlin
06.11-08.11.18

ARCHITECT@WORK, Berlin
07.11-08.11.18

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok