Service
Newsroom

Herzlich Willkommen im Gira Newsroom. Hier finden Sie alle aktuellen Informationen rund um das Unternehmen auf einen Blick – von Produktneuheiten über Pressemitteilungen bis hin zu den neuesten Aktivitäten in verschiedenen sozialen Netzwerken.

Alle Pressemitteilungen und Kontakt

E2

17. Sep 2018

Schöne Schalter (10)
Gira E22: Für Architekten gemacht

Manchem Architekten erscheint er eher als Notwendigkeit denn als Glanzstück: der Schalter auf der Wand. Vor allem, wenn er dick aufträgt und den Gesamteindruck beeinträchtigt. Doch das muss nicht sein. Denn mit dem Gira E22 steht ein Schalterprogramm zur Verfügung, das flach auf der Wand montiert werden kann – der Schalterrahmen trägt lediglich 3 mm auf. In seiner gesamten Erscheinung wirkt Gira E22 elegant, hochwertig und von der Form her sehr präzise. Das flächige Design wird unterstützt von der senkrecht stehenden Schalterwippe, die die bündige Oberfläche nicht durchbricht.

Die wandbündige Installation lässt sich mit Hilfe eines entsprechenden Montageverfahrens realisieren. Alternativ dazu kann der Schalter auch in herkömmlichen Unterputzdosen montiert werden. Weil sich hierbei die Schalterrahmen auf der Rückseite verjüngen, scheint der Schalter dann vor der Wand zu schweben.

Zudem gibt es das Programm Gira E22 im gleichen Design in drei verschiedenen Materialien – Edelstahl, Aluminium und Thermoplast, letzteres in Reinweiß glänzend. Dem Architekten eröffnet sich hier die faszinierende Möglichkeit, ein Gebäude durchgängig mit ein und derselben Schalterserie auszustatten und trotzdem nach Wertigkeiten differenzieren zu können. Selbstverständlich sind die zwei unterschiedlichen Installationsarten bei allen drei Materialausführungen möglich.

Gira E22 überzeugt zudem in allen drei Materialausführungen durch seine volle Sortimentstiefe, die mehr als 300 Funktionen für ein modernes Gebäudemanagement umfasst. Dazu gehören Tastsensoren für die Steuerung des KNX Systems ebenso wie Wohnungsstationen des Gira Türkommunikations-Systems, das Gira Unterputz-Radio, die Gira Automatikschalter und auch ein breites Spektrum an LED-Orientierungsleuchten, die ebenfalls in das Schalterprogramm integriert werden können. Mit ihnen lassen sich stimmungsvolle Lichtakzente erzeugen, sie können aber auch ganz pragmatisch für mehr Sicherheit und Information im Gebäude eingesetzt werden. Speziell für Gira E22 gibt es eine umfangreiche Auswahl an Piktogrammen, die aus den Echtmaterialien Edelstahl und Aluminium herausgelasert werden.

Übrigens: Inzwischen haben wir auch Gira E2 in flacher Montage auf den Markt gebracht – zusätzlich zur herkömmlichen Variante und in fünf Farben sowie in Edelstahl. Auch in Gira E2 haben wir über 300 Funktionen der modernen Elektroinstallation integriert. Nun hat der Architekt die Wahl zwischen Gira E2 und Gira E22. Aber hoffentlich nicht die Qual …

13. Sep 2018

Vom Wasserturm zum Designhotel
aquaTurm in Radolfzell

Das weltweit erste Hochhaus, das weniger Energie verbraucht als es selbst produziert, steht in Radolfzell am Bodensee. Dort hat Familie Räffle, die Bauherr, Investor und Architekt in einem ist, den historischen Wasserturm des alten Milchwerks in ein Designhotel verwandelt. Nach achtjähriger Bauzeit verbindet der ehemalige Wasserturm heute Nachhaltigkeit und Komfort miteinander: Das Gebäude versorgt sich zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien, und zwar mittels Hydrothermie, Photovoltaik, Solarthermie, Windkraft und Regenwassernutzung. Passend zur Innenarchitektur entschied sich Familie Räffle für das Schalterprogramm Gira E22. Durch das minimalistische Design und die flache Bauweise schwebt der Schalter regelrecht auf der Wand.

24. Aug 2018

Schöne Schalter (7)
Gira E2 in neuer Dimension

Er ist ein moderner Klassiker und einer der Lieblingsschalter von Architekten: unser Gira E2. Bislang gab es ihn aber nur in Thermoplast, in vier Farbvarianten und in der normalen Montageart, also in standardgemäßen Unterputz- oder Hohlwanddosen. In diesem Jahr jedoch haben wir nachgelegt.

Gira E2 lässt sich nun auch in flacher Einbauweise installieren. Der Schalterrahmen trägt hier lediglich 3 mm auf, wirkt also nahezu wandbündig. Voraussetzung dazu sind spezielle Gira Gerätedosen bzw. Unterputzdosen.

Außerdem haben wir den Wunsch vieler Architekten erfüllt und bieten diesen Designklassiker jetzt auch in Edelstahl an. Dass Edelstahl selbst ein Klassiker der modernen Architektur ist, darauf hatten wir beim Programm Gira Edelstahl bereits hingewiesen. Nun haben wir diese ästhetischen Aspekte und auch praktische Vorteile in die klare Designsprache von E2 übersetzt: Die neuen Rahmen und Einsätze in Edelstahl ergänzen das Programm aus dem Gira System 55 um das beliebte Material. Das erweiterte Sortiment ermöglicht es nun, Gebäude mit Gira E2 in einem durchgängigen Design auszustatten und gleichzeitig bei der Farbwahl und Wertigkeit zu variieren.

Das Sortiment von Gira E2 Edelstahl umfasst neben Schaltern und Steckdosen weitere 140 Funktionen – damit ist es auf Anhieb das größte Edelstahlsortiment auf dem Markt. Und ein schöner Nebeneffekt kommt noch hinzu: Die zentralen Einsätze aus Edelstahl lassen sich auch in das Schalterprogramm Esprit aus Echtmaterialien integrieren, etwa in die Rahmen aus weißem oder schwarzem Glas.

Doch damit ist noch nicht Schluss, denn im Oktober werden wir unser Programm E2 um eine exklusive Trendfarbe ergänzen: Schwarz matt. Schwarz wirkt einerseits dunkel und bedrohlich, andererseits edel, pur, elegant, modern. Architekten und Designer lieben diese Spannungen und die Energie, die im Schwarz verborgen sind. Und der optische Unterschied zwischen den Farben Anthrazit und Schwarz matt ist fulminant!

Das Schalterprogramm Gira E2 in allen Varianten wird ab Oktober dann die Versionen aus Edelstahl und aus Thermoplast in den Farben Schwarz matt, Anthrazit, Aluminium lackiert, Reinweiß seidenmatt und Reinweiß glänzend umfassen. Zudem wird das komplette Programm auch in flacher Einbauweise erhältlich sein.

21. Aug 2018

Schöne Schalter (6)
Gira E2: der Designklassiker

Wenn wir es mit Gira Event zur Einführung des Gira Systems 55 ein bisschen bunt getrieben haben, so ist das zweite Schalterprogramm, das wir ebenfalls 1998 eingeführt haben, das genaue Gegenteil davon. Denn Gira E2 besticht durch sein formstrenges, auf das Quadrat reduziertes Design, das eine kompromisslos klare Aussage macht und zugleich markante Akzente auf der Wand setzt. Mit dieser Linie haben wir einen modernen Klassiker geschaffen, den Architekten und Bauherren einfach lieben.

Doch nicht nur die Form überzeugt, auch die Technik dahinter. Denn dank des Gira Systems 55 umfasst das Sortiment neben Schaltern und Steckdosen auch andere elektronische Komponenten wie etwa Jalousie-Steuertaster, Daten- und Kommunikationsanschlusstechnik sowie zahlreiche Funktionen der Türkommunikation und des KNX Systems, außerdem Komponenten von Gira eNet wie den Funk Wandsender. Insgesamt sind es über 300 Funktionen der modernen Gebäudetechnik, die mehr Wohnkomfort, mehr Sicherheit und höhere Wirtschaftlichkeit garantieren.

Lange Jahre haben wir Gira E2 ausschließlich in den Varianten Reinweiß glänzend, Reinweiß seidenmatt, Aluminium lackiert und Anthrazit angeboten. Und zwar in normaler Montageart, gefertigt aus dem Werkstoff Themoplast, der robust und strapazierfähig ist. Das Material ist bruchsicher, UV-beständig und lässt sich leicht reinigen. Doch jetzt haben wir drei Neuerungen eingeführt, die unseren E2 noch einmal völlig neue Dimensionen abgewinnen. Dazu mehr im nächsten Newsroom-Beitrag …

27. Apr 2018

"Welttag des Designs"

Alljährlich am 27. April wird in zahlreichen Ländern der "Welttag des Designs" begangen. Ins Leben gerufen hat ihn 2006 die Berufsvereinigung amerikanischer Designer AIGA mit Sitz in New York, um die Arbeit von Gestaltern zu würdigen, die – so die Initiatoren – Innovation, Kunst und Handwerk in sich vereine. „Und deren Ergebnisse uns nahezu überall im Alltag begegnen und uns nützliche Dienste erbringen: vom Schalter, mit dem wir morgens das Licht zu Hause anschalten, über das Auto oder den Bus, mit dem wir zur Arbeit fahren, bis hin zum Smartphone, über das wir kommunizieren, einkaufen und Hotels buchen, Musik hören oder unsere Haustechnik digital steuern“, ergänzt Hans-Jörg Müller, Leiter des Bereichs „Produkt und Design“ bei Gira. „Kurz: Design ist heutzutage rund um den Globus ein fester Bestandteil unseres Lebens und unserer Kultur.“ Dass dem so ist, hat auch damit zu tun, dass gutes Design weit mehr ist als die ästhetisch ansprechende  Form eines Produkts. "Gutes Design muss darüber hinaus immer auch im Gebrauch überzeugen: durch ein hohes Maß an Funktionalität, durch nutzerfreundlichen Bedienkomfort, durch hochwertige Verarbeitung und durch Langlebigkeit", betont Hans-Hörg Müller.

Dass Gira diesem umfassenden Ansatz bei der Entwicklung seiner Produkte seit langem Rechnung trägt, bestätigen auch die zahlreichen Auszeichnungen für Produkte und Lösungen des Technologieunternehmens aus dem Bergischen Land. Gerade erst hat der Spezialist für Gebäudesystemtechnik aus Radevormwald zwei der renommierten „iF Design Awards“ bekommen, den das „International Forum Design“ seit 1953 vergibt. Prämiert hat die 63-köpfige, international besetzte Expertenjury das Schalterprogramm „Gira E2“ für flachen Einbau und die Türkommunikationsanlage „Gira System 106“. Neben der ästhetischen Qualität haben die Jurorinnen und Juroren 2018 dabei auch unter anderem den Innovationsgehalt, die Ausführung, die Funktionalität, die Produktsicherheit, die Ergonomie, die Nutzerfreundlichkeit sowie die Umwelt-, Klima- und Sozialverträglichkeit sowohl in Herstellung als auch im Gebrauch von insgesamt 6.402 Beiträgen aus 54 Ländern bewertet.

27. Mär 2018

Ausgezeichnet
"Iconic Award: Innovative Interior 2018" für den Gira E2

Noch ist der Messetrubel nicht ganz verklungen, da klingelt was bei uns: Schon im Januar war unser Schalterprogramm Gira E2 mit dem "Iconic Award: Innovative Interior 2018" ausgezeichnet worden. Was damals noch keiner wissen – jetzt aber jeder sehen konnte, der auf der Light+Building am Gira Messestand war: Wir haben den E2, den Designklassiker unter unseren Schalterserien, um eine exklusive Trendfarbe ergänzt – Schwarz matt.

Wir nennen es: dunkle Energie. Denn Schwarz ist einerseits dunkel und bedrohlich, andererseits edel, pur, elegant, modern. Architekten und Designer lieben die Spannungen und die Energie, die im dunklen Schwarz verborgen sind. Wie pure Eleganz auf formstrenge Sachlichkeit und anspruchsvolle Funktionalität trifft, haben wir erstmals auf der Light+Building gezeigt. Und ein bisschen Glanz des Iconic Awards fällt damit auch auf die neue Farbe. Aber das ist auch das einzige, was an ihm glänzt. Ansonsten ist der E2 wirklich matt. Und schwarz. Tief schwarz. Und voller Energie ...

8. Jan 2018

Drei Mal auf dem Siegertreppchen
„Iconic Award: Innovative Interior 2018“ für Gira

„Innovative Spitzenleistungen aus allen Bereichen der Einrichtungsbranche“ zeichnet der Rat für Formgebung mit Sitz in Frankfurt alljährlich mit dem „Iconic Award: Innovative Interior“ aus. Mehr als 400 Produkte des Interior Designs haben sich in diesem Jahr um den renommierten Preis beworben. Gleich drei Preisträger stellt bei der dritten Auflage des Wettbewerbs Gira. In der Kategorie „Gebäudeausstattung“ erkannte die international besetzte Jury dem Schalterprogramm Gira E2 Edelstahl und der Gira X1 App die insgesamt nur 30 Mal vergebene höchste Auszeichnung „Best of the Best“ zu. Die Kunststoff-Variante der Schalterserie Gira E2 wurde als „Winner“ prämiert. Verliehen werden die Preise am Vorabend der internationalen Möbelmesse „imm cologne“ am 14. Januar 2018 im Kölnischen Kunstverein. Dort werden die Preisträger in einer eigenen Ausstellung vom 15. bis zum 21. Januar 2018 zu sehen sein.

22. Nov 2017

Im Herzen der Metropole
Gebäudeensemble Fitzroy Place, London

Fitzroy Place liegt mitten im Zentrum von London – im Stadtteil Fitzrovia, nur wenige Minuten entfernt von Oxford Street, Regent Street und Regent’s Park. Seit jeher hat dieser Bezirk Künstler und Kreative angelockt – hier wohnten und wirkten u.a. Charles Dickens, Arthur Rimbaud und Virginia Woolf. Fitzroy Place ist ein einzigartiges Ensemble von neu errichteten Gebäuden mit Wohnungen, Geschäften, Restaurants und Cafés sowie Büroräumen, die um einen parkähnlichen Platz angeordnet sind. In seiner Mitte liegt die Fitzrovia Chapel, erbaut Ende des 19. Jahrhunderts.

9. Sep 2017

Zum Blättern und Schmökern
Neue Broschüre zu Gira E2

Das Internet ist eine tolle Sache. Über das Netz lassen sich Information schnell abrufen, weltweit, zu jeder gewünschten Zeit, unterwegs oder bequem vom Sofa aus. Und trotzdem – manche blättern und schmökern doch lieber, anstatt sich durchs World Wide Web zu klicken. Speziell für sie hat Gira jetzt eine Broschüre herausgegeben, die das Schalterprogramm E2 in seinem gesamten Umfang vorstellt. Aber die natürlich ihr Hauptaugenmerk auf die beiden neuen Varianten legt – die Ausführung in Edelstahl und die flache Montage auf der Wand. Wer also blätternd und schmökernd mehr über unseren "Schalter-Klassiker" erfahren will, bestellt sich die Broschüre einfach bei uns. Und wer sich nicht so recht entscheiden kann, ob er oder sie lieber blättern oder klicken möchte: Die Broschüre gibt es natürlich auch als PDF zum Downloaden.

3. Sep 2017

Ideal strukturiert
gambino hotel CINCINNATI in München

Mit dem gambino hotel CINCINATTI hat die neue Urban Lifestyle Economy Marke der Geschwister Sabrina Gambino-Kreindl und Alessandro Gambino ihr erstes Hotel in München Fasangarten eröffnet. Für Geschäftsreisende wie auch für Urlauber ist das Haus ideal: Eine S-Bahnstation direkt vor der Tür, die Innenstadt, Messe und Flughafen sind bequem erreichbar. Beim Schalterprogramm fiel die Entscheidung auf Gira E2. Diese Schalterlinie mit ihrem reduzierten Design und der klaren Formensprache korrespondiert hervorragend mit dem innenarchitektonischen Konzept des Gebäudes. Außerdem ist das Programm ausgesprochen strapazierfähig und pflegeleicht im täglichen Gebrauch – also ideal für einen Hotelbetrieb.

Populäre Tags

Facebook

19. Oktober
Die Lektüre für´s Wochenende: Die neue Gira Broschüre zum Gira System 55. Mi...
Mehr
19. Oktober
Und alle guten Dinge sind drei. Neben den neuen Schalterprogrammen Gira E2 Schwa...
Mehr
18. Oktober
Heute Morgen stellten wir Euch das neue Gira E2 Schwarz matt vor, aber ein Schal...
Mehr
1 „Gefällt mir” Angaben

Twitter

Youtube

Filme zu Lösungen und Produkten von Gira

Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach.
Der Gira Türsprechanlagen-Konfigurator: Audio und Video, flexibel und einfach. Das smarte Holzhaus: Klassischer Look, moderne Ausstattung ZigBee® Light Link: Licht schalten, dimmen, Lichtszenen wählen und programmieren Das Multitalent für die Gebäudetechnik - Der Gira G1 Intelligentes Hotel im Grünen: Seminar- und Freizeithotel-Anlage Große Ledder Der neue Gira G1 - Vielfalt in der Gebäudetechnik Klare Formensprache, natürliche Materialien Natürlichkeit entdecken und begreifen Formvollendung in Perfektion Intelligente Lösungen von Gira Intelligente Gebäudetechnik von Gira G1 - Das Multitalent für die Gebäudetechnik KNX per iPhone und iPad steuern - Kinderleicht, mit intelligenter Gebäudetechnik Intelligente Gebäudtetechnik von Gira Sehen wer vor der Tür steht Der neue Gira Rauchwarnmelder Dual Q schützt doppelt Intelligente Gebäudetechnik steuern, von zuhause und unterwegs Keyless In für schlüssellosen Zugang zum Haus Gira Unterputz-Radio Gira Touchdimmer Connected Comfort - Wie ein perfekter Tag beginnt Connected Comfort - Wie sich nach Hause kommen anfühlt Connected Comfort - Wie kleine Entdecker zu Hause sicher sind Connected Comfort - Wie schon das Kochen zum Genuss wird Connected Comfort - Wie das Haus verlassen ein sicheres Gefühl gibt Connected Comfort - Wie Wellness pur neue Energie bringt Connected Comfort - Wie der Alltag Pause macht The smart wooden house

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Bauherren und Endkunden
Architekten
Elektro-Handwerk
Elektroplaner
Fachgroßhandel
Presse
Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

PDF 63.577 Kb

Katalog Deutschland 2018/2019
Preisstand 01.11.2018

ZIP 290 Kb

Gira S1
ab ETS4.2

PDF 2.184 Kb

Wippe 2fach unbedruckt
Montageanleitung.

weitere Downloads

Stellenangebote

weitere Stellenangebote

Messetermine

London Build Exhibition, London
23.10-24.10.18

Elex Show, Sandown
01.11-02.11.18

belektro, Berlin
06.11-08.11.18

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok