Elektroplaner
Dezember 2018
Das Jahr 2018 kann tatsächlich Winter! Zumindest ein bisschen. Aber wer hätte das gedacht nach diesem Supersommer? Das heißt aber auch: Weihnachten kann nicht mehr weit sein. Doch bevor der Tannenbaum im Lichterglanz erstrahlt, wollen wir schnell noch das Neueste von Gira in unseren letzten Newsletter des Jahres packen. Und wie der Geschenkesack des Weihnachtsmanns ist unser Newsletter prall gefüllt. Zuerst schauen wir uns natürlich die Geschenke an, die wir verteilen – an unsere Kunden und Zielgruppen. Bei uns sind das in diesem Jahr Releases und Upgrades: für den Gira X1 in Kombination mit Sonos, den GPA und für die System 3000 Bluetooth App. Dann werfen wir einen Blick in Richtung Weihnachten und auf unser Gewinnspiel in der Adventszeit. Und stellen uns mal vor, was passiert, wenn der Weihnachtsmann an Heiligabend aufs Smart Home trifft. Anschließend riskieren wir schon erste Blicke hinein ins neue Jahr: auf die eltec in Nürnberg, wo die „Elektromarken. Starke Partner" ihr traditionelles „Meisterfrühstück" abhalten. Die Termine für unsere Präsenzseminare und unserer Online-Schulungen liegen fest. Und am Ende wünschen wir allen unseren Kunden, Partnern und Freunden frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
 
Die Themen im Dezember:

• X1 Release 2.2 – Neue Funktionen und Anbindung an Sonos
• GPA Release 3.1 – Wir lassen Elektrofachhandwerkerherzen höher schlagen
• Spannende Weihnachten – Gewinnspiel in der Adventszeit
• Bei unseren Weihnachtsgeschenken mit dabei – Update der System 3000 Bluetooth App
• Funk-Wetterstationen: Wettervorhersage nicht mehr über die Funk-Wetterstation verfügbar
• eltec 2019 – Gira auf der Nürnberger Messe und das „Meisterfrühstück“
• Vorschau für 2019 – Gira Präsenzseminare und Gira Online-Schulungen
• Video – Wenn der Weihnachtsmann aufs Smart Home trifft

X1 Release 2.2
Neue Funktionen und Anbindung an Sonos


 
Zum Ende des Jahres gibt es ein neues Release für den Gira X1. Das Release 2.2 beinhaltet verschiedene neue Funktionen. Zunächst haben wir die Gira X1 App umbenannt, ihr neuer Name lautet jetzt: Gira Smart Home App. Über sie ist die Steuerung von bis zu acht Sonos Lautsprechern möglich, außerdem die Eingabe der IP-Adresse des Sonos Lautsprechers durch den Nutzer. Beim Release haben wir die Geräte-Website unseres X1 überarbeitet, um die Reihenfolge der Playlisten für das Sonos Feature bestimmen zu können. Und natürlich haben wir bei dieser Gelegenheit auch einige Fehler behoben.
 
 Hier das X1 Release 2.2 downloaden.

GPA Release 3.1
Wir lassen Elektrofachhandwerkerherzen höher schlagen


 
Rechtzeitig zu Weihnachten haben wir die neue Version 3.1 auf den Gabentisch gelegt. Und die wird manches Elektrofachhandwerkerherz höher schlagen lassen. Ganz nach dem Motto: „Morgen, Meister, wirds was geben." Nun ist die KNX-Integration von Geräte-Datenpunkten des Gira X1 möglich. Dadurch kann beispielsweise die Play-Funktion des Sonos Lautsprechers direkt über eine Gruppenadresse angesprochen werden, ohne dass dafür eine eigene Logik „gebaut" werden muss. Des Weiteren wurde der Projektumfang erweitert, um zukünftig weitere Systeme in den GPA einbeziehen zu können. Und natürlich haben wir bei dieser Gelegenheit auch einige Fehler behoben.
 
 Hier das GPA Release 3.1 downloaden.

Spannende Weihnachten
Gewinnspiel in der Adventszeit


 
Weihnachten an sich ist aufregend genug. Nicht nur für Kinder. Auch als Erwachsener weiß man ja nicht immer, was geschenkemäßig so alles zu befürchten ist. Wir haben uns trotzdem entschlossen, Weihnachten noch spannender zu machen. Und zwar mit unserem Weihnachtsgewinnspiel auf Facebook. Da kenne ich zwar das Geschenk, weiß aber nicht, ob ich es auch gewinne. Also schnell noch mitmachen. Denn im Grunde sind wir schon mitten dabei: Jeden Adventssonntag gab es (und gibt es noch) was zu gewinnen. Zum Beispiel einen Tannenbaum. Oder Gira Rauchmelder. Oder ... Mehr verraten wir natürlich nicht! Also auf zu Facebook. Weihnachten soll ja spannend bleiben...
 
 Hier am 4. Advent unseren Hauptpreis gewinnen!

Bei unseren Weihnachtsgeschenken mit dabei
Update der System 3000 Bluetooth App


 
Weil bei uns so kurz vor Weihnachten ein Update auf das andere folgt, darf das System 3000 in unserem Geschenkekorb nicht fehlen. Nichts leichter als das – mit einem Update unserer System 3000 Bluetooth App. Damit stehen neue Funktionen für die Nutzung all jener Produkte zur Verfügung, die zum System 3000 Bluetooth gehören. Bei den Bluetooth Bewegungsmeldern und Schaltuhren lassen sich die Produkteinstellungen zur Datensicherung jetzt in Dateiform versenden. Umgekehrt können sie auch in Dateiform empfangen werden, beispielsweise um sie in diesem oder einem anderen Projekt erneut zu nutzen. Speziell bei den Bluetooth Bewegungsmeldern gibt es neue Komfortfunktionen, die über die App manuell oder auch über Zeitschaltpunkte automatisch aktiviert und deaktiviert werden können: Nachtlichtmodus, Grundlichtmodus (vor allem für Hotels) und die Alarmfunktion.
Das Update unserer System 3000 Bluetooth App kann in den Apple und Google App Stores heruntergeladen werden. Ein Update unserer installierten Gira Produkte aus dem System 3000 ist nicht notwendig, da sich die Funktionserweiterung ausschließlich auf die App bezieht.
 
 Hier die Gira System 3000 Bluetooth App im Apple Store laden.
 Hier die Gira System 3000 Bluetooth App im Google Play Store laden.

Funk-Wetterstationen:
Wettervorhersage nicht mehr über die Funk-Wetterstation verfügbar


 
Neben den vielen Neuzugängen müssen wir leider auch einen Abgang vermelden: Zum Ende des Jahres wurde uns vom Anbieter des Wetterportals der Vorhersagedienst gekündigt. Somit können wir unseren Kunden ab dem 01.01.2019 die Funktion "Wetterforecast" auf der Funk-Wetterstation nicht mehr anbieten. Die übrigen Funktionen des Displays – Innen- und Außentemperatur sowie das Energiemonitoring – funktionieren natürlich weiterhin.
Das Sortiment um unsere Funk-Wetterstationen mit Energieanzeige hatten wir im Herbst 2016 eliminiert. Den Vertrieb des LAN-Adapters, über den die Wettervorhersage aus dem Internet zur Verfügung gestellt wird, hatten wir bereits Ende Mai 2016 eingestellt. Somit konnten wir unseren Kunden für gut zweieinhalb Jahre diese Funktion zur Verfügung stellen – die gesetzliche Gewährleistungsfrist ist damit erfüllt, ein Gewährleistungsanspruch der Kunden besteht nicht mehr!

Trotzdem wollen wir zwei Kulanzregelungen anbieten für Geräte bis zu einem Alter von 4 Jahren:
• Wir bieten unseren Kunden an, den LAN-Adapter zum Kaufpreis zurückzunehmen, wobei die restlichen Funktionen des Energie- und Wetterdisplays weiterhin genutzt werden können.
• Für den Fall, dass dieses Angebot nicht wahrgenommen wird, lautet unser Angebot: Rücknahme des LAN-Adapters, des Displays und des Außensensors – jeweils zum Kaufpreis.

Generell übernehmen wir keine Rückbaukosten. Lösungen für Geräte, die älter sind als 4 Jahre, können individuell beim Service Center nachgefragt werden.

eltec 2019
Gira auf der Nürnberger Messe und das „Meisterfrühstück“


 
Nürnberg ist immer eine Reise wert, besonders zur Weihnachtszeit. Gilt der Christkindlesmarkt doch als einer der schönsten überhaupt. Aber eine Stippvisite in Nürnberg lohnt auch nach dem Fest, findet dort doch die eltec statt, die Nürnberger Messe für Elektro- und Energietechnik 2019 – ohne Übertreibung DIE Regionalmesse für Elektroprofis aus Handwerk, Großhandel und Industrie, Planer und Architekten im bayerischen Raum. Klar, dass Gira mit dabei ist. Wir zeigen unsere Anwendungen und Lösungen rund um die moderne Gebäudesystemtechnik vom 9. bis zum 11. Januar 2019 in Halle 3C, Stand 317.

Wer schon jetzt Appetit auf mehr bekommen hat, sollte unbedingt das „Meisterfrühstück" besuchen. Mit diesem Get-together an allen drei Messetagen hat die Initiative „Elektromarken. Starke Partner" eine Plattform geschaffen, auf der sich Elektromeister und Vertreter der Elektroindustrie zwanglos und jenseits von Messestress und -trubel austauschen können. Das Nürnberger „Meisterfrühstück" findet jeweils von 8 bis 10 Uhr im Restaurant Behaims statt, Messe Nürnberg, Eingang Mitte.
 
 Mehr über die eltec erfahren.
 Zum Meisterfrühstück anmelden.

Vorschau für 2019
Gira Präsenzseminare und Gira Online-Schulungen


 
Mit neuen Produkten und innovativen Lösungen eröffnen wir dem Elektrofachhandwerk immer wieder neue Chancen und Märkte. Ein wichtiger Baustein in der partnerschaftlichen Marktbegleitung sind seit jeher aber auch umfassende Qualifizierungsangebote. Neben klassischen Präsenzschulungen und Workshops bietet Gira zeitgemäß auch Online-Schulungen an. Jetzt haben wir die Termine für unsere Präsenzseminare in Deutschland für das erste Halbjahr 2019 festgelegt und außerdem unsere Webinare im gesamten Jahr 2019. Zu finden ist das Angebot auf der Internetseite „akademie.gira.de".
 
 Jetzt bei der Gira Akademie anmelden.

Referenz: BergLodge im Allgäu
Ankommen und entspannen


 
Weit weg vom Alltag, aber nur eine Stunde von Augsburg, Ulm bzw. München entfernt, liegt hoch über Nesselwang im Allgäu die Wohlfühloase BergLodge. Auf 1.500 Metern sind auf einem Plateau exklusive Lodges entstanden, die keine Wünsche offen lassen. Ankommen und entspannen: Das garantieren die Gastgeber mit ihrer wunderbaren Idee, in ihrem Bergidyll nur vier Lodges zu betreiben. Für die komplexe Gebäudesteuerung wurde ein Gira KNX System installiert – mit dem Gira HomeServer, bei dem alle Informationen zusammenlaufen, ausgewertet werden und der die logischen Befehle an die Komponenten weitergibt.
 
 Jetzt die Referenz BergLodge im Allgäu ansehen.

Ein bisschen weihnachtliche Magie
Wenn der Weihnachtsmann aufs Smart Home trifft


 
Wie haben wir diese Vorstellung geliebt, als wir noch Kinder waren: Dass der Weihnachtsmann an Heiligabend durch den tief verschneiten Wald stapft, sich heimlich, still und leise ins Haus schleicht, die Geschenke unter den Weihnachtsbaum legt und sich dann ungesehen wieder davonmacht in den Weihnachtswinterwald. Das alles könnte auch heute noch so schön sein, wenn ... ja wenn Santa Claus seine Geschenke nicht in einem Smart Home abliefern müsste. Das ist bekanntlich modern, intelligent und gegen Eindringlinge jeder Art gut gerüstet, zum Beispiel mit einer Alarmanlage von Gira. Diese Situation haben wir uns mal ganz konkret vorstellt und daraus dann ein Weihnachtsvideo gemacht. Mit einem Weihnachtsmann, dem der Zugangscode an der Haustür nicht weiterhilft, der also doch wie früher durch den Kamin muss und dann vor lauter Staunen fast aus den Stiefeln kippt. Und mit einem Trick, wie sich das Smart Home doch noch austricksen lässt. Ausnahmsweise. Weil doch Weihnachten ist.
 
 Jetzt das Weihnachtsvideo ansehen.

 
Folgen Sie Gira auf Facebook, Google+, Twitter oder YouTube:
Gira Social Media
 
Wenn Sie den Gira Newsletter nicht mehr beziehen möchten, können Sie ihn unter diesem Link abbestellen:
Newsletter abbestellen
 
Unter nachfolgendem Link können Sie jederzeit Änderungen an Ihrem Abo-Profil vornehmen:
Abo-Profil ändern
 
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, helfen wir Ihnen gern weiter:
abo.service@gira.de
 
Ihr Gira WWW-Team
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Deutschland
 
Tel +49 2195-602-0
Fax +49 2195-602-191
 
Handelsregister AG Köln HRA 16352
Persönlich haftende Gesellschafterin: GAV Management GmbH
Handelsregister AG Köln HRB 50479
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dirk Giersiepen
Alfred A. Bulitz
Dipl.-Ing. Christian Feltgen
Dipl.-Kfm. Thomas Musial
 
www.gira.de
info@gira.de